Arrow Electronics Components Online

我们到了吗?未来感十足的驾驶体验即将到来

汽车与交通运输26 4月 2022
带有白色车道标线的弯曲沥青道路,远处有一辆模糊的汽车,底部显示公司标志“molex”。
查看所有文章

现在是汽车工业一个令人兴奋的时期。一系列新技术同时达到成熟阶段,为创新创造了极大的机遇。随着制造商利用最新的发展,未来的驾驶方式将发生显著变化。在本文中,我们将探讨一些关键趋势,以及它们将如何影响未来的出行方式。

车辆互联

几十年来,车载系统始终无法与外界共享信息。最新的无线连接技术改变了这一点,并在汽车领域创造了一个新的缩写词——C-V2X,即“蜂窝车联网”(Cellular Vehicle-to-X),有时也称为“车联万物”。许多现代车辆正在使用车内传感器创建周围环境的图像,并利用这些信息帮助导航和避免潜在的危险。C-V2X 技术使车辆能够将收集到的信息与其他道路使用者共享,包括其他车辆、携带5G智能手机的行人以及交通控制基础设施。

通过网络共享数据将使其他道路使用者能够做出瞬间决策,从而改善交通流量并避免事故。美国交通部估计,如果C-V2X技术能够广泛推广,道路交通事故可能会减少超过13%。使这一系统发挥潜力的关键在于响应速度。车辆必须配备能够以高速处理并采取行动的计算系统,以应对传感器收集的大量信息。这些数据通常需要传输到车外的通信网络和基础设施。这需要边缘计算——即在需求点附近部署复杂的计算设备。这意味着汽车正在成为自己的小型数据中心,在车载内收集和处理大量数据以将延迟保持在最低程度。一个完全运作的C-V2X网络对于信息的快速共享至关重要。最新的5G基础设施,包括连接器和天线,使数据能够以最快的速度进行共享。

电动出行与电气化

电池驱动的车辆并非新事物,但最近电动和混合动力技术的发展已经在汽车行业引发了巨大变化。我们正被鼓励减少或消除对化石燃料的需求,而电动车将在实现这一目标中发挥重要作用。

电动汽车全面普及的障碍之一是便利性。为了让电动汽车对驾驶者具有吸引力,制造商需要打造出像汽油车一样方便且易于使用的电动汽车。目前最好的电动汽车可以行驶200到300英里。然而,在电动汽车能够“竞争”传统汽车之前,这一续航里程需要增加,以匹配汽油车的性能。全面普及还将需要建立一个可以与获取化石燃料便利性相媲美的充电基础设施。制造商和政府都意识到,要鼓励驾驶者采用电动汽车,既需要提升电池性能,也需要在方便的地点设置快速充电站。

最新的连接技术在打破电动车普及的这些障碍中发挥了关键作用。充电站在我们的出行途中越来越常见,而家庭和停车场也正在日益配备设施以给电动车供电。通过这种方式,一旦使用电动车变得像使用燃油车一样简单,电动车的真正优势——包括低运营成本、减少对环境的影响以及更高的可靠性——将变得不可否认。我们将在创造一个更美好的未来环境的道路上走得更远。

车内体验

汽车行业认识到,未来的汽车将成为“第三生活空间”。我们在汽车中度过的时间仅次于在家中或工作中的时间,因此制造商正在将它们设计成安全且吸引人的空间。

自从第一批车载收音机问世以来,信息娱乐系统已经取得了长足的发展。它们早已超越了早期的研发阶段,不再仅仅是为驾驶员提供娱乐。相反,触摸屏和动态控制的应用意味着这些系统在汽车的操作中扮演着核心角色。

此外,最新的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 将传感器输入与增强现实方面取得进步的抬头显示器相结合。这些系统将允许包括导航指令和道路危险在内的一系列信息投射到驾驶员的实际视野中,从而提高情境感知能力和安全性。

这些技术将营造一个平静、愉悦且安全的环境,这也是第三生活空间理念的核心。这不仅局限于家用市场,还将使商用和工业车辆的运营者能够利用家用车中率先采用的技术。卡车、工程机械甚至农用车辆也将采用相同的技术,以提供最佳的车内体验。

自动驾驶车辆

自动驾驶车辆将把这些技术推向更高的层次。随着高级驾驶辅助系统(ADAS)已经为道路安全提供了复杂的解决方案,能够辅助驾驶车辆的技术也正在逐步实现。

最近的一项针对汽车行业专业人士的调查显示,超过五分之四的专家认为,4级自动驾驶将在未来10年内成为新车的标准配置。自动驾驶或无人驾驶汽车无疑吸引了公众的注意力,制造商们正在开发强大且安全的解决方案,以帮助公众接受这一技术。

自动驾驶汽车将最新的汽车趋势结合成一款产品。电动动力的崛起、C-V2X 连接技术的应用以及为驾驶员引入的先进安全功能,所有这些都为自动驾驶汽车铺平了道路。如此多的新创新在同一时间成熟,从而彻底改变我们出行方式的现象是非常罕见的。这些趋势代表了汽车行业的未来,而 Molex 正在开发产品和策略,使制造商能够充分利用这些新技术的潜力。通过涵盖连接器、电缆和天线的产品线,Molex 处于汽车行业的前沿。

文章标签

全球
自主机器
Molex
连接器
电动车 (EV)
万物电气化

相关内容