Arrow Electronics Components Online

车联网的T-Box参考设计与解决方案

汽车解决方案06 1月 2021
一幅精致的线框渲染图,展示了一辆时尚跑车,背景为黑色。设计突出了车辆的轮廓、车轮和尾灯。反光表面为视觉呈现增加了深度和立体感。
查看所有文章

在车联网应用中,T-Box(Telematics-Box,远程信息处理盒)是车联网的控制中心,负责车辆的远程连接控制功能。Arrow Electronics(艾睿电子)邀请行业内的T-Box应用供应商,如NXP Semiconductors(恩智浦半导体)、Vishay(威世科技)和Molex(莫仕),在网络研讨会上探讨T-Box应用的发展及相关解决方案。

艾睿电子推出成熟的车联网参考设计

T-Box 在汽车市场的渗透率正在快速增长,从2018年的28.7%增长到2019年的32.5%。预计到2020年将达到43%,到2025年将达到95%,成为汽车的标配。主要推动因素是智能化以及汽车软件和服务的收入。此外,5G网络的兴起也将催化车联网和自动驾驶的发展。5G+V2X将成为下一代产品,信息安全的重要性也将日益凸显。

欧洲于2019年9月通过了C-V2X标准,美国于2019年11月通过了C-V2X标准。中国也于2020年1月将C-V2X作为唯一车联网通信标准,并开始在全国范围内小规模部署路侧单元(RSU),小规模车载单元(OBU,4G+C-V2X)将在2021年底进入试验阶段。预计在2021年至2025年之间,4G/5G与C-V2X将共存。到2025年,5G+V2X将实现大规模部署,高精度定位和地图将变得更加重要。

车联网可以分为车辆、道路和云端。目前,艾睿电子已经能够提供T-Box、OBU、RSU和摄像头的参考设计,并计划于2021年初推出一款移动应用程序,以解决4G(LTE)信号不稳定的问题。

艾睿电子自2018年以来推出了T-Box参考设计,最新的T-Box解决方案于2020年将4G与C-V2X结合,用于OBU(车载单元)或RSU(路侧单元)。预计将在2021年下半年推出5G+C-V2X OBU(或RSU)参考设计。目前的4G+C-V2X版本采用NXP i.MX8QX应用处理器处理V2X协议,使用移远通信的AG35和AG15通信模块,S32K14X微控制器管理车内的系统间消息,并结合Vishay的电源保护和超级电容作为备用电源,同时使用Molex的连接器和天线以提高可靠性和射频信号强度。

我们的4G+C-V2X车载单元(OBU)或路侧单元(RSU)由三个板卡组成:主MCU板、核心板和Wi-Fi板。主MCU板包含Quectel AG35和AG15通信模块及相关接口,核心板配备了i.MX8处理器并嵌入了带有V2X协议的SDK。我们在无锡测试站点提供免费和付费的经过验证的V2X协议栈许可,具有可靠的通信(500-800米)、非常短的延迟(50毫秒)、高精度定位能力,以及安全启动和空中固件升级(FOTA)的功能,同时提供用于产品评估和仿真的云平台和应用软件,帮助缩短产品上市时间。

NXP 提供强大的车载远程信息处理器和微控制器

NXP推出了一系列用于蜂窝车联网(C-V2X)应用的微处理器(MPU)和微控制器(MCU)。这些产品涵盖了i.MX系列产品,主要是i.MX 8DX系列产品。无论是从旧的T-Box产品进行升级,还是从零开始设计T-Box产品,i.MX 8DX都是一个非常合适的SoC。

i.MX处理器主要包括高端的iMX 8QuadMax、iMX 8QuadPlus、iMX 8DualMax,以及中端的iMX 8QuadXPlus、iMX 8DualXPlus、iMX 8DualX,还有最新的低成本版本iMX 8DXL和iMX 8SXL。

与中端的 iMX 8DualX 相比,高端的 iMX 8QuadPlus/iMX 8DualX 配备了四个 Cortex-A35 核心/两个 Cortex-A35 核心、32 位 DRAM DDR3L/LPDDR4、4K VPU、两个支持 AVB 的千兆以太网连接、一个 USB 3.0 接口和一个 USB 2.0 接口,而 iMX 8DualX 仅配备两个 Cortex-A35 核心、16 位 DRAM DDR3L/DDR4L、1080P VPU、一个千兆以太网连接和一个百兆以太网连接,以及两个 USB 2.0 接口。

新推出的 i.MX 8DXL/SXL 省去了 DSP 核心,并且不支持 GPU 和 VPU,但在以太网功能上有所增强。其拥有两条支持 AVB/TSN 协议的千兆以太网连接线,同时增强了安全性能。该芯片采用小型封装,使用六层板取代八层板,并取消了 HDI 板,从而降低了 BOM 成本。如果客户需要 USB 3.0,建议选择 iMX 8QuadPlus/iMX 8DualPlus。

为了配合新产品的 i.MX 8DXL/SXL,NXP 还推出了一款兼容的电源管理芯片。此前,它与 PF8100 或 PF8101 搭配使用,而新产品则匹配 PF7100,以提供更高的功率和效率、减少电磁兼容性(EMC)问题、优化尺寸,并符合 ASIL-B 应用标准。

此外,NXP还推出了带有iMX SoC的S32K MCU,支持多种型号和规格。闪存容量从128K到8MB不等,SRAM容量从16K到1152K不等,eDMA最多支持32个通道,并提供多种封装规格和安全法规支持。与S32K1系列相比,S32K3系列在性能上得到升级,采用M7内核,支持最多四个内核,频率提升至320 MHz,内存从2MB扩展到8MB。安全功能不仅支持对称加密,还支持非对称加密。OTA功能支持A/B切换、固件回滚等。所支持的安全法规从ASIL B升级至ASIL B/D。以太网还支持TSN和AVB协议,同时提供8通道CAN FD,并支持I3C接口和更快的传输速度。采用NXP专有的MaxQFP封装,与LQFP封装相比,尺寸最多减少65%。

Vishay 的超级电容为车联网应用提供备份电源

什么是备用电源?当主电源消失时,系统会切换到备用电源来替代电力供应。车辆的备用电源通常用于在主电池停止工作时替代主电源,并提供备用电力以及处理后续工作,如存储数据或将数据传输到云平台。备用电源是否能够处理这些工作尤为重要。

以一个输入12V、输出3.3V的T-Box连接NXP S32K144核心芯片和AG35 LTE 4G芯片为例,当使用超级电容器设计备用电源时,有两种方法可供选择。一种方法是将超级电容器直接连接到12V上。由于超级电容器通常为3V或2.7V,此方法需要将多个超级电容器串联以涵盖所有电源,但这样会导致电容值下降。另一种方法是将超级电容器连接到3.3V的核心电源上。由于在事故发生时,大多数系统已经停止运行,因此只需要为核心电源供电,这样电容值会更高,成本会更低,尺寸也会更小。不足之处在于,某些芯片可能需要升压。

以LTE系统的运行为例,其最高工作电压为3V,最低工作电压为2.5V,每次放电电流为2A,持续500毫秒。根据公式,每个脉冲需要71.4mV。如果需要七个脉冲完成数据传输,则总共需要500mV。3V减去500mV正好是2.5V,即最低工作电压。根据公式,需要一个电容值为14F的超级电容器。Vishay公司提供在线计算器,只需输入上述相关参数,即可知道超级电容器所需的电容值。此外,您还可以直接查阅相应产品的规格说明书以供参考。

超级电容器也有两种电路设计。第一种是将超级电容器连接到系统中的3.3V电源,第二种是将超级电容器与电池并联连接。在第一种方法中,只要系统中存在3.3V电源,超级电容器就可以充电。当主电源消失时,超级电容器会接管放电,直到电压降至2.5V。由于具有较大的电容值,当3.3V电源恢复时,超级电容器可以自动充电,不需要过多的人工维护,同时支持电压较低。在第二种方法中,超级电容器与电池并联,因此需要更多的超级电容器串联,这会导致电容值较小、支持电压较高、尺寸较大,同时还需要处理冲击电流问题。

Vishay主要为V2X应用提供两个系列的超级电容器,即220ED2C和230EDLC-HV。220ED2C的额定电压为2.7V,230EDLC-HV的额定电压为3V。230EDLC-HV提供的额定电容值范围为8F至60F,可在85℃下使用超过1000小时,并能够快速充放电。此外,通过NTC温度传感器和厚膜电阻加热,超级电容器可以在低温环境下工作,且两个系列均支持AEC-Q200汽车标准认证。

Molex 提供用于车辆的稳定FAKRA连接器

对于车联网应用,必须采用稳定的连接器以确保系统的稳定运行。Molex 的 FAKRA 连接器是最适合的解决方案。FAKRA 的原意是德语中的“汽车专家”。FAKRA 连接器源自 SMB 射频连接器接口,其对应的命名与其他连接器不同,例如插孔被称为“阳性接点”,而插头被称为“阴性接点”。

汽车中主要有四种类型的信号连接器,包括使用FAKRA连接器的同轴链接、光纤链接、电屏蔽链接(如USB和LVDC)以及无线链接(如天线)。FAKRA主要用于地图和导航系统、电视和视频显示、数字信号广播、智能手机、无钥匙进入和启动系统、轮胎压力检测、方向盘/座椅预热、距离控制以及自动刹车系统的连接。

传统的FAKRA连接器在汽车中使用了11种颜色和对应的代码。例如,代码C是蓝线,连接到GPS系统,代码E是绿线,连接到电视1号信号线,并且常用于倒车影像。新一代FAKRA连接器增加了三种代码和颜色,分别是代码L为胭脂红,代码M为淡橙色,代码N为淡绿色,从而让设计汽车设备的工程师有了更多选择,这些连接器可以用于各种新的应用场景。

Molex 提供多种 SMB FAKRA 连接器,包括一些 PCB 连接器和电缆组件。自 2002 年以来,Molex 一直是一级汽车设备制造商的长期合作伙伴,拥有庞大的产品数据库,提供超过 400 个活跃的零件号,并支持高度定制化的产品,例如四向 FAKRA、双向 FAKRA、防水 FAKRA(IP-69K)、线束组件等,以满足客户的不同设计需求。

结论

车联网目前是最具潜力的市场应用之一。Arrow Electronics(艾睿电子)与恩智浦(NXP)、威世(Vishay)、莫仕(Molex)及其他制造商合作,提供成熟且完整的解决方案,将成为有意进入车联网市场的最佳合作伙伴。艾睿电子提供来自相关制造商的多种产品和技术服务,将帮助您迅速抓住市场机遇。

文章标签

文章
汽车
汽车与运输

相关内容