在瞬息万变的电子世界里,多年来唯一没有改变的是电阻器的颜色代码。 它用于确定圆柱形轴向引线电阻器的电阻值和容差。 国际电工委员会在其 IEC 60062 标准中正式规定了颜色代码。
电阻器的颜色代码使用各种颜色环来表示,它按顺序围绕在电阻器的周围。 具有 3 环版本、4 环和 5 环版本,还有不常见的 6 环版本。 该代码最初是在近一个世纪以前为碳质电阻器而设计的,但如今,碳质电阻器和其它类型的电阻器(采用相同圆柱形封装)仍在使用。
3 环代码
下面的图片是由 3 环版本的颜色代码指示的电阻器值。

对于所有版本的代码,第 1 环读取的值最接近轴向引线电阻器的值。 在 3 环版本中,第 1 环表示电阻器值的首位数,在示例中,该环呈棕色。 向右移动,下一环呈黑色,这表示第二位数。 图片下半部分的图案显示,棕色表示 1,黑色表示 0。请注意图案中的第一环和第二环几乎相同。 连接 1 和 0 则为 10。在示例中,第三环(乘数)呈红色,表示 100。10 乘以 100 则为 1000,表示电阻器的值(用欧姆 (ohm) 表示)。 3 环电阻器的容差为 +/-20%,这意味着刚才所述的电阻器的可靠值介于 800 欧姆和 1200 欧姆之间。
4 环和 5 环代码
电阻器的第 4 环使用 4 环电阻器的代码表示,它位于第 3 环的右边,中间有一个空间,表示电阻器的容差。 否则,它的读数与 3 环电阻器的值一样。 5 环电阻器的代码用来额定容差更严格的电阻器的值。 在这种情况下,前 3 个环为数字。 那么,第 4 环则是乘数,第 5 环代表容差。

示例中,电阻器(上)的前 3 个环呈绿色、紫色和黑色。 这表示 5、6 和 0。连接在一起则为 560。第 4 环呈红色,表示乘数 100。这表示电阻为 56000 欧姆。 最后一个环呈金色。 查看图片底部的图案,金色环显示 +/-5% 的容差,表示这类特殊电阻器的可靠阻值介于 53200 欧姆和 58800 欧姆之间。
表面贴装电阻器
当然,大多数现代电阻器并未使用轴向引线圆柱形封装。 如今,表面贴装设备 (SMD) 使用更广泛,且这些设备通常采用非常简单的 3 位或 4 位数代码。
基本的 3 位数代码采用 10 以内的 2 个基数和 1 个指数。 例如,462 即是 46 乘以 10E2,或 46 乘以 100 得出 4600 欧姆。 4 位数代码有 3 个基数和 1 个指数。 在这里,4611 即是 461 乘以 10E1,或 461 乘以 10 得出 4610。
CR0603-JW-300ELF 是采用系统级封装 (SIP) 的一个表面贴装电阻器。 数据表显示,电阻器使用 100 的标记显示。前两位数字得出 10。第三位数为指数 0。计算方法为 10 乘以 10E0,或 10 乘以 1 得出 10 欧姆。
但是,并不是任何时候都这么简单。 容差为 1% 的 EIA96 系列 SMD 电阻器使用两位数和一个字母的系统。 这两位数是 96 个可能的 3 位基数中的其中一个代码,字母代表乘数。 您需要查找一个表,但是不管您碰到什么代码,您都需要一个放大镜,因为这些代码必须适合描述它们的微小电阻器。