随着以城市为范围的物联网应用快速兴起,可提供远距离传输与低功耗的LoRa与Sigfox成为热门的应用技术,可实现针对资产跟踪、供应链、农业、智能城市、智能建筑、智能家居、智能计量等应用的批量部署。本文将为您介绍LoRa与Sigfox技术的发展,以及由村田制作所(MuRata)所推出的解决方案。
依据需求特性选择最合适的技术
在涵盖范围较大的物联网应用中,要求传输距离要远、运作功耗要低,以搭配用电池操作的装置,LPWAN(Low Power Wide Area Network,低功耗广域网)因此应运而生,目前最受关注的LPWAN技术主要是LoRa和Sigfox,这两种技术具有各自的优势,业主可根据不同领域及使用需求,选择最适合的通信技术。
以类型来说,LoRa好比小型的私人网域,传输距离最远可达20公里,只要掌握技术,就能自行架设基站,自由度更高。Sigfox的传输距离则可达50公里,可满足大规模物联网应用的需求,设备电池寿命长、设备成本低、连接费用低、网络容量高和范围远。
不过为达到低功耗的目标,LoRa和Sigfox的每日传输次数都有限制,一天当中的传输时间很短,适合发挥在没有实时通信需求的领域,比如每日固定回报数据的传感器,可测量温湿度、PM2.5等特定环境数据,藉由长距离、少次数的传输型态,形成较大面积的物联网应用。
正如LPWAN的技术特色,LoRa与Sigfox都具有长距离、低功耗的特点,可延长电池寿命,形成大范围的信息传输,两者皆使用免授权的Sub-1GHz ISM频段,不需额外付出授权费用,且由于电子芯片制造技术的突破,这两项技术的硬件制造成本正在不断降低。
LoRaWAN针对电池寿命和低成本进行了优化
LoRa是“远程”的缩写,它是一种物理层(PHY),可实现超长距离通信,并具有优化的能源效率和可靠的信号,采用LoRa技术组成的广域网称为LoRaWAN,是LPWAN的主要技术之一,LoRaWAN是LoRa联盟的基础。LoRa和LoRaWAN在几个欧洲国家中越来越受欢迎,LoRa在全球其他地区(例如美国和亚太地区)的受欢迎程度也呈上升趋势。
LoRa PHY和LoRaWAN协议针对电池寿命和终端设备的低成本进行了优化,可支持无GPS、低功耗跟踪应用,可靠着基础设施投资、运营支出和终端节点传感器来降低成本,通过标准化来提升全球互操作性,加快了基于LoRaWAN的网络和IoT应用的采用和推出,专为低功耗而设计的协议,可将电池寿命延长至20年,单个基站可在密集的城市/室内区域提供深层渗透,并连接长达30英里的农村地区,可嵌入式端到端AES128加密,提升通信的安全性,支持每个基站数百万条消息,非常适合服务于许多客户的公共网络运营商。此外,LoRaWAN是由各产业联盟共同推动的网络标准,提供开放式技术,只要取得关键内容,就能开发个别的应用。
Sigfox实现全球物联网网络部署
不同于LoRa的开放性,Sigfox则是由法国同名公司自行开发的技术,掌握核心网络的运营和布建,意图以独立运营商的角色,在全球进行网络基地部署,目前已能同时在45个国家使用可连结的网域和设备。Sigfox提供了一种便宜、可靠、低功耗的解决方案来连接传感器和设备。Sigfox协议着重于从设备中使用的硬件到网络,Sigfox都对每个步骤进行了优化,以使其尽可能具有成本效益。
Sigfox是一个全球物联网网络,旨在实现成本效益,能源效率和远程区域覆盖,将全球数十亿个物件连接到互联网,数据将存储在云中,由于其低成本和易于配置,Sigfox可以用作任何其他类型网络(例如Wi-Fi、蓝牙、GPRS等)的辅助解决方案。Sigfox是一个公共网络,设备依靠本地Sigfox运营商部署的基础架构进行通信。
除了其连接服务外,Sigfox还为所有配备了Sigfox认证模块且不带GPS的设备提供定位服务,且无需进行升级即可升级特定硬件或更新软件。所谓的Sigfox Atlas服务适用于不需要度量精度的用例,例如,通过复杂的供应链跟踪移动物品。
经济高效的小尺寸LPWAN无线模块
为了满足市场的需求,村田制作所加入了LoRa Alliance™,并与意法半导体(STMicro)和Semtech合作,设计了一种经济高效的小尺寸LPWAN无线模块,该模块能够支持多种传感器和远程无线协议。村田制作所推出的Type ABZ(料号为CMWX1ZZABZ)模块已获得无线电监管部门的预先认证,可在世界大多数地理区域的868和915 MHz工业、科学和医学(ISM)频谱中运行,并在LoRa平台上提供了针对开发人员的经过良好验证的硬件和软件。

CMWX1ZZABZ-078
Type ABZ是一种新型、紧凑、低成本、低功耗的LPWAN无线模块,支持LoRaWAN或Sigfox远程无线协议。这款新的独立模块尺寸仅为12.5 x 11.6 x 1.76 mm,采用金属屏蔽封装,包括Semtech SX1276超远程扩频无线收发器和STMicro STM32L0系列ARM Cortex-M0+ 32位微控制器(MCU),具有强大的低漂移热特性的集成TCXO,可为RF收发器提供了准确的时钟源。
Type ABZ模块通过UART、SPI或I2C外设接口进行通信,一个ADC和多达18个GPIO为连接传感器,开关和状态LED提供了足够的灵活性,并且该模块由2.2到3.6 VDC的电源供电,正常输出功率为+14 dBm,但可以选择PA升压功能以将RF输出增加至+20 dBm,以用于远程应用或终端设备位于室内信号不佳的地方。该MCU包括192 kB闪存和20 kB RAM,并具有足够的内存来嵌入客户应用程序,并托管其他调制堆栈。

B-L072Z-LRWAN1
另外,Type ABZ模块可嵌入(作为选项)“要保护的受信任对象(Trusted Objects TO-Protect)”,这个通用MCU的安全软件库,可在LoRaWAN上提供增强的安全性。物联网应用开发人员可以使用配备有此小型模块的评估套件B-L072Z-LRWAN1轻松评估解决方案。该模块的典型应用包括智能计量、可穿戴设备、跟踪、M2M和物联网(IoT)边缘节点。该模块可在-40至+85℃的温度范围内工作,可适应各种温度。
结语
物联网应用已经从智能家庭走向智能城市,真正做到万物互联的物联网世界,针对长距离、低功耗、采用电池运作的装置,LPWAN将是最佳的解决方案,并可依据应用需求选择采用LoRaWAN还是Sigfox协议。村田制作所开发的Type ABZ模块可以满足LPWAN应用的各项需求,将是相关应用产品开发商的理想选择。
特色产品