物联网 (IoT) 改变了我们使用技术的方式。机器可收集有关其自身及环境的信息,并相互分享,以创建一个自主设备网络。这些设备可使用数据在无需人工干预的情况下做出决策。
我们许多人已经熟悉 IoT,使用智能手机来控制家中的灯、门、电器以及温度系统等等。然而,物联网的真正潜力还可见诸于工业环境。工业物联网 (IIoT) 正在让工厂改头换面。
智能工厂
IIoT 的目的是将制造流程的每个元素整合在一起,使其作为一个名为智能工厂的单一实体运行。在传统工厂里,制造过程的每个部分都是独立的 - 从原材料的接收到生产,最后到成品的发送。生产线上的每台机器都是独立的,流程由高层进行管理。工厂的组织方式是对于单一任务非常高效,但不够灵活,难以适应变化。
智能工厂具有传统工厂无法提供的灵活性。IIoT 允许每台机器收集关于其自身功能和状态的数据,然后与整个网络共享。这种信息共享不仅允许工厂有效运行,而且还允许识别任何潜在的问题,以便可以采取行动来最小化中断。
随着 IIoT 的出现,工厂中的所有机器都被连接起来,相互之间共享数据以及与更广泛的网络共享数据。信息已经成为智能工厂的重要原材料。
工业自动化和 IIoT
工业自动化对现代生产线至关重要。从简单的电机到复杂的机器人,许多制造过程都利用最新技术来减少对人力投入的需求。这种自动化设备在智能工厂中变得更加重要。
这种最新一代的工业自动化设备在 IIoT 改变制造环境的过程中发挥着积极的作用。IIoT 依赖于监控其性能的传感器的反馈。这些信息与控制层共享,以了解机器的运行情况。
当需要对生产线进行维护时,监控单个机器的性能也具有优势。通过记录包括温度和能耗在内的各种参数,这些数据可为任何即将到来的维护需求提供早期预警。
智能工厂将具有更高的灵活性和快速响应需求变化的能力。通过分析性能数据,可以更加重视预防性维护,从而减少停机时间。这些功能将为制造商缩短上市时间,带来真正的竞争优势。
严峻的环境
工厂车间是一个严峻的环境。工厂是有害气体、有害化学物质和废品的聚集地。即使食品制备和制药部门等依赖无菌环境的行业,也使用在工作时会产生热量和振动的机器,并且还需要定期清洁。
即使在这些恶劣条件下,从机器收集数据也是 IIoT 的一个重要组成部分。智能工厂依赖于传感器阵列提供的反馈,这些传感器是每个 IIoT 装置的一部分。在这些传感器中,每一个都需要电源来运行并连接到网络,以便它们可以共享信息。这意味着工厂内所需的连接数量将会增加。
智能工厂中流动的大量信息带来了新的解决方案。其中最引人关注的是边缘计算。随着现代工厂中驱动器、控制器和传感器数量的增加,共享和处理数据所需的时间成为一个真正的问题。为最大限度减少延迟,边缘计算将智能带到网络边缘,更靠近需求点。这种趋势导致的后果是,在机器上或机器周围安装更复杂的设备,以尽可能缩短滞后时间。在恶劣的工厂条件下,这种设备需要得到保护,以便提供高速、安全的通信,使其能够与网络的其余部分集成。
设备数量的增加,以及精密计算设备在工厂车间的部署,导致对连接器的需求比以往任何时候都多。这些连接器需要提供卓越的性能,无论是为能源密集型流程供电,还是为智能自动化设备提供安全的高速通信。这些连接器需要做到坚固且密封,能够抵抗当今工厂车间的恶劣环境。
连接器的重要性
数据连接器必须能够使用熟悉的方法(如 RJ45 和 USB)与现有的计算机网络连接。智能工厂中遍布大量传感器、驱动器和控制器,因此催生巨大的连接容量,这意味着连接器也应该小巧而紧凑。
IIoT 为制造商适应新的工作方式提供了巨大的机会。智能工厂市场正在快速增长,据路透社预测,在可预见的未来,智能工厂市场将以每年 10% 的速度增长。除新的智能工厂外,现有用户将升级他们的设施,以利用最新的 IIoT 解决方案。连接器将成为这场革命的重要组成部分。Arrow 与 Molex 携手合作,推出能够应对新工业环境挑战的连接器,使您能够从数据中获得前所未有的价值,为未来的成功打好基础。