由于蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy, BLE)技术具备低功耗连接能力,使用钮扣电池就可使设备运行数月至数年,且体积小、成本低,并与现有的大部分手机、平板和计算机兼容等特性,使其成为消费电子、工业、汽车、医疗保健、计算机、智能建筑等应用中最常见的通信协议之一。
BLE成为物联网节点的最佳连接技术
BLE是蓝牙技术联盟设计和推广的一种个人局域网络技术,旨在用于医疗保健、运动健身、信标、安防、家庭娱乐等领域的新兴应用,相较经典蓝牙,BLE可在保持同等通信范围的同时显著降低功耗和成本。BLE虽不能向下兼容原有的经典蓝牙协议,但蓝牙4.0规范允许设备同时支持经典蓝牙与BLE协议,使用相同的2.4 GHz无线电频率,因此双模设备便可以共享同一个天线,且BLE使用的调变系统更为简单。
BLE的应用领域相当广泛,目前主要的重点市场和应用领域包括在汽车中的遥控无钥匙进入、轮胎监测、电池监控、联网汽车,在健康领域的病人监护、药物输送、生命关键设备等,在数据传输应用上可支持智能手机、无线充电、可穿戴设备、接近设备、追踪器等产品,在工业应用上,可使用在智能建筑/城市、照明/电器、量测、监控、资产追踪等,这些产品也都可以汇集成为物联网设备的节点之一。

多年专业经验和知识协助BLE产品开发
安森美将其在半导体产品上多年的开发经验和专业知识,应用于BLE MCU产品的开发,像是基于20多年为助听器和可穿戴设备开发DSP系统的经验,开发出超低功耗的BLE芯片,其先进的3D封装技术和制造设施,也为芯片的小型化提供助力,此外,安森美在开发模拟前端/DSP时拥有的先进低噪声传感器接口和驱动、信号转换和处理技术,以及可提供包含示例和工具的综合软件开发工具包,将可协助客户实现快速开发出BLE应用。
当前的市场趋势普遍追求更高的能源效率,要求广泛的降低总体能源消耗,并转向可持续能源的发展趋势,因此运用了安森美在超低功耗设计方面的专业知识来开发BLE产品。另一方面,在产品开发上更重视数据安全和保护,来避免个人信息不会受到损害,在需要应用大数据和分析功能时,安森美则提供设计数据处理引擎的专业知识,来处理无线连接和来自传感器的数据,此外,有越来越多产品追求自动化和连通性,需要提供更可靠、有效且有针对性的数据连接能力,这些都是安森美可以协助客户的专业能力。

符合工业物联网应用要求的BLE MCU
安森美针对BLE应用推出了RSL15安全无线MCU,这是安森美BLE系列的一部分,先前已经推出多款采用不同封装的产品线,包括专为符合消费和医疗应用要求的RSL10 QFN封装,以及专为空间至关重要的应用而设计的RSL10 WLCSP封装,以及可实现最简单的设计的多合一解决方案,包括天线、电源管理、滤波、无源组件,并通过蓝牙和区域标准认证RSL10系统级封装(SiP),还有采用可湿性侧面镀QFN封装、通过AEC-Q100合格(2级),且可在-40℃至+105℃温度范围运作的RSL10汽车QFN封装,以及本文所要重点介绍,符合工业物联网应用要求,采用最小QFN封装的RSL15新产品。
安森美RSL15是一款基于Arm® Cortex®-M33处理器的超低功耗安全BLE 5.2无线MCU,专为工业和医疗应用中的连接智能设备而设计。凭借内置电源管理、宽电源电压范围、灵活的GPIO和时钟方案以及广泛的外围设备,RSL15可为高性能和超低功耗应用提供了最大的设计灵活性。RSL15内置80 kB RAM,并提供284 kB或512 kB的闪存选项。
RSL15支持蓝牙5.2规范提供的许多新功能,包括更长的距离、更高的数据传输,以及可通过到达角(AoA)和离开角(AoD)进行定位。安森美还开发了一种创新的智能传感功能,允许Arm® Cortex®-M33处理器保持深度睡眠模式,同时仍监视传感器接口。凭借这些先进的新功能,RSL15将延续RSL10无线电系列的成功,该系列已集成到各种工业自动化应用中,包括互联资产跟踪、智能零售和物联网边缘节点。
RSL15在保持其最先进的功耗的同时,采用Arm® TrustZone®技术设计,以建立设备信任根,以及运用Arm CryptoCell™-312技术以保护代码和数据的真实性、完整性和机密性,这种PSA 1级认证设计,增强了已作为蓝牙协议一部分所提供的安全措施,并在应用和软件级别提供保证。
RSL15具有行业领先的通用MCU,且是业界功耗最低的基于闪存的安全BLE MCU,内置具有信任根的最新嵌入式安全、BLE 5.2远程和本地化功能,并提供全面且易于使用的软件开发工具包(SDK),提供包含驱动程序、库、示例代码、开发工具和演示硬件、移动应用程序,以通过网络安全平台实现安全性,并在智能感应模式下获取传感器数据,以及配置内建的电源管理和利用BLE的特性。
RSL15采用微型40引脚QFN封装,可广泛应用于工业自动化和传感、连线的医疗传感器、可穿戴设备、资产追踪、电子标签和访问控制、电子标签、数据记录器、智能家电、能量收集开关等领域。

功能完整的BLE评估和开发板
为了加快客户的产品开发速度,安森美也推出RSL15-EVB这款RSL15评估和开发板,其可与RSL15软件开发套件一起使用,用于评估RSL15的性能和功能,以及为该器件开发、演示和调试软件应用程序。
RSL15-EVB可使用SEGGER® J-Link®板载技术轻松下载和调试代码,并通过JTAG调试端口的10个引脚接头进行访问,并可在电池和USB之间自动的进行供电切换,也可通过标准的0.1英寸接头,访问所有RSL15接口和GPIO,具有2个按钮开关,其中一个专用于通过NRESET引脚重置设备,另一个可连接到GPIO。
RSL15-EVB板上的测试点和GND挂钩,可便于进行探测,具有CR2032电池座,可插入CR2032标准的3.0V电池,并可简单配置以进行功率测量,带有匹配和滤波网络的集成PCB天线,以及用于传导射频连接的UFL连接器,可搭配来自USB连接的电源,并由板载稳压器将5V调节至3.0V,也支持具有可连接到板上接头的外部电源。
结语
BLE技术已经成为当前最热门的电子产品连接技术,广泛应用于消费电子、工业、汽车、医疗保健、计算机、智能建筑等领域,市场发展空间极为惊人。安森美凭借其多年的专业技术与经验,开发出多种封装、超低功耗的BLE MCU,并提供完整的评估板与开发工具,是BLE应用绝佳的解决方案。