定制芯片驾到:现在和未来的优势

作者:Jeremy Cook

2020 年,Apple 完成从 Intel 处理器向自己的定制硅芯片 M1 系列的飞跃。对于一家以控制产品硬件和软件而闻名的公司来说,这是一个引人注目的举动,但并非完全出乎意料(该公司已经在移动 iOS 设备上实施了自己的芯片设计)。

Apple 的举措似乎取得了巨大成功。截至 2024 年初,该公司已发展到其第三代 M3 芯片生产线。

也许是受到 Apple 成功的启发,更多的公司开始加入定制芯片的竞争,包括竞争对手 Google 和 Microsoft 以及 Amazon、特斯拉和 NVIDIA 等其他科技巨头。芯片不再仅仅是 Intel、AMD 和高通的专利。现在,它们可能是特定于最终用户的(例如,AWS 定制芯片、Google 定制芯片、Apple 定制芯片等)。


Apple 定制芯片引领潮流

Apple 长期以来一直在 iPhone 和 iPad 设备上使用自己的 A 系列芯片,例如 iPhone 15 Pro 上使用的 A17 Pro 芯片。这些芯片采用 ARM 架构,具有 CPU 和 GPU 元素,可以容纳 AI 加速器等处理节点。这种集成的定制架构可以优化并节省空间和组装成本。由于芯片(即片上系统或 SoC)是为满足 Apple 的特定要求而设计的,因此与这些要求无关的功能可以被剥离。

Apple 实现了处理能力和能效的提升,他们通过 M3 笔记本电脑和台式机芯片将这一经验应用到他们的 M1 中。在目前蓬勃发展的定制芯片领域,其他公司应该也能获得类似的好处。

当然,自行设计定制芯片的一个巨大缺点是您要对最终设计负全部责任。内部专业知识必须足以满足设计需求,如果一家公司的能力并没有它认为的那样强大,这可能会产生巨大的问题。尽管如此,随着 Apple 的成功,其他公司正在向定制芯片过渡。


定制芯片的广泛应用

Microsoft 于 2023 年 11 月 15 日宣布,它正在开发两款旨在帮助其内部人工智能工作负载的定制芯片:Azure Maia 100 人工智能加速器和 Azure Cobalt 100 CPU2。Microsoft 似乎对这些芯片的早期成果感到满意。据 Microsoft 公司硬件产品开发副总裁 Wes McCullough 称,“我们正在最有效地利用芯片上的晶体管。将我们所有数据中心的服务器效率提升相乘,这将是一个相当大的数字。”

在移动领域,Google 以前依靠高通芯片生产旗舰 Pixel 手机,现在使用自己的芯片。这些谷歌定制芯片中的第一款是 2021 年的 Pixel 6 系列,采用了 Tensor 处理器。与笔记本和数据中心芯片一样,它们的目标是以更低的功耗成本提供更多的计算资源,同时开发新的功能。到目前为止,Google 似乎对其定制芯片的性能感到满意。2023 年,Google 宣布推出第三代芯片 Tensor G3。G3 可以在设备上运行两倍于第一代 Tensor 芯片的机器学习模型,模型本身也变得更加复杂。

在 Google 和 Microsoft 的案例中,情况与 Apple 的专有方法略有不同。这两款 Microsoft 设备 (Maia/Cobalt) 完全是供内部使用的。另一方面,Google 使用定制芯片来区分其 Pixel 系列智能手机,但仍通过其与制造商无关的 Android 操作系统大力支持非 Google 芯片。

有人可能会认为 Microsoft 和 Google 的方法在整个生态系统范围内的收益不如 Apple 的方法显著。然而,如果历史是一本指南,Android/ Microsoft 可能会为最终用户提供更多的灵活性。两种方式都有利弊。


0224-Man-creating-custom-chips

定制 ASIC:在边缘实现类似 GPU 的性能?

到目前为止,定制芯片比非定制芯片有了更大的进步。这确实有好处,但 Intel 或高通移动处理器名义上能够完成与 Apple Ax或 Google Tensor 芯片相同的工作,即使它并没有针对该任务进行完美优化。在许多机器人和边缘人工智能应用中,从功耗、空间和/或价格的角度来看,实现标准 CPU/GPU 处理设置是不切实际的。另一种选择是使用专用集成电路或 ASIC。

顾名思义,这些芯片是为特定目的而设计的,例如图像处理或推理。这与 Google Tensor 等定制 SOC 形成对比,后者旨在与特定类型的硬件和处理任务配合使用,但适用于许多个人应用。超集中 ASIC 模式意味着以有限的处理范围为代价,可以实现更高的性能和能效。

因此,与更通用的处理器相比,ASIC 芯片应该能够以更低的成本和功耗完成一项特定工作。ASIC 芯片可在不切实际的情况下实现机器学习和其他昂贵(就资金、电力和/或物理空间而言)的功能。ASIC 芯片并不总是合适的解决方案,但可以考虑。


定制芯片:将长期存在

虽然预测计算的长期未来通常是徒劳的,但定制芯片的趋势似乎将在未来十年内持续下去。性能提升和能效的结合是一个巨大的胜利,我们可能会看到更多的公司作为最终用户采用这种方法(例如 Apple、Google),同时设计空间也在扩大(例如专门从事定制芯片的 eInfochips),以满足这些新的芯片需求。

实际制造这些芯片的制造商必须继续不断适应,随着越来越多的功能集成到一个芯片中,电路板应该变得越来越简单、越来越便宜、越来越坚固。



参阅相关产品

0402C360F8GACTU

KEMET Corporation 多层陶瓷电容器 查看

参阅相关产品

RC0603FR-0710KL

Yageo 单侧表面贴装定值电阻器 查看


您是否在邮件列表上?
注册后可接收专属优惠信息、产品消息以及最新行业新闻。

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。