为AI降温:冷却架构维持数据中心永续运转

Cooling Infrastructure - A

在我们日常生活中,AI几乎无所不在,从导航、语音助理,到社群推荐和智能客服,这些应用的背后,其实是成千上万台服务器在默默工作。这些服务器集中在被称为「数据中心」的地方,就像一座座运算城市,全年无休、持续高效地运转。但是,长时间高速运算的服务器会产生大量热能。如果这些热没被适当带走,不但会影响效率,还可能导致设备损坏,就像是夏天的手机过热会死机一样。因此,冷却系统就成了数据中心不可或缺的重要设备。

为AI服务器降温的最直观的方法,就是用冷气系统降温,就像家里的冷气一样,让机房保持在稳定的低温。这种方式简单直接,但在大型AI数据中心中耗能较高。许多数据中心会设计「冷通道」吹冷风、「热通道」排热风,让冷热空气不混在一起,提升冷却效率。

不过,当AI模型越来越庞大、功耗越来越高,传统空调不再够用。此时会用到液冷技术,也就是用导热液体取代空气,把热直接从服务器带走。这种方式冷却速度更快,也更节能。

冷却系统在AI数据中心中所扮演的角色不只是「降温」而已,更关乎整体能源效率与永续发展。冷却系统可维持AI运作的稳定性与安全性,降低整体能源使用,减少碳排,并能够节省电费支出,提升运营效益。现在很多数据中心甚至会回收热能再利用,例如加热建筑物用水、供暖,让热能不被浪费。

未来,AI数据中心不只是效率的象征,也将成为绿色科技的代表。从智能冷却到环境友善的设计,每一项创新,都是让科技与环境共存的努力。就像我们需要空调来舒适生活,AI也需要冷却系统才能持续为我们发挥智慧,服务每一个瞬间。

为提升AI数据中心的冷却系统效率,艾睿电子与合作伙伴们一直致力于开发冷却系统的相关解决方案,在这次PCIM Asia 2025展会中,您将可看到艾睿电子与合作伙伴所推出的成果。

Cooling Infrastructure - B

人工智能数据中心的冷却系统:液冷与浸没式冷却

随着人工智能应用越来越广泛,AI数据中心的运算量也迅速攀升,服务器的热量像夏天的路面一样烫手。传统的风冷方式(像冷气一样用空气降温)渐渐无法满足高密度、高热量的运算需求。这时,「液冷」与「浸没式冷却」两种新型技术,开始大显身手。

液冷(Liquid Cooling)是指用液体取代空气,帮服务器散热的技术。最常见的是把水或其他冷却液通过特殊的管路,贴近服务器中的高温部位(如CPU、GPU)进行散热,就像为AI的大脑「冲凉」,快速带走热能。这种方式的冷却效率高,特别适合高性能AI运算,相较于风冷,能耗更低、更环保,可降低服务器内部温差,有助延长服务器的寿命。

浸没式冷却(Immersion Cooling)则更进一步,直接把整台服务器「泡」进一种特殊的冷却液体中,这种液体不导电,对设备无害。热量会从服务器表面迅速传导到液体中,再经由冷却系统排出。这种方式具有极高冷却效率,适合极端高密度的AI训练场景,几乎不需要风扇,可降低噪音与电力消耗,且节省空间,有助打造更紧凑的数据中心设计。

随着AI模型愈来愈复杂,像是大语言模型、视觉辨识、实时翻译等,都需要巨量运算。传统风冷不仅效率有限,还可能带来高昂的电费与碳排。液冷与浸没式冷却不仅更节能,也让AI能稳定、安全地长时间运作,是迈向绿色数据中心的重要一步。冷却技术从单纯的降温工具,逐渐演变成AI基础建设中不可或缺的一环。不论是液冷还是浸没式冷却,都是推动AI与永续并行的重要技术。让AI能聪明运作,也能清凉运行,这正是智能与环保并重的新时代象征。 

冷却解决方案让AI数据中心更稳定更环保

艾睿电子与合作伙伴们一直致力于让AI数据中心的运作更为稳定,提升能源的运作效率,推出众多的冷却解决方案。以下将依据能量转换、电机控制、智能互连等应用类型,为您依序介绍艾睿电子与合作伙伴所推出的解决方案。

Cooling Infrastructure - C

1.能量转换

在液冷与浸没式冷却系统中,能量转换就像是冷却系统背后的「动力中枢」,负责将电力转换为驱动泵浦、风扇(如需)、冷却模块等设备所需的适当电压与电流。它的主要任务包括将电网输入转为稳定的低压电供给冷却设备,控制泵浦或热交换单元的运作效率,并搭配传感系统实现智能调节,避免能源浪费,通过高效的能量转换方案,液冷与浸没式系统才能稳定、节能地运作,为AI数据中心提供持续可靠的冷却保障。

Cooling Infrastructure - Demo 1

T型三相三电平并网双向电源转换――这方案是一款基于三级T型拓扑的高功率三相有源前端(AFE)双向整流器。它可广泛应用于工业电源、电动汽车快速充电和大功率电机驱动器应用。它采用ST的高性能微控制器的全数字控制,可全面控制功率因数(PF)、总谐波失真(THD)、双向功率流和并网DC-AC功能,其采用了T型三电平拓扑结构,效率更高、功率损耗更低。

下载相关信息
T型三相三电平并网双向电源转换

2. 电机控制

在液冷与浸没式冷却系统中,电机控制(Motor Control)就像是冷却系统的节奏指挥者,负责精确驱动关键设备,如水泵、风扇或液体循环系统中的电机。它的主要功能包括控制冷却液的流速与压力,确保热能有效带走,并能根据温度变化实时调节电机转速,提升能源效率,以及降低设备磨损与噪音,延长系统寿命。通过智能化的电机控制,液冷与浸没式冷却系统能更稳定、安静且高效地运行,为AI数据中心提供持续不间断的降温动力。

Cooling Infrastructure - Demo 2

智能风扇演示 ―― 该演示采用远红外热传感器,用于检测热源,并通过LED板指示。当热源位于检测区域的中间时,电机启动。当温度越高,电机转速越高。它通过NXP单片机MXCA153接收温度数据,并通过PWM控制电机,当温度超过阈值时,风扇转速加快。这个智能风扇演示结合了边缘人工智能、电机控制和多点热检测的融合,可以智能地应用于众多应用领域。

下载相关信息 
智能风扇演示

Cooling Infrastructure - Demo 3

SP210AC系列冷却控制板 ―― 这款由深蓝电子推出的SP210AC系列,是一款变频驱动器,属于主动PFC产品,支持220V±15%(50/60Hz)输入电压,2kW最大输出功率,以及10A最大输入电流与10A最大输出相电流,功率因数≥0.99,支持6路数字量输出与5路数字量输入,具有11路模拟量输入,可采用RS485×3/CAN×1进行通讯,并可选配直流/交流风机控制扩展板。

Cooling Infrastructure - Demo 4

10 kW PMSM电机驱动器 ―― 这个由意法半导体(ST)推出的10 kW电机驱动控制板,是基于STM32G4的全平台控制,包含1台电机与3相Vienna PFC,1个MCU用于高效冷却,这款高功率冷却系统可用于数据中心基础设施管理,像是直接液冷的AI服务器、电信基站,采用WBG材料,电机变速驱动装置可根据电流需求调整电机速度,节约20-60%,驱动装置能够根据负载(SRM)优化电机磁通量,最多可节约20%,支持分布式dPFC,可提升电能质量,使用系统分析进行冷却优化,约可节约30%的电量。

下载相关信息 
ST在大功率热管理系统中的电机控制系统方案HVAC、BESS和数据中心

3. 智能互连

在液冷与浸没式冷却系统中,智能互连(Smart Interconnects)就像是一张神经网络,串联传感器、控制器、电机与能源系统,让整个冷却流程实现实时监控与智能协同。智能互连的主要功能包括传输温度、压力、流量等数据,实现精准控制,支持远程监控与诊断,提高维护效率,并与AI数据中心的能源与运算管理系统整合,实现整体优化。通过智能互连,冷却系统不再是独立运作的机械装置,而是成为AI数据中心智能运营的一部分,让整体更节能、更可靠。

Cooling Infrastructure - Demo 5

OSFP连接器系统 ―― Molex的八路小型可插拔(OSFP)连接器系统和电缆组件提供每路56或112 Gbps PAM-4、单端口、8路I/O连接。OSFP连接器系统支持16条112 Gbps PAM-4通道,每行4个Rx和4个Tx对,提供优化的接口,支持400和800 Gbps的聚合数据传输率,可改善热管理,并符合IEEE和OSFP行业标准。紧凑的DAC、AOC、ACC和光学模块具有灵活性,支持数据中心解决方案电信/网络高密度交换机应用,以满足人工智能、机器学习(ML)、高速网络和其他高速应用日益增长的需求。

下载相关信息
OSFP 112 Gbps PAM-4 互连系统和电缆组件

结论

随着人工智能持续推动创新,背后的数据中心也正悄悄进化。从液冷到浸没式冷却,这些不断优化的冷却技术,正是支撑AI稳定、高效、低碳运行的关键力量。冷却,不只是技术细节,更是一种永续的承诺。当我们让AI更智能之时,请也别忘了,让它运作的每一度电、每一滴冷却液,都更接近未来的绿色标准。

相关新闻文章

最新消息

Sorry, your filter selection returned no results.

请仔细阅读我们近期更改的隐私政策。当按下确认键时,您已了解并同意艾睿电子的隐私政策和用户协议。

本网站需使用cookies以改善用户您的体验并进一步改进我们的网站。此处阅读了解关于网站cookies的使用以及如何禁用cookies。网页cookies和追踪功能或許用于市场分析。当您按下同意按钮,您已经了解并同意在您的设备上接受cookies,并给予网站追踪权限。更多关于如何取消网站cookies及追踪的信息,请点击下方“阅读更多”。尽管同意启用cookies追踪与否取决用户意愿,取消网页cookies及追踪可能导致网站运作或显示异常,亦或导致相关推荐广告减少。

我们尊重您的隐私。请在此阅读我们的隐私政策。