我们每天生活的空间 —— 从办公室、住宅到商场 —— 越来越多地依赖「智能控制」来让环境更舒适、更安全,也更节能。这就是「楼宇自动化」的核心。它通过传感器、控制器与系统平台,自动调节照明、空调、电力、消防与安防等设备,让整栋楼宇变得「聪明」。而在AI数据中心这样的大型、全天候运作的关键设施中,楼宇自动化不仅是提升效率的工具,更是保障稳定运营的重要守门员。
AI数据中心不是普通的办公空间,它们要全天候处理海量信息、执行高性能运算,对环境的要求极高。温度过高?设备可能死机。供电不稳?数据可能损毁。这时候,楼宇自动化就像一位全天候不打烊的总管,时时刻刻监控、调整与保护每一个角落。
楼宇自动化在AI数据中心的应用可包括智能冷却与温控、电力管理与备援监控、智能照明与安全系统、远程监控与数据分析。由于AI服务器非常耗电,会产生大量热能。楼宇自动化系统的智能冷却与温控,能根据服务器的运算状况,灵活调整冷却空调与气流方向,不仅让设备保持最佳温度,也节省不必要的能源消耗。
在电力管理与备援监控方面,通过自动化电力系统,能实时掌握耗电状况、提前预警异常,并在突发断电时自动切换到备援系统,确保AI运算不中断。此外,在智能照明与安全系统方面,除了机房,数据中心也有办公、维运、巡检空间。楼宇自动化系统可自动调整照明强度与作业时段,并整合监视、门禁与警报系统,让安全防护滴水不漏。
最终,通过远程监控与数据分析,不论管理者身在何处,通过云端平台就能实时查看楼宇状态、能源使用与设备运作,并通过历史数据分析,持续优化管理策略。
我们谈论AI与未来科技,很容易聚焦在软件与算法。但事实上,真正让AI发挥效能的,是那座稳固而高效的「家」—— 数据中心。而楼宇自动化,正是让这座家既安全、节能又智能运转的核心。选择楼宇自动化,让AI有一个安心发挥的舞台,让未来科技从此地稳定前行。

楼宇自动化成为人工智能数据中心不可或缺的关键技术
当今的人工智能数据中心,不仅是高速运算的核心基地,更是一个需要高效率管理与永续运作的复杂建筑物。为了达成这样的目标,「楼宇自动化」成为不可或缺的关键技术。
所谓楼宇自动化,简单来说,就是利用传感器、控制器与智能系统,来自动监控与调整楼宇内的各种设施,例如空调、照明、安全、能源与水资源等。对AI数据中心而言,这样的系统不只提升运营效率,也能在不影响AI运作效能的前提下,节能降耗。
举例来说,自动化空调系统可依据服务器负载与环境温度调节冷却策略,保持最佳运作环境;能源管理系统则可整合用电数据,动态调整用电模式,降低高峰耗电压力;而环境传感与预警系统,则能在异常发生前实时响应,确保系统安全与运作稳定。
此外,当楼宇自动化结合AI技术后,数据中心甚至能自行学习与优化运作模式,实现预测性维护、自动调度与智能资源分配,进一步提高效率、延长设备寿命,并降低整体碳足迹。
总体而言,楼宇自动化让AI数据中心从「被动管理」转向「智能运营」,成为支持现代数字社会的重要基础力量。
楼宇自动化解决方案让AI数据中心更智能高效的运作
艾睿电子与合作伙伴们一直致力于让AI数据中心的运作更为智能、高效,以便提升数据中心的运作效率,推出了相当多的楼宇自动化解决方案。以下将依据KNX楼宇控制系统、室内定位与连接、智能传感与监控等应用类型,为您依序介绍艾睿电子与合作伙伴所推出的解决方案。
1. KNX楼宇控制系统
在AI数据中心这类高密度、高能耗的运算空间中,KNX楼宇控制系统扮演着楼宇自动化管理的核心角色。作为一种开放式、标准化的自动化协议,KNX可整合数据中心内的各种子系统,包括照明控制、空调与通风(HVAC)、能源管理、安全监控、遮阳系统等,实现智能化、自动化的集中管理。KNX楼宇控制系统在AI数据中心中的应用角色包括能源效率优化、环境监控与实时反应、提高运营安全性、灵活扩展与整合能力等,KNX楼宇控制系统为AI数据中心提供了一个可视化、可控、节能、安全的智能楼宇平台,不仅降低运营成本,也为整体AI运算稳定性提供坚实支撑。


ST家居楼宇自动化解决方案──凭借在KNX通信领域的丰富经验,意法半导体提供全面的软件和硬件评估工具,帮助开发人员以更短的开发时间和更低的成本构建KNX设备。这些开发工具包括KNX收发器、KNX软件、有线KNX总线通信板以及有线和无线KNX桥接卡,以确保与本地部署网络的互操作性。意法半导体(ST)还提供丰富的产品组合,包括低功耗STM32微控制器、MEMS惯性模块、领先的环境传感器以及机器学习惯性测量单元,从而实现与周围环境的极其精确的交互。
下载相关信息
• STKNX — 家居楼宇自动化综合解决方案
2. 室内定位与连接
在AI数据中心的楼宇自动化中,「室内定位与连接」解决方案扮演着关键的角色,主要用于提升管理效率与安全性。通过蓝牙、Wi-Fi、UWB等技术,系统能实时定位人员、设备或机器的位置,进而实现人员管理、资产跟踪、安全警报、能源优化等应用。人员管理可跟踪维护人员的行踪与进出纪录,提升安全与应变效率;资产跟踪则可快速找出特定设备或移动工具的位置,减少寻找时间;安全警报则用于当人员进入受限区域,系统可实时通知或自动触发警报;能源优化可结合定位数据,自动调节照明与空调,减少空置区域浪费。简而言之,室内定位技术为AI数据中心的楼宇自动化注入更实时、更精准的感知能力,让整体运营更加智能、安全且高效。

RTLS和访问(UWB)演示 ── 此参考设计基于UWB技术,提供高精度实时定位和门禁系统解决方案。该参考设计常用于楼宇或车辆门禁控制、资产/人员跟踪和室内导航、工业安全区控制、车辆停车系统,甚至移动VR/AR应用。UWB(超宽带)技术利用高频信号与AoA、PDoA和TDoA技术相结合,提供高精度(高达10厘米)、可靠且安全、低延迟和长操作范围的实时定位解决方案,并且可以通过将所有锚点联网,以支持更多标签来进一步扩展网络规模。
下载相关信息
• RTLS 和访问 (UWB) 演示

混合平台Matter智能家居演示 ── Matter智能家居演示是基于IPv6的智能家居应用通信协议,由连接标准联盟(CSA)开发和运营。此演示基于CSA规范,使用NXP RW612或NXP i.MX93 + Murata 2EL模块作为Matter开放线程边界路由器(OTBR),构建Matter智能家居网络。此外,Silicon Labs FR32MG24、SiWG917和NXP MCXW71可作为Matter终端设备,加入Matter OTBR,用于Matter智能家居应用。Matter网络中的多重结构(Multiple Fabric)功能允许Matter终端设备加入多个Matter控制器(OTBR),从而扩展使用灵活性。
下载相关信息
• 混合平台 Matter 智能家居演示
在AI数据中心的楼宇自动化中,「智能传感与监控」解决方案扮演着守护环境与设备运作的「感官系统」。通过各类智能传感器(如温湿度、烟雾、振动、水浸、气体等)搭配实时监控平台,系统能够实时掌握环境状况,防止过热、漏水等风险,以及异常预警与自动通报,提升安全应变效率,并进行设备运行状态监控,提早发现潜在故障,结合数据整合与可视化管理,助力节能与预防性维护。这些功能让AI数据中心在高效运行的同时,也能兼顾安全、稳定与节能的运营需求。

OPTIGA™ TPM SLB9672 TPM 2.0 FW15.xx可信平台模块 ── 这是由英飞凌(Infineon)推出的TPM 2.0固件模块,符合TCG TPM库规范1.59版和PC客户端平台TPM配置文件(PTP)1.05版,具有PQC保护的固件更新机制,通过EAL4+级,AVA_VAN.4(中等),符合TCG PC客户端TPM保护配置文件通用标准与FIPS 140-2 2级认证,支持SPI接口,符合Intel TXT和Microsoft Windows认证标准,可成功通过平台认证,可根据NIST SP 800-90A实现的随机数生成器(RNG),预置3个 认证密钥(EK)和EK证书(RSA 2048、ECC NIST P256、ECC NIST P384)。
下载相关信息
• OPTIGA™ TPM SLB9672 TPM 2.0 FW15.xx可信平台模块
安全和监控AMR ── 自主移动机器人(AMR)拥有与自动驾驶汽车类似的功能,其复杂的设计由多个子系统组成,使机器人能够在极少甚至完全无需人工干预的情况下安全地移动、观察和操作。安森美(onsemi)通过可靠的智能电源和传感解决方案最大限度地降低了这种复杂性,为您的设计提供了必要的构建模块。安森美的子系统解决方案涵盖坚固耐用的高分辨率成像系统、高功率电机控制以及高效紧凑的电池充电解决方案,所有这些解决方案均基于安森美数十年服务于汽车行业的经验而构建。
下载相关信息
• 自主移动机器人

MYBSP0122BABFT系列 / MYBSP0055AABFT系列PoE PD隔离式DC-DC转换器 ── 这是一款由Murata推出,用于PoE PD的25.5W隔离式稳压DC-DC转换器,输入范围为37-57V,典型效率为92.5%(12VOUT),并具有2250 V的完全直流隔离,并是符合IEEE802.3at标准的设备的理想选择。该模块具有自我保护功能,包括输入欠压锁定和输出电流限制,输出电流限制采用断续自动重启技术。该模块还具有符合IEEE802.3at标准的检测和分类功能,PD模块的输入电流要求为10mA或更高,支持Type2 PSE指示灯与ORing适配器功能,為表面贴装模块。
下载相关信息
• MYBSP0122BABFT系列 / MYBSP0055AABFT系列PoE PD隔离式DC-DC转换器

运动网络摄像机 ── 英飞凌(Infineon)推出的监控摄像机与门铃应用,此嵌入式平台整合了英飞凌的XENSIV™ BGT60TR13C 60GHz雷达传感器模块,安装于AIROC™ CYW55913 Wi-Fi与蓝牙低功耗(LE)评估套件(EVK)上。通过英飞凌的Presence Sensing and Zoning Android手机应用程序,可配置雷达分区算法并查看回传的存在信息。此实作减少了雷达处理与连接所需的独立MCU数量,进一步降低电路板面积与物料清单(BoM)成本。重点产品功能包括存在传感与区域分布、可侦测目标数量、各目标的距离、各目标的侦测角度,可减少雷达处理与连接所需的独立MCU数量。
安全摄像头和门铃应用

下载相关信息
• XENSIV™ 60GHz 雷达传感器

XENSIV™ 60GHz BGT60LTR11AIP雷达传感器演示板 ── BGT60LTR11AIP是一款完全集成的微波运动传感器,包含天线结构、可配置的内置检测器和可实现完全自主操作的状态机。它设计用作多普勒运动传感器,BGT60LTR11AIP的工作频段为61 GHz至61.5 GHz,集成的带锁相环(PLL)的分频器可提供压控振荡器(VCO)频率稳定性,并允许连续波(CW)操作。BGT60LTR11AIP集成了低相位噪声双推压控振荡器(VCO),用于生成高频信号。封装的单片微波集成电路(MMIC)集成宽波束天线,可实现最大覆盖范围。
下载相关信息
• 使用雷达传感器进行非接触式生命体征测量

NXJ1T系列隔离式1W单输出SM DC-DC转换器 ── 这是一款由Murata推出,采用全新专利技术、符合行业标准封装的DC-DC转换器。NXJ1T系列在英国制造,采用专有的块状线圈变压器技术,并采用表面贴装模压封装。NXJ1T具有高隔离度、低漏电流以及在恶劣工业环境下卓越的温度循环性能。NXJ1T具有专利保护,外形更小巧,通过UL62368-1认证,以及ANSI/AAMI ES60601-1, 1 MOPP认证待确认,通过4.2kVDC隔离“耐压测试”,采用自动化生产,支持短路保护、欠压锁定,CMTI特性 >200kV/μS,支持连续屏障耐压 400Vrms。
下载相关信息
• NXJ1T系列隔离式1W单输出SM DC-DC转换器
结论
在AI时代,数据中心不仅是运算的核心,更是能效与稳定性的关键所在。通过楼宇自动化技术,从环境监控、能源管理到智能连网与安全系统,每一个细节都能被实时掌握与优化。这不仅提升了数据中心的可靠性,也大幅降低能耗与运营风险,为未来的智能运算铺设更稳固的基础。让楼宇会思考,让AI运行更安心。