两个世纪以来,直流电机一直备受欢迎。在本文中,学习基础知识并探索驱动这些电机所需的电路。此外,了解更为新潮的无刷直流电机设计。
有刷直流电机基础知识
通过使用磁铁和线圈,直流电机将电能转化为运动。它们由四个主要部件组成:固定磁铁(定子)、转子、换向器和电刷。当电力通过转子输送时,就会产生一个电场,该电场与定子产生的磁场相反,从而产生旋转运动。
无刷直流电机基础知识
无刷电机使用晶体管和更复杂的驱动电路,而不是使用电刷向转子传递动力。与有刷电机相比,它们往往具有更高的扭矩功率比和更好的效率。此外,由于没有任何电刷磨损,因此耐用时间更长。
有刷电机的驱动电路
简单的电机可以通过简单地施加动力来驱动。然而,对于更复杂的需求,需要驱动电路。为控制电机的速度,使用了脉宽调制 (PWM) 设置。它包含一个晶体管和一个反馈二极管,用于快速开关电机的电流,有效降低其速度。使用 4 个晶体管的 H 桥电路可以通过反转电流方向来控制电机的方向。
结论
有刷电机虽然简单,但相对便宜且耐用。使用正确类型的驱动电路设计和高质量的组件,例如 Diodes, Inc 的组件,就很容易将这些重要组件集成到现代设计中。