无论您是专业电子设计师还是业余爱好者,高质量的定制印刷电路板 (PCB) 都可以在订购后一周内拿到,在某些情况下甚至更快。这些 PCB 的价格非常低,以至于您可能会质疑它们是如何制造出来的。答案在很大程度上是由于生产中使用的高度自动化智能工厂概念,从订购过程本身开始。
使用电子设计自动化 (EDA) 软件(如 KiCad、Eagle 或 Altium)设计电路板后,自动化 PCB 制造流程将在 PCB 制造厂继续进行,通常简称为“fab”工厂。您(通过虚拟方式)绘制出一组标准指令(通常是 RS-274X 或 RS-274X2 格式的 Gerber 文件),以及钻孔文件。然后将这些资料上传到您选择的 PCB 制造商。OSHPark 和 PCBWay 等许多供应商会提供即时报价,用于订购电路板。
制造商通常会检查上传的电路板,以确保不违反他们的设计规则,从而正确制作 PCB。这涉及到大量的自动化,但可能需要一些人工干预和/或前后移动。检查和沟通完成后,多个客户电路板被合并到一个待切割面板上。通常,这些面板被切割成工厂工艺的标准尺寸,外层为铜,内层为 FR4(玻璃纤维)基板,以实现强度和绝缘功能。

自动化 PCB 制造流程的要素
虽然本文不可能描述所有 PCB 制造商的精密工作方式,但我们可以将自动化 PCB 制造流程分成几个主要部分。请注意,为简单起见,我们将介绍双层板制造,但通过堆叠和粘合过程,可以根据需要使用更多的层。此外,尽管这种智能制造过程涉及大量的自动化,但仍需要人类来完成半成品运输、机器设置和最终检查等任务。
1.导通孔和通孔钻孔
通常,PCB 制造过程的第一步(在清洁和去毛刺操作之后)是元件通孔和导通孔钻孔。这是使用钻孔机中进行的,可以形成 100 微米的孔,比人的头发(直径大约为 150 微米)还要小。自动执行不同直径的钻头更换。
2.照片绘图和图层刻胶
为了形成 PCB 走线和铜填充区域,根据所提供的 Gerber 信息,将成品铜的负像印刷在透明板上。面板的两面都涂有一层感光膜,称为光刻胶。印刷板与面板的顶部和底部对齐,紫外灯使薄膜上没有印刷图像的区域的光刻胶硬化。通过进一步处理,洗掉未硬化的光刻胶以及下面的铜。
此时,电路板仍是整个面板的一部分,面板可能包含多种设计。在整个 PCB 制造作业过程中,许多点都要进行清洗,并且逐步执行不同的检查,包括光学过程,以便尽早处理错误。
3.电镀和化学工艺
额外的铜电镀到 PCB 上,为导通孔和通孔连接创建导电通道,并建立原始箔。可以指定不同厚度的镀铜,并仔细控制整个过程,以满足客户的要求。
4.阻焊、丝网、HASL
阻焊可保护铜走线,以液体形式涂在 PCB 的两面。在此之后,电路板被烘烤到半硬化状态,然后在两面施加透明的印刷板。暴露的阻焊使用 UV 工艺硬化,未暴露的阻焊被去除,类似于之前进行的光刻胶工艺。
然后,喷墨打印机施加一层被称为丝印的可视层,用于部件识别和其他标记目的。最后,通常执行诸如热风焊料平整 (HASL) 工艺来保护暴露的焊盘不被氧化。然后可以进行飞针探针检查,以确保 PCB 按照设计传导和阻挡电流。
5.轮廓和布线
面板上的每个 PCB 经过适当处理和检查后,由计算机控制的布线操作会切割电路板的轮廓和非通孔内部特征。这些边缘和特征不必是直的。在此过程之前,还可以对面板进行 v 形划线(部分切割成“v”形)。V 划线仅限于直线,允许客户在收到模块后将其拆开。
6.完成、包装、运输
经过最后的清洁、进一步的加工以去除布线中的瑕疵并进行检查后,PCB 可以包装并运送给客户。走到这一步,是一个很神奇的过程。
印刷电路板:流程和执行优化
虽然这令人大开眼界,但请注意,本文概述的流程是一种简化,这些操作因制造商甚至产品而异。除自动化之外,还要考虑地理套利、地缘政治、运输和许多其他因素,以全面了解如何以平价的价格生产快速周转的 PCB。
与此同时,印刷电路板已经被广泛使用了几十年,这为制造工艺的成熟提供了时间。年复一年的渐进式改进通常会产生令人难以置信的结果。下次您订购大量高质量的印刷电路板时,不仅交货快,而且价格低。至于从哪里获取高质量的零部件来安装在所说的 PCB 上,Arrow 有大量的库存,随时可以发货!