Arrow Electronics Components Online

Arduino Micro概述 - 规格、功能等

微控制器板12 12月 2021
电子电路板特写
Zach DeMeyer
Published byZach DeMeyer
查看所有文章

Arduino Corporation 是一家领先的开源开发板和软件开发公司。市场上,Arduino Uno 被认为是最容易使用的微控制器板之一。他们最小的产品 Arduino Micro,具有极高的多功能性。由Adafruit Industries共同设计的 Micro 是 Arduino 的 Leonardo 板的精简版,能够轻松集成到日常物品中,使其具备无线互动功能。

Arduino Micro 基于 Atmel ATmega32U4 微控制器。配备 16 MHz 晶体振荡器,微控制器具有 8 位分辨率,拥有 32 KB 的闪存和 2.5 KB 的 RAM。ATmega32U4 的一个精明的空间节省特点是其集成的 USB 控制器,减少了对辅助微控制器的需求,看起来就像键盘或鼠标一样连接到您的计算机。

A detailed pinout diagram for the Arduino Micro is shown, overlaid with Xbox pad pin mapping.

Arduino Micro 引脚图

该板的主要特征是 USB 微型连接器,可轻松连接到计算机。它还包含一个重置按钮、一个 6 针 ISP 重新编程头和 20 个数字 I/O 引脚,其中 12 个可用于模拟输入,7 个可重新配置为 PWM 输出。下方图表详细展示了 Micro 的引脚分布。
 
开源 Arduino 集成开发环境(IDE)是 Micro 的编程中心。与其他 Arduino 产品一样,Micro 拥有一个由社区驱动的代码库和其他运行函数,帮助新用户学习并加速更熟练的 Arduino 爱好者的项目。IDE 还具备预测语法和语法高亮等功能,使您的编程变得简单高效。
 
虽然 Micro 是 Arduino 板中最小的,但它有一个小缺点。Arduino 扩展板是直接接口到微控制器板的外围配件板。由于其小巧的外形,Micro 不兼容任何扩展板。然而,头部 I/O 的布局让 Micro 可以直接插入几乎任何面包板中,因此将 Micro 连接到系统中非常容易。
 
要将微控制器技术轻松集成到您的方案中,尤其是在空间有限的情况下,Arduino Micro 定能满足您的需求。

Arduino Micro基于Atmel ATmega32U4微控制器。该微控制器配备16 MHz晶体振荡器,具有8位分辨率,32 KB闪存和2.5 KB RAM。ATmega32U4的一大节省空间的特点是其集成的USB控制器,它减少了对辅助微控制器的需求,并看起来就像您的键盘或鼠标一样连接到您的计算机。

文章标签

全球
微控制器和处理器
文章
Arduino S.r.l.

相关内容