可编程增益仪表放大器 (PGIAs) 设置为最大效率并非易事。阅读此篇文章,您将了解到一个全新的开发精密 PGIA 系统的新方法。
根据具体的放大器架构和引脚设置,目前设计的 PGIAs 可能存在缺陷。包括:
● 由于开关通阻 (RON) 标称值及其变化而产生较大的增益误差。
● 由于需要较低的开关 RON 值,可能无法实现高增益值。
● 开关非线性引起的信号失真。由于信号电流直接流经 RON,因此其值作为电压函数的任何变化都会导致失真。
上述问题可以通过多功能仪表放大器来缓解,比如 Analog Devices 的具有 RG,F 和 RG,S 引脚且独立输出的 LT6372 放大器。从而获得 4 个可能的增益值,增加了设计的通用性。点击本篇文章了解更多有关此设置的信息以及 PGIA 设计中的其他注意事项,例如:
● 设计步骤以计算外部电阻的任何增益
● 确定 PGIA 值的程序
● 测量性能的绘图
● Analog Devices 产品可满足现代 PGIA 设计的所有需要