在本文中,了解医疗用途的液体测量以及阻抗测量的通用性。
一直以来,对各种体液进行单端测量有助于评估患者的健康状况。随着最近技术的进步,使用阻抗测量对这些事物进行连续分析已经成为可能。简而言之,阻抗是电路对电压变化表现出的电阻值的测量。在医疗应用中,各种体液的阻抗测量可以凸显需要进一步探查的阻抗不规则。
有许多类型的阻抗测量可用于液体:
● 恒电势器。测量和控制工作电极 (WE) 与参比电极 (RE) 之间的电压。
● 电流测量。对传感器施加偏置电压并测量响应电流。
● 循环伏安法。伏安法测量为电化学测量,其中电化学电池的电势缓慢上升,然后呈线性下降
● 电导率测量。实施这种测量时,需要将两个并行放置的电极浸入液体之中,以测量欧姆电阻。
● pH 值测量。该方法基于半电池反应原理,与 H+ 离子的浓度直接相关,测量与 pH 值呈线性关系的合成电压。
● 电化学阻抗分析。测量电化学电池或传感器在一系列不同频率上的阻抗。重要的是它会随着时间的推移自我分析和自我纠正。
虽然很难找到一款能够进行所有这些测量的器件,但 Analog Devices 的 ADuCM355 做到了。该器件采用 ARM® Cortex®-M3 处理器和具有带输入缓冲器的 16 位 400 kSPS 多通道 SAR ADC,具有当前和未来液体测量所需的精度、多功能性和可靠性。点击文章了解更多信息。