연결은 어디에나 존재합니다. 대부분의 사람은 스마트폰을 가지고 다니며 친구나 가족과 연락할 뿐만 아니라 뉴스를 확인하고 엔터테인먼트를 즐깁니다. 사물 인터넷이 다양한 기기를 포함하도록 확장됨에 따라 주변 세계, 특히 차량에서 연결과 기능에 대한 소비자의 기대가 높아지고 있습니다.
전자의 세계
자동차 제조업체는 소비자 요구에 부응하고자 새로운 세대의 차량에 새로운 전자 기기를 추가하고 있습니다. 무선 스마트폰 통합, 고속 셀룰러 네트워크 액세스 등 고객 요구를 충족하기 위해 인포테인먼트 옵션이 확장되었습니다. 무선 충전기와 같은 기기는 이동 중 편의성을 향상합니다. 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)에 대한 기대가 높아지면서 안전 시스템의 연결과 성능 수준도 더욱 높아지고 있습니다.
이 모든 기능은 차량 내 메인 컴퓨터, 전자 제어 장치(ECU) 및 기기 간의 고속 연결에 달려 있습니다. 오늘날의 차량은 바퀴가 달린 데이터 센터라 할 수 있으며, 다양한 환경적 과제 속에서도 차량이 안정적으로 작동하도록 유지하는 데 필요한 배선 및 전자 아키텍처는 차량 자체에 대한 운전자의 만족에 매우 중요합니다.
차량 전자 장치 설계는 그 어느 때보다 차량의 전반적인 설계에 커다란 영향을 미치고 있습니다. 기기 수가 증가하고 기능이 증가함에 따라 배선이 늘어나고 와이어 하네스가 무거워지며, 차량 전자 장치에 할당되는 공간과 무게가 늘어납니다. 이는 차량 효율에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 구리 와이어와 전자 기기가 많아지면 차량 무게가 늘어나 연비가 낮아지거나 배터리 주행 거리가 짧아져 효율이 떨어집니다. 무게 외에도 전자 기기의 크기와 이를 연결하는 배선도 차량 설계에 영향을 미칩니다. 수많은 ECU와 부피가 큰 와이어 하네스를 수용하는 것은 차량 설계자에게 심각한 과제를 던져 줍니다.
전자 장치 소형화: 크다고 무조건 좋은 것은 아닌 법
제조업체는 크기와 무게를 지속 불가능한 수준으로 늘리지 않으면서 차량의 기능 향상에 대한 요구를 수용하려면 전자 장치를 소형화해야 한다는 점을 인식하고 있습니다.
기존 커넥터에 비해 공간을 50% 절약하는 Molex Mini50 커넥터와 같은 소형화된 부품은 차량 설계와 효율에 엄청난 차이를 가져옵니다. 이러한 커넥터는 차량의 ECU 설계 및 배치에 더 큰 유연성을 선사합니다. 커넥터가 작으면 더 나은 배선 설계 옵션이 가능하기 때문에 설계자가 이전에 사용할 수 없었던 공간으로 배선을 옮길 수 있습니다. 결과적으로 ECU가 각자 제어하는 메커니즘에 더 가까이 위치할 수 있습니다.
또한 소형 커넥터를 사용하면 부문별 아키텍처가 아니라 차량 내 위치를 기반으로 기기를 제어 장치에 연결하는 구역형 아키텍처가 가능합니다. 덕분에 ADAS 및 자율 주행 기능에 필요한 점점 더 많은 수의 카메라, 센서 및 기타 기기를 지원하면서 무게, 크기 및 제조 비용을 줄일 수 있는 엄청난 잠재력이 확보됩니다.
탁월한 신뢰성과 신뢰할 수 있는 성능에 대한 요구는 얼핏 소형화 요구와 상충되는 것처럼 보입니다. 오늘날의 고속 전자 장치에는 일관된 연결과 신호 무결성이 필요하며, 통신이 중요한 안전 시스템의 경우 특히 그러합니다. 기존에는 작은 부품이 큰 부품보다 자연히 더 취약하고 신뢰성이 떨어진다는 생각이 있었습니다.
그러나 최신 전자 장치 설계는 이러한 편견을 반증하고 있습니다. 처음부터 탄탄한 신뢰성을 위해 설계된 소형 커넥터에는 차량의 전체 수명 주기 동안 높은 신뢰성을 보장하는 데이터 기반 기능이 통합되어 있습니다. 이러한 설계는 오늘날의 전자 기기에 필요한 고속, 고성능 연결을 실현합니다.
미래를 위한 설계
자동차 설계자는 전자 아키텍처의 큰 변화를 목격하고 있습니다. 전기화, 자율 주행, 공유 이동성과 같은 장기적인 동향으로 인해 차량의 연결 및 데이터 처리 요구 사항이 증가하고 있습니다. 미래의 차량은 이전보다 기능이 더 늘어날 것이며, 이는 곧 더 많은 배선과 기기를 의미합니다. 전기 커넥터를 더 작고 가벼우면서도 더욱 견고하고 신뢰할 수 있게 만드는 것은 차량 무게를 줄이고 효율을 높이며 고객 만족을 유지하는 데 필수적입니다.
Molex는 이러한 노력의 선두에 서서 제조업체 및 계층 1 공급업체와 협력하여 견고한 Mini50 커넥터와 같은 획기적인 솔루션을 개발하고 있습니다. 이와 같은 솔루션은 과거의 전기 커넥터보다 향상된 신뢰성, 유연한 구성 옵션, 더 쉬운 서비스 및 유지 관리를 구현합니다. 덕분에 구역형 아키텍처, ADAS 및 자율 주행과 같은 발전이 가능해지고 있습니다.