慣性センシングはスマート農業における精度と生産性を向上させます
世界人口が増加し続ける中、現代のスマート農業は、持続可能な条件下で食料供給を確保するために、技術革新と自動化を積極的に取り入れています。慣性センサーは、さまざまなアプリケーションシナリオにおいて重要な役割を果たします。高精度の慣性計測ユニットは、自動操舵トラクター、収穫ロボット、ドローンなど、農業分野で増加するロボットのナビゲーションと安定制御を提供します。さらに、広帯域の慣性センサーは、このような複雑な機械全般の予知保全に使用できます。加えて、慣性センサーは、動物の追跡、乳牛の発熱検知、バイタルサインのモニタリングなど、さまざまなエッジセンシングのモダリティを可能にします。本記事では、スマート農業のトレンドとADIが提供する関連ソリューションを紹介します。
AI、機械学習、ロボティクス、IoTにより、スマート農業はより費用対効果が高くなります
世界の人口は2050年までに100億人に近づくと予測されており、生活水準の向上に対応するためには世界の食料生産を70%増加させる必要があります。しかし、農業市場は前例のない課題に直面しています。多くの先進国および発展途上国では、農業従事者が引き続き減少しています。若い世代が従来型の農業から離れることで、人件費が上昇しています。気候変動はこれらの課題をさらに悪化させており、予測不能な気象パターン、土壌劣化、水不足が世界中の農家に深刻な脅威をもたらしています。アグリビジネスは、需要に対応し競争力を維持するために、収量の増加、廃棄の削減、コストの最適化を実現しなければなりません。ここで重要な支えとなるのが技術進歩です。Artificial Intelligence (AI)、Machine Learning (ML)、ロボティクス、Internet of Things (IoT) の台頭により、スマート農業における自動化はより実現可能かつ費用対効果の高いものになっています。今日、農家はデータドリブンな分析を活用して意思決定の改善を図ることができます。
ロボット収穫やドローン支援によるモニタリングといった自動化システムの導入により、農作業はより迅速かつ効率的になり、手作業への依存が低減されました。精密農業の技術は、土壌の健全性、播種精度、作物生育を改善し、単位面積当たりの収量を増加させます。スマート灌漑および施肥システムは、水と肥料の無駄を効果的に削減し、コスト削減と資源保全を実現します。
スマート農業の分野では、慣性センサーが複数の重要な機能を果たします。第一に、慣性センサーは加速度、姿勢、位置に関するリアルタイムデータを提供し、自律および半自律の農業車両の運用効率を高めます。GPSの支援により、Inertial Measurement Units (IMUs) は、トラクター、ロボット、ドローンなどの地上車両および空中車両のナビゲーションに広く使用されるとともに、これらの姿勢やその他の慣性状態の監視にも用いられています。これにより、これらの車両は播種、耕起、散布のためにあらかじめ定められた経路を正確に追従でき、コストを効果的に削減し、持続可能な農業の発展を促進します。第二に、畜産管理において、慣性センサーは動物の動きや行動を追跡できるため、農家は群れの健康状態を監視し、活動パターンの異常を検知できます。最後に、慣性センサーとAIの統合は農業機械の予知保全能力をさらに強化し、ダウンタイムと保守コストを効果的に低減します。
Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) 技術の進歩により性能が向上し、MEMS IMUs はスケーラブルな自律走行車両(AV)プラットフォームの主要コンポーネントとなっています。MEMS IMUs は一般に、モーション制御システムにおけるフィードバック検出要素として使用され、代表的な用途には、自律走行車両における Guidance Navigation Control (GNC) や、スマートアタッチメント(散布機、播種機、バケット、ブレードなど)のポインティング制御があります。フィードバック検出要素として使用される場合、MEMS IMUs の性能はシステム精度に直接影響します。
ADIS16576 慣性基準座標系
MEMS慣性計測ユニットはシステムの安定性と操縦性を向上させます
The ADIS16576 from ADI is a MEMS IMU that represents a significant breakthrough in both functional integration and core sensor performance, with particularly notable improvements in Vibration Rectification Error (VRE) - a 10x improvement for the gyroscope and a 50x improvement for the accelerometer. The fundamental function of a MEMS IMU is to provide triaxial angular rate sensing around three mutually orthogonal axes (roll, pitch, yaw) and triaxial linear acceleration sensing along the same three axes.
The accelerometer provides mean (or static) angle estimation, while integrated gyroscope measurements provide real-time angular displacement. The system processor combine these two angle estimation sources to generate reliable feedback control information for GNC or pointing control systems. Operating in this manner, an accelerometer VRE of 1.3 mg under 4 g of vibration means the GNC platform can maintain an attitude angle better than 0.1° without assistance from any other sensing function. This is particularly beneficial for UAVs, especially those whose vibration levels vary significantly with thrust.
In gyroscopes, VRE can cause rapid and persistent changes in bias, leading to erroneous motion correction and, in the worst case, platform instability. Previous-generation devices could exhibit VRE responses exceeding 300°/h under 8 g rms, whereas the ADIS16576 offers a response of 12°/h, significantly reducing the estimation/correction burden on other system sensing modes. One of the most important functional improvements of this MEMS IMU is its scalable external synchronization. By incorporating a user-programmable clock scaling function, system developers can now drive 4000 Hz IMU data sampling using slower system-level references, such as GPS or video sync. This achieves tight coupling with Pulse Per Second (PPS) or perception sensing references while preserving the various digital processing options afforded by higher data sampling rates.
Take an autonomous vehicle platform as an example; it can use a 20 Hz GPS reference and a 200x scale factor to generate an internal sampling rate of 4000 Hz. Furthermore, the system can employ an on-board decimation filter to reduce the output data rate by a factor of 20x (to 200 Hz). In more dynamic scenarios, such as a crop inspection drone operating in windy conditions, the system processor may need to read and process data at the maximum sampling rate to ensure stability and maneuverability.
IoTシステムにおいてモーションスイッチとして構成されたADXL366
慣性センサーはIoTシステムにおいて重要な役割を果たします
慣性センサーはIoTシステムにおいても重要な役割を果たしており、動物の位置や生理的状態を継続的にモニタリングする用途に使用できます。代表的な形態としては、耳、尾、または身体に取り付けるタグや、首に装着するスマート首輪があります。これらのタグは群れの位置管理に役立つだけでなく、より重要な点として、活動量、採餌時間、呼吸数などの動物の健康データを継続的に提供します。さらに、新しいタグには心拍数やその他のバイタルサインを追跡する機能も備わっています。首装着型の首輪は、牛における発情、反芻、跛行、その他の状態を検出するための非常に価値の高いツールとなっています。このようなIoTシステムにおける中核要件の1つは低消費電力であり、大規模な群れに対して(充電式または一次)電池を維持することは、手間がかかり困難な作業だからです。
ADIのADXL366は卓越した低消費電力の利点を提供します。この3軸加速度計は内部電圧レギュレーションを内蔵しており、電池に直接接続できます。最小動作電圧は1.1 Vで、消費電力は約1 µWのみで100 Hzのモーションデータを提供できます。このエネルギー消費レベルは、コイン電池の自己放電率よりも低くなっています。首装着型の首輪で使用する場合、この加速度計は低消費電力モードと低ノイズモードの間で切り替え可能で、最小信号3 mg~8 mg rmsを提供し、咀嚼、反芻、呼吸数(RR)を識別するのに十分です。ADXL380はバイタルサインのモニタリング能力を強化しており、4 kHz帯域幅全体にわたって動作ノイズレベルがほぼ2桁低くなっています。200 Hzでの等価帯域幅比較では、この加速度計の等価ノイズは0.4 mg rmsです。高い信号対雑音比(SNR)と広い帯域幅の組み合わせにより、この3軸加速度計は"聴診器"として機能し、バリストカーディオグラムを介して心拍情報を収集したり、呼吸、消化、その他の生理機能に関連するさまざまな雑音を取得したりできます。
超低消費電力の慣性センサーにおけるもう1つの中核能力は、IoTノードのシステムレベル電力管理を支援することです。ADXL366は、検出されたモーションプロファイルに基づいて割り込みを発行し、電子システムの電源サイクルを管理できる専用のウェイクアップモードを提供します。この加速度計は、目的のモーションプロファイルを構成し、最も重要な点として、フル帯域幅でウェイクアップしてサンプリングするための、豊富なプログラム可能パラメータセットを備えています。この機能は、エイリアシングや誤検出を回避するために不可欠です。ウェイクアップモードでは、ADXL366は驚異的な低消費電流である180 nAしか消費しません。この機能を活用することで、高消費電力のセンサー、無線、その他のコンポーネントを不要時に電源オフでき、センサーノードの有効寿命を延ばすことができます。
統合された慣性センシングとAI解析により、スマート農業における予知保全が可能になります
最終的に、議論は慣性センシングとAI解析の統合へと移り、スマート農業における予知保全の実現を目指します。現代の農場は規模が拡大するにつれ、生産において高い設備投資を要する機械への依存度が高まっています。このような装置は、精密に動作するだけでなく、過酷な環境や季節性の農作業が求める集中的な負荷にも耐えなければなりません。短い播種期や収穫期に設備が故障すると、大きな経済的損失につながる可能性があります。
例えば、播種機や収穫機のような精密機器は、雨、風、粉じん、泥、岩片などの悪条件下で動作しなければならないことがよくあります。こうした環境では、主要な振動シグネチャの変化を用いて装置の問題を事前に予測でき、ピーク需要の生産時間への影響を最小限に抑えられる期間に保全を行うことが可能になります。機械振動解析(家畜におけるバイタルサイン監視に類似)は、軸受の故障、車軸の芯ずれ、不釣り合い、ゆるみ、ギアの故障、その他の問題など、機械要素におけるさまざまな問題の故障モードと発生時期を正確に特定できます。例えば、はく離や理想的な球形からの逸脱といった軸受欠陥を考えてみましょう。この欠陥が機械表面に接触するたびに、プラットフォームにインパルスが発生し、基本成分と広帯域成分の両方を含む複雑な振動応答が誘発されます。
したがって、予知保全を実現するには、加速度計が3つの重要な性能要件を満たす必要があります。低ノイズ(早期予測のため)、高帯域幅(すべてのスペクトル成分を検出し、故障分類を支援するため)、そして十分に高い測定レンジです。しかし最後の要件は、加速度の大きさが周波数の二乗(ω²)に比例するため、見落とされがちです。これを考慮しないと、高周波のスペクトル成分がセンサーを飽和させる可能性があります。ADIの新しい小型パッケージのADXL382 3軸デジタル加速度計は、これら3つの要件をすべて満たします。本製品は±15 g、±30 g、±60 gの測定レンジをサポートし、8 kHzの帯域幅を提供し、55 μg/√Hz未満の超低ノイズを特長としています。
ADXL382は業界トップクラスのノイズ性能を誇り、最小限のキャリブレーションで高精度アプリケーションを可能にします。低ノイズかつ低消費電力という特性により、高振動環境であってもオーディオ信号や心音を正確に測定できます。さらにADXL382は、マイクロパワーの温度センサー内蔵、シングル/ダブル/トリプルタップ検出、誤トリガーを防止するステートマシンなど、真のシステムレベル性能を実現します。
結論
農業における自動化と技術の進歩は、食料安全保障、労働力不足、環境の持続可能性といった重大なグローバル課題に対処するための重要な原動力です。AI、ロボティクス、精密農業などのイノベーションを採用することで、農業生産は効率を高め、コストを削減し、食料生産のより持続可能な未来を確保できます。農業テクノロジーのエコシステムにおいて、慣性センサーは中核となるセンシング機能を提供し、極めて重要な役割を果たします。しかし、センサーを選定する際には、その性能と機能が特定のアプリケーションに適合していることを確実にするため、慎重な検討が必要です。ADIが提供する関連ソリューションは、スマート農業の開発を加速し、関連アプリケーションにおける最適な選択肢の一つとなります。
記事タグ