Arrow Electronic Components Online

AIサーバーにおける多層セラミックコンデンサおよびポリマータンタルコンデンサの応用

人工知能 (AI)10 9月 2025
データセンター内の明るく照らされた通路には、緑と青のLEDライトが輝くサーバーラックが並んでいます。
すべての記事を見る

人工知能(AI)サーバーの急速な開発の波において、プロセッサとアクセラレータの計算能力は高まり続けると同時に、急激に増加する消費電力や電力負荷の急激な変化といった課題も伴います。高密度計算および高速データ送信環境でのシステム安定性と効率性を確保するためには、電力インテグリティ(PI)および信号インテグリティ(SI)の設計が重要となってきます。高周波応答特性、大容量エネルギー保存能力、および優れた信頼性を備えた多層セラミックコンデンサ(MLCC)とポリマータンタルコンデンサは、AIサーバーの電源設計において欠かせない主要部品となっています。本記事では、AIサーバーにおけるMLCCとポリマータンタルコンデンサの応用、およびYAGEOが提供する関連ソリューションの製品特性について紹介します。

AIサーバーは主要な成長市場です

何十年もの間、従来型のサーバーはデータセンターの基盤となってきました。それらは、ウェブサイトのホスティング、データベースの管理、エンタープライズアプリケーションの実行など、さまざまな作業負荷を処理するよう設計されています。従来型サーバーのアーキテクチャには、通常、CPU(中央処理装置)、RAM(ランダムアクセスメモリ)、ストレージ、およびネットワークが組み合わされています。

従来のサーバーは、汎用性が高く、同時に複数のタスクを処理できるCPUに大きく依存しています。RAMは高速なデータアクセスとスムーズなアプリケーション性能に不可欠であり、ストレージはデータ保存のためのHDD(ハードディスクドライブ)とSSD(ソリッドステートドライブ)の組み合わせで構成されています。ネットワーキングは、サーバー内外でのデータ転送のための高速インターフェースを提供します。従来のサーバーは、さまざまな分野におけるデータ保存および処理において重要な役割を果たしています。

今日、AIサーバーは注目の開発トレンドとなっています。AIサーバーは、人工知能や機械学習のワークロードに特化して最適化されています。これらのサーバーは、ディープラーニングモデルのトレーニングや複雑なデータ分析の実行など、AIタスクを加速するための専用ハードウェアおよびソフトウェアを備えています。AIサーバーの主な構成要素には、GPU (グラフィックスプロセッシングユニット)、TPU (テンソルプロセッシングユニット)、NVMe (ノンボラタイルメモリエクスプレス) ストレージ、および高帯域幅メモリ (HBM) が含まれます。

従来のサーバーとは異なり、AIサーバーはGPUに大きく依存しています。GPUは複数の並列タスクを同時に処理することができ、AIや機械学習のワークロードに最適です。Googleによって開発されたTPUは、機械学習タスクを加速するためにカスタム設計されています。GPUと比較して、特定のAIワークロードにおいてワットあたりの性能が高いことを特徴としています。NVMeドライブは、AIアプリケーションで一般的な大規模データセットを処理するために重要な高速な読み書き速度を大幅に向上させます。HBMは強化されたメモリーアーキテクチャであり、データアクセス速度を高速化することでAI処理におけるボトルネックを軽減します。

AIサーバーでは、SSD(Solid-state Drive)がAIでのデータ保存や電力損失保護に使用されます。エンタープライズSSDでは、ポリマータンタルコンデンサがホールドアップに使用できます。停電時、ポリマータンタルコンデンサはエネルギーを放出し、DRAMがデータをNANDフラッシュメモリに書き戻すことを可能にするため、エンタープライズSSDと組み合わせて使用される重要なコンポーネントとなります。

This image illustrates the progression from better inner electrode continuity to uniform BT grain and homogenous grain structure, leading to a high-capacity product. Three circular insets show microscopic views of material structure, followed by a diagram of a layered electronic component.

MLCCはAIサーバーの消費電力および電力安定性の要件を満たします

多層セラミックコンデンサ(MLCC)は電子製品で広く使用されていますが、AIサーバーにおける役割は従来のサーバーや一般的な電子機器におけるそれとは大きく異なります。これらの違いは主に、電力消費特性、プロセッサアーキテクチャ、および電源安定性に対する大幅に増加した需要に起因しています。

AIサーバーは、多数のGPUやAIアクセラレータカード (NVIDIA H100、AMD MI300など) を利用しており、個々のカードの消費電力が数百ワットに達するか、1kWを超える場合もあります。電力負荷は急激に変動し、信号整合性 (SI) と電力整合性 (PI) に対して非常に高い要求があります。AIサーバーにおけるMLCCの主要な機能には、プロセッサ/GPUへの電源電圧を安定化させるための電力デカップリングや、瞬間的な負荷変動による電圧低下を抑制することが含まれます。高周波応答性はより高速である必要があり、チップパッケージに近い位置に低ESL (等価直列インダクタンス) のMLCCアレイを配置することが求められます。

フィルタリング機能に関しては、AIアクセラレータや高速インターフェイス(PCIe Gen5、CXL、HBM)の信号安定性を確保するために、電源および信号経路で高周波ノイズを除去する必要があります。その周波数範囲は広く(数百kHzからGHzレベルまで)、さまざまなパッケージおよび誘電体タイプの組み合わせが求められます。バルクキャパシタンスに関しては、負荷の急変時に電流を供給し、VRMの応答遅れが電圧に及ぼす影響を低減する必要があります。これによりキャパシタンスの需要が増大し、低ESRと大容量のバランスを取るためにタンタルやポリマータイプのコンデンサを組み合わせて使用する必要があります。さらに、これらのコンデンサは、AI計算や高速通信によって生成される電磁干渉を低減し、EMI/EMCを抑制するためにも使用できます。このためには、高Q値で低損失の誘電体が必要であり、高速伝送路に最適化されたレイアウト設計が求められます。

PCサーバー、通信機器、または産業用制御システムと比較して、AIサーバーには、電力消費の変動速度を含む異なるMLCC要件があります。従来のサーバーでは、CPU/GPUの電力スイッチング変化がマイクロ秒からミリ秒のオーダーで発生しますが、AIサーバーではGPU/TPUの瞬間的な負荷変化がナノ秒からマイクロ秒という速さで発生し、超高速のデカップリングが必要です。容量構成の観点では、従来のサーバーは主にマイクロファラッドから数百マイクロファラッドの範囲の容量値を使用し、マザーボードやVRM周辺に分散配置します。一方、AIサーバーではより大きな容量値が必要であり、パッケージ近くに(0201/01005サイズでも)低ESLのMLCCを高密度に配置しなければなりません。

周波数応答に関しては、従来のサーバーは主にMHzレベルで動作するのに対し、AIサーバーは数百kHzから数GHzまでの広帯域ノイズ抑制をカバーする必要があります。温度および寿命要件については、従来のサーバーは通常、0~85°Cまたは105°Cの商用温度範囲内で動作しますが、AIサーバーは高い信頼性を要求され、85~125°Cの環境で連続的に稼働し、DCバイアス効果への耐性が求められます。

さらに、パッケージングおよびレイアウトにおいて、従来のサーバーは標準サイズ(0402~1210)を使用しますが、AIサーバーはより小さなパッケージ(01005/0201)および高容量の多層構造が好まれ、これに埋め込みPCB MLCC技術が組み合わされます。信頼性基準では、従来のサーバーには一般的なIEC/JEDECグレードで十分ですが、AIサーバーはAEC-Q200またはデータセンターレベルの耐久性および耐振動仕様を満たす必要があります。

AIやビッグデータアプリケーションの高いエネルギー需要により、より優れた電磁干渉(EMI)およびノイズ耐性が求められています。そのため、MLCCには、1単位体積あたりのより高い静電容量とより高い実効静電容量を実現するために、より多くの電極層、より薄い誘電体、より大きな有効面積、およびより高い信頼性が必要です。また、使用される材料はX5RからX6Sへと移行しています。高静電容量密度のMLCCは、AIサーバーアプリケーションの重要なコンポーネントとなっています。

典型的なAIサーバーのMLCC構成は、主に低ESLアレイを使用し、GPU/TPUパッケージ近くに複数の0201/01005 MLCCを並列配置して、1ナノ秒単位の応答能力を提供します。また、MLCC、ポリマーコンデンサ、タンタルコンデンサを組み合わせた混合コンデンサネットワークを採用し、広帯域フィルタリングおよびエネルギー貯蔵構造を形成しています。さらに、高温および高信頼性の仕様が求められ、X7R、X8R、C0G/NPO材などを使用して、高温環境や長期運転下での性能の安定性を確保します。埋め込み型コンデンサを使用することも一つの戦略であり、いくつかの先進的なAIマザーボードでは、MLCCを直接PCB層に統合して寄生成分の誘導経路を短縮しています。将来のAIサーバーでは、これまで以上に多くのMLCCが必要とされるでしょうが、コストを考慮してアクセラレーター内のMLCCがタンタルコンデンサに代わることになります。

材料技術の観点から見ると、AIサーバーで使用されるMLCCは、より良い内部電極の連続性、均一なBT粒子、および均質な粒子構造が必要です。BTコアは被覆層を提供でき、シェルは絶縁抵抗(IR)を提供して高容量製品を実現します。より小さく、より均一なBT粒子と均質なコア-シェル構造が、より高度な設計を意味します。

This image shows a close-up view of a solid state drive (SSD) circuit board. The highlighted section identifies hold-up capacitors, which provide power loss protection. The board features multiple integrated chips and electronic components, with a clear label pointing to the capacitors.

ポリマータンタルコンデンサは、AIサーバーの高出力、高速過渡環境での利点を提供します

ポリマータンタルコンデンサは、主にAIサーバーで、大容量で低ESRの中高周波エネルギー貯蔵およびデカップリング部品として使用されており、MLCCと共に広帯域の電力安定性ネットワークを形成します。従来のタンタルコンデンサやアルミ電解コンデンサと比較して、AIサーバーの高電力、高過渡環境において顕著な利点を提供します。

ポリマータンタルコンデンサは、非常に低ESR(等価直列抵抗)を特徴としており、ポリマー電解質のESRはわずか5~20 mΩと、従来のタンタルコンデンサよりも桁違いに低くなっています。これにより、突然のGPU/TPU負荷変動時に迅速に電力を供給でき、電圧降下を抑えることが可能です。また、高リップル電流耐性を持ち、液体電解コンデンサよりも高いリップル電流に対応できるため、AIサーバーにおける高周波電力スイッチングや急激なパルス負荷に適しています。

さらに、ポリマータンタルコンデンサは優れた温度安定性を提供し、-55°Cから+125°Cの範囲で電気性能の変動を最小限に抑えるため、長時間のフルロード運転におけるデータセンターの安定性を確保します。その長寿命と高い信頼性により、固体ポリマーが乾燥の問題を排除し、24時間365日稼働する高負荷AIデータセンターの需要に理想的です。

ポリマータンタルコンデンサは、液体電解コンデンサと比較して高周波性能が優れており、低ノイズであり、高速インターフェース(PCIe Gen5、CXL、HBM)の信号の完全性を確保します。また、ポリマー導電層がストレス下で通常開回路で故障するため、「短絡故障爆発」のリスクを排除し、システムの安全性を向上させ、火災リスクを低減します。

ポリマータンタルコンデンサは、マザーボードのVRM出力、GPU/TPU電源モジュール、HBMメモリ電源供給領域におけるAIサーバーで一般的に使用されています。ポリマータンタルコンデンサを構成することで、MLCCの不足した容量を補い、大電流エネルギー保存能力を提供します。大容量中周波数フィルタリング用途では、MLCCは高い容量と優れた高周波応答を持つものの、低周波エネルギー保存が不足しています。ポリマータンタルコンデンサはμFからmF範囲の容量を補完しますが、高定格電圧(VRM出力電圧マージンに合わせる)を選択する必要があります。

さらに、ポリマータンタルコンデンサを使用することで、電源の過渡応答を最適化することができます。AIアクセラレータカードがアイドル状態からフルロードに遷移する際、瞬間的な電流が急激に上昇します(高いdi/dt)。このとき、低ESRポリマータンタルコンデンサを並列接続することで過渡電圧降下を軽減するのに役立ちます。安定した電源レールの適用において、データセンターグレードのAIチップは電源電圧の変動に対して非常に低い許容範囲(±2%またはそれ以下)しか持たないため、広周波数デカップリングを実現するためにMLCCアレイとポリマータンタルコンデンサを組み合わせる必要があります。

ポリマータンタルコンデンサは、高温・高負荷環境にも適応します。サーバーラック内の周囲温度は85°Cを超える場合があるため、105°Cから125°Cに対応するポリマータンタルコンデンサを選択する必要があります。信頼性に関して、AIサーバーのダウンタイムコストが高いため、軍用規格または車載規格(AEC-Q200以上)のポリマータンタルコンデンサを使用するべきです。

AIサーバーの電源設計において、ポリマータンタルコンデンサとMLCC(積層セラミックコンデンサ)は補完的な関係を持っています。MLCCは高周波デカップリング(MHzからGHz)を処理し、高速応答を提供しますが、容量は限定されています。一方で、ポリマータンタルコンデンサは中・低周波エネルギーの蓄積やデカップリング(kHzからMHz)を担当し、大容量と低ESRを実現します。一般的なアプローチでは、複数の低ESLのMLCCをいくつかの大容量ポリマータンタルコンデンサと並列に組み合わせ、kHzからGHzまでの全周波数範囲をカバーする安定した電源ネットワークを構築します。

A close-up view of a black surface mount electronic component is shown, featuring white printed numbers and symbols on its top surface.

AIサーバーの需要を満たす高性能製品

AIサーバーアプリケーション向けに、YAGEOは高容量MLCCであるHCシリーズを発表しました。これには、1 µFから100 µFの容量範囲、0201から1210のケースサイズ、4 V〜50 Vの電圧をサポートするX5R、X6S、X7Rの高容量MLCCが含まれます。より高グレードのX7R MLCCは、0402〜2220のパッケージで提供され、4 V〜100 Vの電圧と1 µF〜47 µFの容量範囲をサポートします。これらの高容量MLCCは、電子機器業界が求める小型化、高電圧化、高周波化の要求を満たすために設計されており、高容量の安定性、低ESR、および信頼性の向上を備えた非常に信頼性の高いMLCCを提供し、大規模データ処理のニーズをサポートします。

高静電容量のHCシリーズX5RおよびX6S MLCCは、高い静電容量、小型で薄型のプロファイル、過酷な環境での継続動作、低ESR、エネルギー効率、優れたVCC(静電容量の電圧係数)、高信頼性の許容差、そして堅牢な端子金属を備えており、AIサーバー要件に最適です。

ポリマータンタルコンデンサ製品ラインにおいて、YAGEOはAIサーバ向けにA700/A720/A798アルミポリマーシリーズを提供しています。これらのコンデンサは、表面実装技術を使用し、-55°Cから+105°C/125°Cの温度範囲で動作し、2 Vから35 Vの電圧をサポートし、6.8 µFから680 µFの容量範囲を超低ESR(3 mΩから70 mΩ)で提供します。特徴として、非点火故障モード、固体逆電極(乾燥なし)、高周波での低容量損失、電圧降格なし、125°C耐性、低DC漏れ、ポリマーカソード技術、100%加速定常状態エージング、100%サージ電流テスト、自己修復機構、およびEIA標準のケースサイズを備えています。

結論

要約すると、MLCCとポリマータンタルコンデンサはそれぞれAIサーバーの電源設計で欠かすことのできない役割を果たしています。前者は、超低ESLと優れた高周波デカップリング性能により、高速計算コアの過渡負荷下で安定した電力供給を保証し、後者は大容量、低ESR、そして優れた中・低周波フィルタリング性能により、堅固なエネルギーバッファリングと長期的な信頼性を提供します。両者が周波数帯域と負荷特性において補完的な協力関係を持つことで、AIサーバーは高性能計算、厳格な電力整合性、長期的な安定性の要求を同時に満たすことが可能です。YAGEOの新しいMLCCとポリマータンタルコンデンサは、AIインフラストラクチャの今後の発展においてさらに重要な役割を果たすことは間違いありません。

記事タグ

タンタルポリマキャパシタ
Arrow Times
医療 & ヘルスケア
人工知能 (AI)
コンデンサ セラミック積層
YAGEO

関連ニュース記事

すべて表示