土壌センサーとCO₂センサーは持続可能な開発目標の達成に貢献します
今日、気候変動や資源枯渇といった課題に直面する中、持続可能な発展が世界的な優先事項となっています。スマートセンシング技術は、持続可能な農業や環境保護を推進する上で重要な役割を果たしており、特に土壌センサーやCO₂センサーが注目を集めています。これらのセンサーは、土壌水分、栄養分含有量、大気中のCO₂濃度をリアルタイムで監視することで、灌漑や施肥戦略を最適化し、作物収量や資源効率を向上させ、気候対策と持続可能な土地利用を促進します。本記事では、これら2種類のセンサーが持続可能な開発目標の達成に具体的な利益をもたらす方法と、村田製作所が提供するソリューションについて探ります。
土壌センサーは土壌塩害の検出を支援します
地球温暖化による気候変動は、気温や海面の上昇を招き、世界的に干ばつや大雨による被害が増加しています。世界中の海洋や陸地がさまざまな悪影響を受けています。その中でも、農地の土壌への負の影響、例えば植物の成長の阻害などは、食料供給の安定性に深刻な脅威をもたらします。持続可能な農業を達成するためには、影響を受けた土壌への迅速な対策が必要です。
現在、集中豪雨による水害は地球温暖化と関連付けられることが多いです。一方で、一部地域では気候変動の影響で降雨量が減少しており、それが土壌の塩類集積や作物被害を引き起こしています。乾燥地域では、地表に上昇して蒸発する地下水の量が降雨量を上回っています。その結果、地下水に含まれる塩分が地表付近に集積(塩類集積)し、作物被害を引き起こす可能性があります。不適切な灌漑も土壌の塩分濃度の増加に寄与する要因となり得ます。また、津波による海水の浸水も土壌塩分の増加原因の一つです。
塩分による損傷が作物に与える主な影響は以下の通りです:
浸透ストレス: 土壌溶液中の高い塩濃度は、植物が水を吸収するのを困難にし、土壌水分が十分であるにもかかわらず水不足を引き起こします。これにより、植物全体の成長が抑制され、萎凋が発生します。
イオン毒性: 過剰なナトリウム (Na⁺) や塩化物 (Cl⁻) イオンが植物組織に蓄積し、毒性を持ち細胞機能を妨害する可能性があります。これにより根や葉が損傷を受け、葉焼け、壊死、落葉の早期化を引き起こすことがあります。
栄養素の不均衡: 塩は、カリウム、カルシウム、マグネシウムのような必須栄養素の吸収を妨げます。この不均衡は植物を弱らせ、光合成を減少させ、代謝プロセスを損なう可能性があります。
発芽率低下と苗の成長抑制: 高塩分濃度は種子の発芽を抑制し、苗の発育を遅らせ、作物の定着が不良になることがあります。
収量と品質の低下: 塩ストレスは、多くの場合、成長の停滞、花や果実の減少、そして全体的な作物収量の低下を引き起こします。また、生理的ストレスにより農産物の品質が低下する可能性があります。
土壌構造の劣化: 塩分の蓄積は、土壌粒子を分散させることにより土壌構造を劣化させ、通気性や水の浸透を低下させ、それがさらに植物にストレスを与える原因となります。
農地の塩分濃度の時間的変化を監視するために、土壌センサーを導入することができます。土壌センサーを畑に埋め込み、無線通信を利用することで、栽培期間中に継続的にデータを収集することが可能です。これらのセンサーは、地温、EC(電気伝導率)、温度を同時に測定します。塩分濃度が高くなると電気伝導率が増加するため、EC値は塩分濃度の指標として機能し、変化の継続的な観察を可能にします。

高品質な土壌センサーにより土壌状態の可視化を可能にします
土壌センサーは、農業における土壌と水の状況を継続的に監視および視覚化するために設計されています。Murataの土壌センサーは3つのセンサーを1つのパッケージに統合しており、土壌または水中でEC(電気伝導率)、水分(体積含水率、VWC)、温度の同時測定を可能にします。独自の9電極ECセンサーは複数の測定モードと独自のアルゴリズムを採用し、土壌に関連する不確定要素を排除します。
村田製作所の土壌センサーは、独自のアルゴリズムを備えた9電極のECセンサーを特徴としており、間隙水伝導率や肥料レベルの正確な測定を可能にします。EC測定は土壌特性、空気、水分、イオンの影響を受けますが、村田製作所のECセンサーは多用途な測定モードと調整可能な抵抗範囲(セル定数)により、これらの不確実性を軽減します。高精度の水分センサーは、温度依存性を補正し、イオン干渉を抑制します。IP68規格の堅牢な構造と耐腐食性設計により、センサーは過酷な屋外環境に耐えることができます。独自技術により、ロックウールやココピートのような人工栽培媒体での測定もサポートします。
村田の土壌センサーは、独自のアルゴリズムを使用して肥料成分を専用に測定します。土壌は土粒子、空気、および間隙水の3つの成分で構成されています。従来のセンサーは電極数が少ないため、水分による影響で精度に問題が生じることがよくあります。しかし、村田のセンサーは肥料測定を分離する特殊なアルゴリズムを使用することで、肥料の過剰投与や過剰な化学物質使用による土壌/水質汚染を防ぎます。
センサーには、高精度な湿度センサーが組み込まれており、温度依存性を補正し、イオン干渉を最小限に抑えます。自動灌漑および施肥システムは、しばしば温度に関連する課題に直面しますが、誘電性ベースのセンサーはイオン誘導による誘電率変化の影響を受ける可能性があります。村田製作所の独自アルゴリズムと高周波測定により、これらの課題を効果的に解決します。
村田の土壌センサーは、単純でありながら多用途のインターフェースを提供し、EC、湿度、および温度センサーをコンパクトな設計に統合しています。製品ラインアップには、RS232E (SLT5005)、UART (SLT5006)、RS485 (SLT5007)、SDI-12 (SLT5008)、RS485MODBUS (SLT5009) の5つのシリーズが含まれています。
耐久性を重視して設計された村田製作所の土壌センサーは、屋外環境に対応します。土壌や水中に長期間設置されるため、センサーは頑丈で腐食に強い必要があります。村田製作所の設計は、IP68規格の防塵・防水保護が施された堅固な筐体を特徴としています。低電圧動作と腐食に強い材料により、長期間の信頼性が確保されます。設置は簡単で、センサーを土壌に埋めるだけでどんな環境でもすぐに使用可能です。
村田製作所の土壌センサーの主な用途には、農業における土壌温度、塩分濃度、水分、肥料濃度の長期的なモニタリングや灌漑システムの制御が含まれます。また、河川、湖、水産養殖池での水質モニタリングや、土壌および水の研究にも使用されています。
CO₂濃度のモニタリングは安全性を確保し、作物の成長を促進します
CO₂(二酸化炭素)は、室温で無色無臭の気体であり、人間や動物の呼吸、または有機物の燃焼によって空気中に放出され、植物が光合成を通じて吸収します。地球温暖化は主にCO₂、メタン、一酸化二窒素、フルオロカーボンなどの温室効果ガスの増加に起因しており、中でもCO₂が最も重要な要因です。CO₂排出量を削減することは、地球温暖化を抑え、生態系を保護するために極めて重要です。
CO₂濃度は人間の健康にも影響を与えます。CO₂はドライアイスや消火器に使用されますが、不適切な使用によって大気中の濃度が高くなると、CO₂中毒を引き起こす可能性があります。適切な換気のための推奨室内CO₂レベルは1,000 ppm未満です。自宅やオフィスのような混雑した場所では、頻繁な換気が不可欠です。特にNDIR(非分散型赤外線)タイプのCO₂センサーは、正確な監視と管理に非常に効果的です。
農業においても、CO₂の監視は同様に重要です。植物は光合成の際にCO₂を消費しますが、密閉された温室ではCO₂が不足することがあります。CO₂発生装置やセンサーを使用して温室内のCO₂濃度を調節することで、作物の成長、収穫量、品質を向上させることができます。
CO₂センサーの信頼性はアプリケーションによって異なります。農業では、センサーは高温、高湿度環境、結露、さらには病害防止のための硫黄燻蒸といった電子機器にとって過酷な条件に耐える必要があります。
CO₂センサーは、農業における光合成の促進、建物のHVACシステムの管理、車内空気品質の監視、冷媒漏れの検出など、多岐にわたる用途に使用されています。センサーの選択は、精度、信頼性、環境耐性、メンテナンス不要の動作、サイズ、価格、および出力インターフェースの要件に依存します。一部の用途では、コンパクトなサイズと手頃な価格が優先されますが、他の用途では、キャリブレーションなしでの長期間の精度と耐久性が求められます。
スマート農業および温室向けのCO₂センサー
村田は、スマート農業や温室向けに設計されたCO₂センサー(IMG-CA0012-00)を提供しています。これらのセンサーは、長期的な安定性、高い測定精度、低メンテナンスを実現します。優れた温度性能により、日中の大きな気温変動や高湿度の温室に最適です。低ドリフトにより過剰な燃料消費を最小限に抑え、安定したCO₂適用を可能にし、より高い収量を実現します。村田のセンサーには、耐湿性コーティング、高性能空気フィルター、内蔵サージプロテクションが搭載されています。また、簡単に取り付け可能なエンクロージャーやケーブルが付属したモデルも利用可能です。
MurataのCO₂センサーは、非分散型赤外線(NDIR)検知原理を使用して二酸化炭素濃度を検出します。センサー内部では、赤外線光源が空気サンプルを含むガス室を通じて光を放射します。CO₂分子はこの赤外線光の特定の波長を吸収します。フォトディテクターが、ガス室を通過した際に吸収されずに通過した光量を測定します。CO₂に特化した波長での光の強度の減少を分析することで、センサーは空気中のCO₂濃度を正確に測定します。この方法は、正確で安定した迅速な測定を提供し、MurataのCO₂センサーが屋内空気品質モニタリングやHVACシステムなどの用途に最適であることを示しています。
さらに、MurataのCO₂センサーは、建物のHVAC制御および室内環境モニタリングに適しています。10年の設計寿命を持つダクト設置可能なモデルは交換作業を簡潔化します。自動ドリフト補正とメンテナンス不要の運用により、エネルギー効率を向上させます。
結論
土壌センサーとCO₂センサーは、持続可能な開発目標の達成において大きな可能性を示しています。精密な土壌モニタリングは、水効率の向上、肥料の節約、高収量の農業を可能にします。一方、CO₂センサーは安全性を確保し、作物の生産性を向上させます。村田の土壌センサーとCO₂センサーは、食料安全保障、環境の持続可能性、スマート管理の実現において重要な役割を果たし、人類と地球のためのより環境に優しい未来への道を切り開きます。
記事タグ