Arrow Electronic Components Online

水力発電ダムはどのように機能しますか?水力発電の利点

代替エネルギー12 8月 2020
複数の放水路ゲートから流れる水が川に流れ込む、夕暮れ時の水力発電ダムの広い眺め。曇った青い空を背景に暖かい光で照らされています。
すべての記事を表示

水力発電用ダムは広大な水圧による位置エネルギーを貯蔵し、水をタービンに通して大量に移動させ、電気を生成する発電機を回転させます。世界最大の水力発電ダムである三峡ダムは、中国の長江にあり、22,500 MWの電力を発電することができます。これは、米国の平均的なエネルギー消費率に基づいて、1,800万軒以上の家庭に電力を供給するのに十分な電気を生産できることを意味します。水力発電所は世界の電力の約6.7%を発電しています。

水力発電ダムはどのようにして電力を生成しますか?

これらの巨大な水力発電ダムはどのように機能するのでしょうか?水力発電ダムの基本コンポーネントと持続可能で生産的な電力を創り出すプロセスを探ってみましょう。  

ステップ1:位置エネルギーの活用

 

轟く川は、運動エネルギーと音の形で位置エネルギーを解放します―重力によって水は特定の経路を流れます。ダムはこの運動エネルギーの解放を止め、湖のような貯水池に川の位置エネルギーを効果的に蓄えます。水力発電ダムは、川の水と位置エネルギーを「予約する」ことで機能します。水の深さとダムのペンストックを通る水の速度によって生じる水頭が、水力発電所のタービンを回転させます。

 

ステップ2:水力発電タービンの回転

 

機械ファンは形状やサイズが異なります。一般的に言えば、ファンが大きければ大きいほど、動かすのが難しくなります。大きなファンは、高い電圧とより大きなモーターが必要であり、大きなタービン、例えば三峡ダムやその他の多くの水力発電ダムのフランシスタービンも、移動を加速するためにはより多くのエネルギーが必要です。

 

フランシスタービンは水頭を利用して回転します。ダムの位置エネルギーによって生じる静水圧がこの水頭を作り、水の速度が上がると増加します。簡単に言えば、より高いダムはより大きな水頭を生み出し、より大きなタービンを回転させることができます。タービンが回転すると、水頭は運動エネルギーに変換されます。この変換によって水の速度と静水圧が効果的に消えるため、ダムの底からゆっくり流れ出します。

 

ステップ3:水力発電タービンの発電機

 

タービンの回転運動は電気エネルギーを生み出します。タービンは電気発電機と直接またはギアボックスやトランスミッションを介して結合され、シャフトと発電機のアーマチュアを回転させます。コミュテーターとブラシの組み合わせが電流の流れを捉え、発電機の回転するアーマチュアが固定子に対して生み出すものです。

 

水力発電ダムで稼働する巨大発電機は、機械的回転に対する大きな抵抗を生み出し、回転するタービンによる大きなトルクによってのみ克服できます。自動車のようなトランスミッションシステムを使用することで、タービンの回転運動は様々なトルクと速度比に変換されます。

 

ステップ4:水力発電の捕捉と送電

 

発電された電力は迅速に電力網レベルの電圧に変換され、地元の電力会社によって送電線を通じて送電されます。水力発電ダムの昇圧変圧器は、比較的低い発電機の出力電圧から公共事業規模の電圧を生成します。水力発電所を出る高電圧は、低電流がより効率的であるため、長距離送電に理想的です。例えば、アリゾナ州のペイジにあるグレンキャニオンダムは、約900マイル離れたネブラスカ州北部の家庭に電力を供給し、電力の旅の一部として500kV送電を利用している可能性があります。

水力発電再生可能エネルギーの進展

水力発電所は世界最大の再生可能エネルギー源です。新しい水力発電ダムや潮力発電所が建設され、システム効率が向上するにつれて、水力発電の影響はますます大きくなっています。流体力学のモデリングも改善され、製造公差が縮小し、タービン効率は100%に近づいています。ギアボックス製造、潤滑材科学、製造公差の進展は効率を向上させ続けており、強力な磁石、より効率的な導体、より優れた制御システムも効率を向上させます。流れる水と高低差が利用できる限り、水力発電は持続可能なエネルギーの貴重な選択肢であり続けます。

記事タグ

代替エネルギー
エネルギー貯蔵
グリーンエネルギー
エナジーハーベスティング
グリーンインフラストラクチャ
再生可能エネルギー

関連コンテンツ