エネルギー貯蔵システムにおけるサーミスタとDC-DCコンバーターの役割
現代のエネルギー貯蔵システム (ESS) において、効率的で安定した運用は、エネルギー管理やアプリケーションにとって非常に重要です。再生可能エネルギーの急速な発展とエネルギー利用効率への注目の高まりに伴い、ESSはエネルギー転換を達成するための重要な技術的支援としてますます欠かせない存在となっています。このシステム内では、サーミスターとDC-DCコンバータがESSの重要な構成要素として、それぞれ温度監視とエネルギー変換において欠かせない役割を果たしています。本記事では、ESSにおけるサーミスターとDC-DCコンバータの重要な役割および技術的特性、さらにMurataが紹介する関連ソリューションについて探ります。
サーミスタはESSにおける温度監視と保護を支援します
ESSは主に電気エネルギーを蓄え、安定した電力出力を提供するために使用されており、そのコアコンポーネントはバッテリーモジュールです。高感度な温度センサーであるサーミスタは、ESSのバッテリーモジュールにおいて重要な役割を果たします。
ESSで使用されるほとんどのバッテリー(リチウムイオン電池など)は、温度に非常に敏感です。サーミスタはバッテリーパックの温度をリアルタイムで監視し、バッテリーが安全な温度範囲内で動作することを確保します。さらに、充電および放電中にバッテリーは熱を発生し、それが過剰に蓄積されると、熱暴走や火災を引き起こす可能性があります。サーミスタは、温度が設定された閾値を超えると保護回路を作動させ、電源を遮断するか出力を低下させます。低温環境では、バッテリーの性能が低下したり損傷を受けたりする可能性があり、サーミスタはそのような低温状態を監視し、システムに予熱機能を作動させるよう促すことができます。
一方、サーミスタはバッテリー性能の最適化にも役立ちます。バッテリーの充電および放電特性は温度と密接に関連しているためです。サーミスタによって提供される温度データは、システムが充電および放電のパラメータを最適化するのに役立ち、これによりエネルギー利用効率が向上します。精密な温度制御を通じて、サーミスタは過熱や過冷却によるバッテリーの劣化を防ぎ、バッテリー寿命を延ばします。
サーミスタは、故障診断および予測保全において重要な役割を果たします。特定のセルまたは領域の温度が異常に上昇した場合、サーミスタは問題が悪化するのを防ぐために迅速な警告を発することができます。さらに、サーミスタによって収集された温度データは履歴分析に利用され、バッテリーの劣化傾向や潜在的な故障ポイントを予測することが可能となり、運用および保守の意思決定の基盤を提供します。
サーミスタはエネルギー貯蔵のさまざまなシナリオに適応する助けにもなります。ESSは屋内外で展開される可能性があり、環境温度の大幅な変動があります。サーミスタの高い感度と広い温度測定範囲により、さまざまなシナリオに適応することができます。風力および太陽光エネルギーのような再生可能エネルギー分野では、ESS内のサーミスタが電池の温度変動を管理する助けになり、システムの安定性と信頼性を確保します。
サーミスタはESSアプリケーションで温度センサーとして機能します
サーミスタは、温度によって抵抗値が変化する半導体デバイスです。主に温度センサーおよび電流制御用途で使用され、ESSアプリケーションでは温度センサーとして機能することができます。抵抗値が温度によって変化する特性に基づき、サーミスタは以下の2つの主要なタイプに分類されます:正特性抵抗(PTC)サーミスタと負特性抵抗(NTC)サーミスタ。
PTCサーミスタは温度が上昇するにつれて抵抗値が増加し、主に過電流保護、温度スイッチ、および加熱装置の自己回復保護として使用されます。電子機器では、電流が定格値を超えると、保護回路と直列接続されたPTCサーミスタが自己発熱により抵抗値を増加させ、過剰な電流を抑制します。さらに、PTCサーミスタは温度スイッチとしても動作できます。システムの温度が事前に設定された値を超えると、PTCの抵抗が増加し、それに応じたスイッチ動作を引き起こします。
一方で、NTCサーミスタは温度が上昇するにつれて抵抗値が低下します。この特性は、電子部品やデバイスの温度を監視し、正常な動作を保証するために利用できます。一部の用途では、NTCサーミスタを使用して温度変化を補償し、デバイスの安定した性能を維持することがあります。
サーミスタは私たちの日常生活に広く浸透しています。サーミスタは、エアコンの温度計や温度センサーとしてだけでなく、スマートフォン、電気ケトル、アイロンの温度コントローラーとしても使用されています。さらに、サーミスタは、さまざまなパワーデバイスでの電流制御に広く応用されています。最近では、車両の電動化が進む中で、サーミスタはオンボードバッテリーパックやLiDARなどの電気自動車プロジェクトで広く使用されています。また、サーミスタは、EV高速充電インフラ、ソーラーインバーター、エネルギー貯蔵インバーター、バッテリーパックなど、さまざまな産業およびエネルギープロジェクトにおいて幅広い応用がされています。
村田製作所は、ESSアプリケーションのニーズに対応するためにさまざまな種類のサーミスタを導入しています。村田製作所のサーミスタ製品は主に2つのシリーズに分けられます:NTCサーミスタとPTCサーミスタです。NTCサーミスタシリーズには、高い信頼性を必要とする用途向けのNCU、コンシューマーグレード用のNCP、導電性接着剤の取り付けに適したNCGが含まれています。PTCサーミスタシリーズは、過熱保護機能を持つPRF、そして過電流保護機能を備えたPRGを特徴としています。この中でも、NCUシリーズは自動車およびエネルギープロジェクトで幅広く使用されています。
村田製作所のNCUシリーズは、SMDタイプのNTCサーミスタです。その独自の構造により、外部銅電極が高い信頼性を提供し、要求の厳しい様々な温度検出シナリオに柔軟に対応可能です。これは村田製作所のサーミスタの中でも主力製品であり、自動車、産業用、エネルギーなどの高信頼性市場に適しています。広範囲な温度検出と温度補償機能を可能にします。
ESSシステムのエネルギー転送と管理のためのパワーモジュール
近年では、ESSシステムは主にモジュール式ソリューションの形で登場しています。通常、ESSシステムにはバッテリーモジュール、管理モジュール(熱管理/エネルギー管理/バッテリー管理)、および電力変換モジュールが含まれます。例えば、ESSシステムの電力変換モジュールでは、主にMPPTや3P Tインバータを使用してエネルギー変換と伝送を提供します。大多数のSiCやGaN MOSトランジスタが使用されています。これらのスイッチングトランジスタのドライブ電流は大きく、効率的な駆動プロセスと、遅延によるエネルギー損失を削減するための高速ゲート電圧スイッチングが求められます。
完全なESS管理モジュールには、通常、多数のCANバス、RS485、RS232インターフェース、MCU、セルモニタリングチップなどが含まれます。これらのインターフェースやチップもアプリケーションで電気的絶縁が必要になります。これら2つの実際のニーズに対応するために、Murataはゲート絶縁駆動モジュールおよび低背型SMDタイプインターフェース絶縁モジュールを提供しています。
IGBT、SiC、MOS、およびGaN向け絶縁型DC-DCコンバータ
村田製作所は、ゲートドライバー回路向けに特別設計された絶縁型DC-DCコンバータシリーズを提供しており、IGBT、SiC、MOS、GaN製品ラインに適しています。これらのコンバータは、再生可能エネルギー、モーションおよび制御、モビリティ、ヘルスケアソリューションなどの用途で一般的に使用されています。特徴には、3pFの超低絶縁容量、IGBT/SiCおよびMOSゲートドライブ向けに最適化されたバイポーラ出力電圧、最大3kVのDCリンク電圧耐性、部分放電に対する信頼性、1.6kVで80kV/µsを超えるdv/dt耐性の長時間維持が含まれます。
村田は、高周波数に対応できる次世代GaNパワー半導体向けに特化した絶縁型DC-DCコンバーターを商業化しており、さまざまな用途で必要とされる迅速な電力変換に寄与しています。MGN1シリーズの1W出力DC-DCコンバーターは、GaNデバイスゲートドライバーに必要な電圧を供給するよう設計されています。
MGN1シリーズのデバイスは、薄型で小さいフットプリントの表面実装ソリューションを提供し、空間に制約のあるシステムへの統合が容易です。また、軽量設計により、より柔軟な展開が可能となります。利用可能な出力電圧は+8V、+12V、+6/-3Vです。
MGN1シリーズDC-DCコンバータの主な特徴の1つは、超低絶縁容量である2.5pF(典型値)です。これにより、絶縁ゲート上の過渡結合が最小限に抑えられ、信号の歪みを防ぎます。また、システムEMIの問題の軽減にも役立ちます。200kV/μsを超える共通モード過渡耐性(CMTI)を備えたこれらのコンバータは、高速スイッチングを伴うGaNベースのシステムに非常に適しており、ゲートドライバ信号の整合性を確保します。部分放電への耐性により、高電圧下でも信頼性の高い動作を実現します。
MurataのMGN1シリーズのDC-DCコンバータは、連続絶縁耐電圧1.1kVに対応しています。これらのコンバータは、クリープ距離および沿面距離が6.5mmで、動作温度範囲が-40°Cから+105°Cのため、過酷な環境での設置が可能です。また、逆極性保護および短絡保護機構を備えています。
インターフェース絶縁用DC-DCコンバーター
村田は、次世代のNXEおよびNXJシリーズのSMDモジュールを紹介します。これらは小型化による差別化要因を持ち、スペース節約型の顧客ソリューションとなっています。このモジュールは内蔵変圧器を備えており、信頼性を向上させるために完全自動化された生産および試験システムを採用し、コスト効率に優れています。260°Cのはんだ付け温度をサポートし、AEC-Q104規格に準拠しています。NXEおよびNXJシリーズは絶縁通信電源をサポートし、CANバス、RS485、RS232インターフェイスを採用し、産業用ネットワークソリューションデバイス層バス技術であるAS-Interface (Asi) をサポートします。このモジュールは、アナログ回路用の絶縁された正電圧と負電圧を提供し、画像信号やセンサー絶縁などの産業用途に適しています。
NXEシリーズは3kVDC絶縁試験電圧、2.1-3pF(標準)の絶縁容量をサポートし、1W-2Wの電力を提供します。強化タイプは125Vrmsに準拠しており、基本タイプの安全認証は250Vrmsです。オープンフレームSMDパッケージを採用し、動作温度範囲は-40°Cから105°Cです。NXJシリーズは4.2kVDC絶縁試験電圧、2-2.5pF(標準)の絶縁容量をサポートし、1W-2Wの電力を提供します。強化タイプは200から250Vrmsに準拠しており、基本タイプは250Vrmsの安全認証に準拠しています。同様にオープンフレームSMDパッケージを採用し、動作温度範囲は-40°Cから110°Cです。
結論
サーミスタとDC-DCコンバータは、ESS内での温度監視とエネルギー管理において中核的な役割を果たし、ESSの効率的で安全かつインテリジェントな運用を支える技術的基盤を形成します。サーミスタの高い感度と信頼性により、バッテリーモジュールは最適な温度範囲内で動作し、過熱や過冷却に関連するリスクを減少させることで、バッテリー寿命を延ばします。一方でDC-DCコンバータは、正確な電圧調整と効率的なエネルギー転送を通じて、異なるデバイス間で動的なエネルギー分配を実現し、システムの多様なニーズを満たします。Murataは幅広いサーミスタとDC-DCコンバータ製品を提供し、ESSをより効率的でインテリジェントかつ持続可能な方向へと牽引しています。
記事タグ