Arrow Electronic Components Online

均一な磁場用磁石選択ガイド - 回転専用

磁気抵抗センサー28 1月 2025
エンジニアがチャートの結果を議論している様子の画像
すべての記事を表示

現在利用可能な製品の数は増加しており、住宅用、車載用、または産業用を問わず、正しく動作するためには統合されたセンサーのネットワークに依存しています。センサーには多くの種類があり、回転を測定するための一般的なものの1つに回転位置センサーがあります。これらの位置センサーの重要な構成要素の1つは、直径方向または軸方向に着磁された2極磁石です。Melexisのこの詳細なホワイトペーパーを利用して、均一な磁場を必要とする磁気センサーと組み合わせて使用するための適切な2極磁石を選択する方法に関するガイダンスをご利用ください。

記事タグ

USRobotics
All Sensors Corporation
ロボティクス
Melexis
センサー

関連記事

すべて表示