Arrow Electronic Components Online

明日のバッテリーのための驚異の素材:未来のエネルギー貯蔵に向けたグラフェンバッテリー技術

エネルギー貯蔵04 1月 2024
白い医療用手袋を着用した人物が、カメラに向かって長方形のカードを掲げています。
すべての記事を表示

太陽光や風力のような再生可能エネルギー源への移行には、新たなエネルギー貯蔵方法が必要です。雲が数日間太陽を覆うことがあり、夜間には太陽光発電が完全に利用できなくなります。さらに、風力はより不安定です。貯蔵は避けられない発電のギャップを乗り越え、局所的な電力使用の急増を補います。

今日のリチウムイオン電池は非常に優れていますが、充電および放電の速度には限界があり、寿命も制約されています。さらに、地球からリチウムを採取するプロセスは複雑で、独自の環境への影響があります。現在、米国が生産するリチウムは世界全体の1%未満であり、生産のボトルネックとなる可能性があります。

スーパーキャパシタは、リチウムイオン電池よりもはるかに速い速度で、かつ高頻度で充放電が可能であり、現在では迅速なエネルギー入力および出力のために既存のバッテリーストレージを補強するために使用されています。グラフェンバッテリ技術、またはグラフェンベースのスーパーキャパシタは、 いくつかの用途でリチウム電池の代替となる可能性があります。

瞬時の電力と長期的なエネルギー供給

スーパーキャパシタの大きな利点は高い出力能力です。欠点は総エネルギー密度が低いことです。これらの特性は相反するように見えるかもしれませんが、両方の用語の定義を考えてみてください:

パワー = 作業/時間、SI単位ではジュール/秒で表されます

エネルギー密度 = 蓄えられたエネルギー/体積、SI単位ではジュール/m^3で表されます

分子の単位が同じであっても、それらは2つの異なる量を表します。電力は特定の時間内にエネルギーの量を放出する能力であり、一方、エネルギー密度は時間の長短に関わらず、特定の量のエネルギーを蓄える能力です。

両方の指標が高い値であることが理想的ですが、スーパーキャパシタは通常、高い出力能力を持つ一方でエネルギー密度が低いという特徴があります。そのため、スーパーキャパシタは瞬間的に大量のエネルギーを放出することができるものの、それを維持すること(またはより低いレートで出力を保つこと)は、同等のリチウムイオン電池ほど長くはできません。今日の用途では、スーパーキャパシタは大量のエネルギーの入力や消費を均一化する目的(例: 回生ブレーキや急加速)で使用されることが多く、長期的なエネルギー需要はバッテリーによって対応されています。

課題は、優れた瞬間的な電力容量を維持しながら、スーパーキャパシタのエネルギー密度を増加させることです。その答えは、驚異的な材料であるグラフェンの形で現れます。

グラフェンエネルギー貯蔵は未来の技術か?

スーパーキャパシタは通常、活性炭でコーティングされた金属箔で作られたアノード層とカソード層を使用し、それらは電解液を含む半透膜によって分離されています。この炭素/膜のサンドイッチ層はコンデンサのハウジング内で巻き上げられるか積層されており、電解液中のイオンの移動を介して電荷を蓄えることができます。

A detailed cutaway view of lithium-ion battery cells, highlighting their layered internal structure. On the left, three main components are labeled with numbers: 1, 2, and 3, representing different layers within the cell. On the right, a larger battery pack is depicted with multiple stacked layers and visible positive and negative terminals.

帰属: Tosakaによる - 自作, CC BY 3.0 | 電極の積層配置を持つスーパーキャパシタの構造図 1. 正極、2. 負極、3. セパレータ

活性炭はこの役割において非常に薄くすることができ、その厚さは約1/10mm程度ですが、高い表面積を持っています:0.1mm粒子ごとに数平方センチメートルの表面積があります。一方、グラフェンは2D分子のシート状で、1原子の厚さを持ち、活性炭と同様の比表面積を有しています。極めて薄い層に広げることで、超高密度の導体構成を実現できます。グラフェンは非常に優れた導電体であり、熱損失が最小限に抑えられ、理論的には活性炭スーパーキャパシタよりも優れた電力供給性能を発揮する可能性があります。

問題はグラフェンキャパシタを大規模に製造することです。しかし、グラフェンの可能性を考えると、研究者たちはこのような実装に関して密かに取り組んでいます。グラフェンがリチウムイオンバッテリーを完全に代替することはないかもしれませんが、グラフェンを用いたスーパーキャパシタの改良は、この電力貯蔵装置をよりエネルギー密度が高く効率的なものにする助けとなる可能性があります。

その他の高度なストレージオプション... まだ炭素ですか?

グラフェンだけが開発されている先進的なストレージオプションではありません。炭素ナノチューブの使用も、エネルギー貯蔵の役割として提案されています。炭素ナノチューブは、グラフェンのシートとは対照的に、長いチューブ状の分子構造になった炭素の配置の一例です。グラフェンボールや湾曲/しわのあるグラフェンなども、エネルギー貯蔵のための炭素をベースとしたその他の可能性として挙げられます。

電力の取り扱い

大容量の電力を供給する能力は素晴らしいことですが、適切に制御して使用する必要があります。 SiCトランジスタ は、この役割で使用することができます。これに加え、 電流測定技術 を実装することで、適切な電力およびエネルギーの応用を確保する必要があります。

興味深いことに、さまざまな形態の炭素の高度な生成とシリコン(およびその組み合わせ)は、エネルギー処理の未来の潮流であるように思われます。今日の課題は、理論上または小規模で機能するアイデアを日常生活を向上させる製品にスケールアップすることです。これらの技術が完成され実装されれば、よりエネルギー効率の高い未来と、さらに高性能なデバイスを展望することができます。

リストに載っていますか?

限定オファー、製品発表、最新の業界ニュースを受け取るには、登録してください。

記事タグ

代替エネルギー
エネルギー貯蔵
エナジーハーベスティング
エネルギーと電力

関連記事

すべて表示