Arrow Electronic Components Online

Molexアンテナ:IoTで無限の可能性を実現する統合ソリューション

アンテナ18 7月 2022
都市の景観に重ねられた5Gネットワーク技術と、Molexの接続コンポーネントが表示されています。
すべての記事を見る

モレックス マルチハブアンテナで、IoT(モノのインターネット)の可能性を完全に引き出し、arrow.comで入手できます。

現代の世界はつながりのある世界です。しかし、5Gネットワークを強化するために必要なワイヤレス通信の成長には、単なるケーブルや配線以上の接続性が求められます。

高速ワイヤレス接続により、従来の物理的なネットワークの必要性から解放され、近年最もエキサイティングなイノベーションの1つであるモノのインターネット (IoT) が可能になりました。IoT は、相互に通信する接続された機器のネットワーク環境です。データは処理され、多種多様なデバイスによって自律的に意思決定が行われます。

多くの人々にとって、この技術は私たちの家庭で最初の適用例を見出しました。家庭用デバイスは現在、互いにデータを共有し、スマートフォンを使用して家主によって制御されるようになっています。冷蔵庫が食料品を注文することから、エネルギー消費を遠隔で監視するスマートメーターに至るまで、これらの革新は5G接続によって可能になっています。

モノのインターネットの可能性

これらの技術を家庭内で実装することに価値があるものの、IoTの真の可能性は家庭外に存在します。5G通信の広範な採用により、IoTを商業用途で活用するための大きな機会が生まれました。農業から医療まで、ほぼすべての産業が接続されたデバイスを活用し、より迅速かつ効率的なサービスを提供しています。

Assorted wireless communication antennas, including patch, whip, and loop antennas, with various cables and connectors.

多くのデバイスをグローバルなワイヤレスネットワークに統合することは、設計者にとって課題をもたらしました。以前の世代では、これらの機器の多くは最小限のワイヤレス接続で作られていたことでしょう。しかし、これらがモノのインターネット (IoT) にオーバーザエア接続するためには新しい技術が必要であり、多くのデバイスの場合、それはアンテナを組み込むことを意味します。

すべてのワイヤレス通信は、データを転送するために無線周波数 (RF) 放射を使用します。控えめなBluetoothデバイスから最新の5Gネットワークまで、データを共有するすべての機器は、信号を送信および受信するためのアンテナを必要とします。これらのワイヤレス技術を使用するデバイス数の大幅な増加により、コンパクトな電子機器に統合可能なアンテナ製品の需要が大きくなっています。従来のコネクタ製品の範囲に加えて、Molexは、さまざまな用途に対応する幅広いアンテナ製品も製造しています。Molexは、90年代の終わりからモバイルおよび消費者向け用途の主要なアンテナ部品メーカーの1つとなっています。近年、Molexは、産業全体の増大する需要を支援するために、すぐに使用可能なアンテナの幅広いポートフォリオを開発しました。

複雑なアプリケーションの課題

サービス期間中、1か所で使用されるデバイスは多数存在します。これらは通信ニーズに対してWi-FiやBluetooth接続を利用することができ、設計者はそれぞれの環境で機能するアンテナを選択することができます。しかし、より複雑なアプリケーションも存在します。

自動車設計の世界は常に最新技術の最前線に立っています。車両メーカーは最新の進歩を活用して、車、スマートフォン、そして他の道路利用者が情報を共有し、安全性を促進する没入型の体験を作り出しています。商業市場ではこの技術をさらに一歩進め、最新の物流ネットワークの中核を成す車両を構築しています。

スマートファクトリーは、IoTを活用する製造工場に付けられた名前です。工場内では、すべての要素がIoTに接続され、製造プロセスの全体像を構築します。機械自体は有線通信を利用できる場合もありますが、多くの可動部品がネットワークとデータを共有するためにワイヤレス接続に依存しています。

フォークリフトのような自律走行車両は、施設内で原材料の移動を管理するためにIoTを活用しています。実際、原材料自体も追跡され、適切な場所への迅速な配送が確保されています。工場はこれらすべての要素を接続するためにWi-Fiを使用するか、あるいはオンサイト接続を提供するために独自のプライベート5Gセルを使用することもあります。

しかし、工場環境はサプライチェーンの一要素に過ぎません。IoTの使用により、出荷が工場を出た後でも、配送車両を5Gや衛星通信を使用して統合して追跡することが可能になります。これにより、原材料の供給元からの配送から世界中での出荷の追跡に至るまで、製造プロセスの前例のないグローバルな状況が提供されます。

しかし、製造プロセスの包括的なビューを提供することは、設計者にとって非常に大きな課題を意味します。このようなシステムで使用される各無線技術—5G、LTE、GNSS、Wi-Fi、およびBluetooth—は、通信に異なる周波数を使用します。全世界で出荷情報を提供できる追跡デバイスは、リアルタイムのアップデートを提供するために必要なすべてのプロトコルと通信できるアンテナを必要とします。

異なる周波数、ひとつのソリューション

Molexは、拡張された周波数範囲を提供する多数のコンボアンテナを開発しました。これらのソリューションの中には非常に低いプロファイルのものもあり、表面実装のPCBまたは配線された代替品による既存の筐体への容易な統合が可能です。厳しい条件下でのグローバル接続のために、Molexはこのコンセプトをさらに進化させ、Multi-Hub 5-in-1 Antennaをarrow.comで提供しています。これは、外部取り付け可能な低プロファイルデバイスで、過酷な環境から保護するためにIP67にシールされています。5Gアンテナ2つ、Wi-Fi用2つ、GPS用1つを備えており、可能な限り広い通信範囲を実現します。

Black Molex connector with multiple cables and connectors.

マルチハブアンテナの採用により、工場内のWi-Fiネットワークから屋外の5Gネットワークへのシームレスな移行が可能になります。GPS機能により、正確な位置情報を共有することで、サプライチェーンのリアルタイムの正確な状況を把握することができます。人気のあるSMAコネクタを搭載したマルチハブは、既存のハーネスに簡単に統合でき、商業車両や特殊車両、コンテナ輸送ソリューションにも対応するソリューションを提供します。

モノのインターネット(IoT)は無線接続によって可能になり、その可能性は現在ようやく完全に探求され始めています。信頼性が高く、多周波数のRF通信の必要性は、IoTの全機能を活用したいと考える設計者にとって課題となることがあります。幸いなことに、MolexとArrowは、シームレスな統合を容易にするコンボアンテナシリーズを提供しており、これにより多様なワイヤレスデバイスメーカーが、IoTが製品設計だけでなく製造施設、さらには日常生活の快適さにも価値を生み出す多種多様な方法を簡単に実現することが可能です。

記事タグ

グローバル
記事とビデオ
5G
Internet of Things (IoT)
リソース
電気自動車(EV)

関連コンテンツ