Arrow Electronic Components Online

CO₂センサーのサイズの壁を打ち破る

空気品質センサー11 1月 2022
較正済みNDIR CO2、温度およびRH センサーモジュール
すべての記事を表示

今日の経済における消費者は、ますます小型化されたデバイスを好む傾向があります。本記事では、Sensirionの最新の超小型CO2センサーが、比類のないコストパフォーマンスを実現しながら、基板スペースをさらに節約する方法について学びます。

Sensirionは、環境センサーソリューションの革新におけるパイオニアであることを再び証明しました。SCD4Xは、最小限のスペース要件であるわずか1立方センチメートルのミニチュアフォーマットで初のCO₂センサーを実現しました。この革新は、フォトアコースティックセンサー技術の原理に基づいており、最小サイズと最大の性能を組み合わせることで、統合および応用のために多くの新しい可能性を開きます。比類なき価格性能比により、SCD4Xは特に量産およびコストセンシティブな用途に適しています。

PASens®テクノロジーは、SCD4Xを可能にした光音響CO₂測定の革新技術です。簡単に言うと、CO₂濃度は次のようにして測定されます:

  • SCD4Xの光源が点灯し、狭帯域のIR光を測定領域に放射します。これにより、測定対象であるガス分子(ここではCO₂)の振動励起が引き起こされます。

  • 短時間(通常は数ミリ秒)で振動が収束し、それによって温度が上昇し、それがさらに圧力の上昇を引き起こします。

  • ガス分子の励起および脱励起時間と比較して、測定チャンバー内の圧力は速やかに均衡し、測定チャンバーに接続されたマイクロフォンによって圧力上昇が記録されます。

  • 数十ミリ秒後、光源がオフになると、測定セルが環境と熱平衡状態になることで温度が下がり、それに伴い圧力も低下してシステムが初期状態に戻ります。

  • 生成された信号の信号対雑音比を高めるために、測定プロセスは何度も繰り返されます。

記事タグ

Sensirion AG
Air Quality Sensors
センサー

関連ニュース記事

すべて表示