Arrow Electronic Components Online

高速接続の種類

自動車17 12月 2021
赤、青、黄、緑の鮮やかな内部配線が見える光ファイバーケーブルの詳細なビュー
すべての記事を表示

コネクタが世界を動かしていると言っても過言ではありません。

例えば、2017年には平均的な車に274個の専用コネクターが搭載されており、その数は2022年まで毎年5%の割合で増加すると予測されています。

これらのコネクタのほとんどは、複数の(場合によっては数十もの)特定のI/Oを備えており、それが車両の操作における重要な機能と情報を提供しています。しかし、自動車向けのアプリケーションでは、コンピュータ、サーバー、通信機器などの電子機器向け製品と比較して、コネクタの数は非常に少なくなっています。

世界がこれらの高度に複雑な電気システムを統合し続ける中で、高速で信頼性の高いコネクタの重要性はこれまで以上に欠かせないものになるでしょう。

ここでは、現在市場に出回っている最も人気のある高速コネクタの種類と、それらを使用する最も一般的な方法について検討します。

光ファイバーコネクタ

光ファイバーコネクタは、高速データ転送のゴールドスタンダードです。これらは、1ペタビット/秒(125テラバイト/秒)以上のデータ転送速度を達成することが可能です。これは、8Kコンテンツの1,000万チャンネルを同時に放送するために必要なデータ転送速度に匹敵します。

この速度は世界記録であり、一般的に達成されるものではありませんが、これは光ファイバーコネクタが潜在的に到達し得る驚異的な速度を示しています。

光ファイバーコネクタは、従来の導体ベースのコネクタ(例えば銅)よりもはるかに高価です。光ファイバーの速度は他に類を見ないものであり、高性能通信機器、コンピューターサーバー、重要な長距離通信、さらには海底の大陸間通信などでよく使用されています。

光ファイバーコネクタのさまざまな種類について詳しく学びましょう。

バックプレーンコネクタ

バックプレーンコネクタは、高性能で高密度なインターコネクト用途、例えばボード間接続に使用されます。これらはしばしば10 Gbpsを超えるデータ転送速度を実現します。

例えば、TE ConnectivityのMULTIGIG RTバックプレーンコネクタ1410188-3は、高度で複雑な高性能インターコネクト用途に対応可能な超高性能を備えています。このコネクタは、112本の独立したコンタクト間でほぼ25Gbpsの伝送速度を達成でき、VITA振動規格に準拠し、さらに軍用航空および防衛用途の規格も満たしています。

バックプレーンコネクタは、高密度、高速がエンジニアにとって最優先事項であるハイエンドな用途において、高速で信号ベースの通信、コンピューティング、ネットワーキングと組み合わせて使用されることが多いです。

電気通信および電話コネクター

通信および電話コネクタは、通信業界向けに設計された高速コネクタです。これらはしばしば光ファイバーや導体ベースの接続を利用します。

例えば、TE ConnectivityのCXPプラグ可能なI/Oインターコネクト2149152-1コネクタは、チャネルあたり12.5 Gbps、総帯域幅150 Gbpsを実現できます。これは、InfiniBand CXP 12x QDRおよびIEEE 100 Gbps Ethernetの規格に準拠しています。

これらのコネクタは高速データ環境向けに設計されており、EMI防止対策、ヒートシンク、そして最小化されたフットプリントを多く使用することが一般的です。

高速インターネット - RJ45イーサネットコネクター

RJ-45コネクタは、通信および電話コネクタの一部であるものの、"高速インターネット/Ethernet"コネクタとして広く知られています。これらは最大40Gbpsの速度に対応可能です。

RJ-45コネクタは、IEEEイーサネット配線規格によって速度が制限されており、カテゴリー8.2では最大データ転送速度が40Gbpsに達します。最も一般的な現代の高速イーサネットコネクタはカテゴリー6a(Cat6a)互換であり、およそ10Gbpsの速度を達成します。

例えば、PX0893(Bulgin Limited製)は、直接PCB実装のパネル接続アプリケーションに使用されるCat6a準拠のシールド付きRJ-45カプラーです。

高速コネクター

高速コネクタは、地球上のほぼすべての電子機器の用途で使用されています。コンピューターをインターネットに接続する場合でも、海底光ファイバーケーブルをデータセンターに接続する場合でも、それらは私たちの現代生活において重要な役割を果たしています。高速コネクタはしばしば低電圧でのみ動作し、高品質な導体やデータ転送媒体を使用します。このため、しばしばかなり高価になる場合がありますが、私たちの暮らしにおけるその重要性は計り知れません。

記事タグ

グローバル
ヒートシンク
自動車
Bulgin Limited
TE Connectivity
オートメーション

関連コンテンツ