トップDIYテックギフト
私たちは、おすすめの最新の高技術DIYギフトを市場から選んでリストを作成しました。DIY電子工学の経験がどうであれ、これらのギフトはどの愛好家のレパートリーにもきっと素晴らしい追加となるでしょう。このギフトは難易度が異なりますが、リストには誰にでも最適な高技術DIYギフトがあること間違いありません!
Google AIY Voice Kit

まず、このキットは今年のホリデーシーズンに一際輝くでしょう。真の先駆的なキットであるGoogle AIY Voice Kitは、GoogleのパートナーであるAIY Projects社によって作られ、AIY Voice HATボード、アクセサリーマイク、DIYパッケージを使ってRaspberry Pi上でGoogle Cloud APIをシームレスに活用することを目的としています。怖い言葉ですね。つまり、Raspberry Piミニコンピューターを自分専用のGoogle Homeアシスタントに変え、さらに自分の好みにカスタマイズできるということです!これは、今までで最もクールなRaspberry Pi用の単独キットかもしれません。特に、DIYエレクトロニクスのハッキングに熱中している方や、素晴らしいギフトを愛する方にとって、どの季節でも手に入れておきたい一品です。

私たちが住んでいる世界をカスタマイズすることについて言えば… Particle Photonは、最高のIoTプロトタイピングデバイスとして注目されています。携帯電話から世界中どこからでも標準的な家庭用ランプを操作することを想像してみてください。Particle Photonを使えば、それは簡単にできます。ArduinoコーディングIDEを基にしたParticle Photonプログラミングインターフェイスは非常に使いやすく、すべてがウェブブラウザからワイヤレスで行われます。自分のインターネット・オブ・シングスデバイスを作り始めるのに必要なのは、コンピューターと少しの創造性だけです!Particleコミュニティには素晴らしい例のプロジェクトがたくさんあり、あなたやあなたのエンジニアがDIY経験がなくても、このキットはこのホリデーシーズンに最適なギフトです。

通りの先のボウリング場でGalagaをプレイしたことが懐かしくありませんか?それとも、人生の最初の12年間を費やしてプレイしたそのゲームを、小さな子供に見せられたらいいなと思いますか?さて、Street Fighterだけが埋めることができる心の隙間をこの贈り物が埋めると私たちは考えています。Picadeは、数百(そうです、数百)のレトロアーケードゲームをエミュレートできるビデオゲームコンソールです!これにより、Pac-Man、Galaga、Space Invadersなど、多くのゲームが同じコンソールで無制限にプレイできます。最高なのは、このコンソールが実際にミニサイズのアーケードのように見えることです。このキットには、独自のアーケードコンソールの作成を始めるために必要なほとんどすべてが含まれています。必要なのはRaspberry Piだけです。いずれにせよ、このハイテクDIYミニアーケードは、このホリデーシーズンに義理の家族から逃れる素晴らしい方法です。
Pi-Top-Green-A ラップトップキット for Pi 3

自分の手で最小限のコンピュータを一から構築したいけれど、コンポーネントに何百ドルも費やしたくないですか? ならば、Pi-Topはぜひ検討する価値があります。Raspberry Pi 開発ボードは非常に柔軟で、Pi-Topの創造者たちは、いくつかの優れたデザインのプラスチック部品と周辺機器を用いることで、模擬ラップトップを作成できることに気付きました。このキットには、14インチ 1080p ディスプレイ、バッテリー、キーボード、トラックパッドが完全に含まれており、4つのパーツで構成される組み立て式のプラスチックシェルにより、DIY愛好家は効果的に自分のコンピュータを構築できます。キットにはPi-Top OSがプリロードされたSDカードが付属しており、単純なプラグアンドプレイの構成で数分でラップトップを作動させることができます。Pi-Topの使命は、誰もが初心者レベルのラップトップを構築し、プログラミングとコンピュータデザインの専門家になる方法を教えることであり、コンピュータ知識を深めたいDIY愛好家にとって完璧な贈り物になります。

Raspberry Piの世界ではMicroPython(マイクロコントローラー用のPython、これは業界全体でCベースのコーディングに使用されるコーディング言語)として知られているこの使いやすい言語は、コーディングやマイクロコントローラー、および関連するハードウェアに慣れていない初心者にとって優れた選択肢です。あなたがこれまでにコーディングをしたことがなくても、Python Microcontrollersは簡単に従える8つのチュートリアルが詰まっていて、楽しさと興奮を持ちつつMicroPythonのステップバイステップでの作業方法を明確に示しています。ArrowのHoliday Shopに近日発売予定のこのDIYガイドは、コーディングの世界に飛び込もうとしている人やMicroPythonの知識を深めようとしている人にぴったりです。さらに、それは熟練のエレクトロニクスホビーに熱心な趣味のエンジニアであるDonald Norrisによって書かれています。
ラズベリーパイの世界でMicroPythonとしてよく知られている(Python for Microcontrollersは、業界全体でマイクロコントローラのためにC言語をベースにして使われるコーディング言語です)。この使いやすい言語は、コーディングとマイクロコントローラおよび関連するハードウェアの扱いに慣れ親しんでいない初心者にとって優れた選択肢です。生涯でコーディングをしたことがなくても、Python Microcontrollersには楽しくエキサイティングな方法でMicroPythonを使う方法を明確に示した、簡単に従える8つのチュートリアルが詰まっています。Arrow's Holiday Shopに近日登場予定のこのDIYガイドは、コーディングの世界に足を踏み入れたい方やMicroPythonの知識を深めたい方にぴったりです。さらに、ベテランの電子工作愛好家であり本業はエンジニアであるDonald Norrisによって執筆されています。

このDIYキットで電子機器のプロトタイプを始めて壮大な発明を創造しましょう。非常に使いやすい電子機器のプロトタイピング方法として、littleBitsは子供や初心者の試作者が発明家になることを支援する使命を持っています。 彼らの人気アイテムの一つが、16の完成品インベントをユーザーに提供するlittleBits Gizmos and Gadgetsキットです。littleBits Gizmos and Gadgets Kitは、アプリ対応のゲームやいたずら、そして奇抜な発明を学ぶための手助けをしてくれます。さまざまなlittleBitsモジュールを磁石で簡単に組み合わせて、プロトタイピング、学習、楽しみのために活用できます。このキットを使って、自分のロボティックローバー、回転ランプ、手持ちファン、ピンボールマシン、またはその他多くの素晴らしいプロジェクトを作成できます。 LittleBitsは電子部品の基本を、はんだごてや一般的な小型プロジェクトのためのツールを必要とせずに案内します。このキットは、すぐに使える自分自身の小さな作品を始めるのに最適です!キットに含まれるものは何ですか?スタートに必要なすべてのものが含まれており、13のBitsと56のアクセサリ、バーグラフ、Bluetoothモジュール、ブザー、DCモーター、ファン、光センサー、電源、サーボモーター、スライドディマー、その他多くが含まれています。 また、ステップバイステップの説明で発明を作成するための60ページの発明ガイドブックも含まれています。 STEM玩具を含む他のギフトガイドはこちらをご覧ください:
記事タグ