スーパーキャップの謎を解き明かす
スーパーキャパシタは、特に頻繁に充電サイクルを行う場合や非常に大きな電流負荷を処理する必要がある場合、現代の電子システムにおいて重要な役割を果たしています。
コンデンサは、すべての設計において使用されます。ほとんどの設計ではデカップリングが必須であり、これによりノイズを除去したり、発振回路を作ったりすることができます。これらのコンデンサにおいて、大きな容量はマイクロファラド(μF)で表され、小さな容量はピコファラド(pF)で表されます。スーパーキャップ(スーパーキャパシタ)の単位はファラド(F)の範囲にあります。その大容量のおかげで、数時間のバックアップが必要な場合にはバッテリーと競合することができます。また、バッテリーと連携して短時間で高出力を供給することも可能です。さらに、高電流能力を持つため、ハイブリッド車両のブレーキシステムやエネルギー回収システムのようなエネルギーハーベスティング用途にも使用されています。 高い値を達成するためには、スーパーキャパシタは通常のコンデンサで使用される技術を利用することはできません。 使用可能なスーパーキャップ技術にはいくつかの種類がありますが、最も広く採用されているのは「二重層コンデンサ」として知られているものです。この内部の有機電解質は製造が容易であり、例えばリチウムイオン電池よりも安全性があります。 スーパーキャパシタの構造は、2つのコンデンサを直列に接続したようなものです。コレクタ(2)の間に挟まれた2つの電極(3)は、イオン透過性膜(6)で分離されており、電解質(5)が両方の電極を接続しています。電極が印加された電圧(1)によって分極されると、電解質中のイオンが電気二重層(4)を形成し、それは電極の極性に対して反対の極性を持つことになります。この仕組みにより、二重層コンデンサという名前が付けられています。
2つの電荷層間の距離が極めて小さくなる可能性があり、その結果、非常に高い静電容量を実現することが可能です。 異なる電荷蓄積のメカニズムにより、二重層コンデンサには2種類があります:
- 電気二重層コンデンサ: EDLCは電極/電解質界面の二重層にエネルギーを蓄えます。このタイプのコンデンサでは、セルの構造に使用される電極材料は主に炭素材料です。
- 電気化学的二重層コンデンサーまたは疑似コンデンサー: スーパーキャパシターは、適切な電位ウィンドウ内で電極と電解質の間のファラデー反応を維持します。この種類のスーパーキャパシターでは、電極材料は遷移金属酸化物または炭素と金属の酸化物やポリマーの混合物で構成されています。
スーパーキャパシタは標準的なコンデンサとは異なる特性を持っており、いくつか注目すべき点があります:
- 最大電圧: 最大電圧は標準コンデンサより低く、通常は2.5Vの範囲内です。より高い電圧を持つスーパーキャパシタも存在しますが、寿命が短くなる可能性があります。
- 寿命は液体電解質の蒸発速度によって制限されます。この蒸発は、温度、電流負荷、電流サイクル頻度、そして電圧の影響を受けます。以下に示すように、使用方法によって寿命は1年から10年以上に及ぶことがあります。
- スーパーキャパシタの動作電圧をより高くするためには、それらを直列に配置すること、いわゆるスタックにすることができます。
- 自己放電: 蓄えられたエネルギーは1ヶ月で50%減少する可能性があります。つまり、バックアップが全く行われなかった場合でも、スーパーキャップは定期的に再充電する必要があります。
スーパーキャパシタのサイズ設定と独自の利点
スーパーキャパシタが何であるか、それがどのように構成されているかを見てきたので、それらを標準的なバッテリー用途の代替として使用するというアイデアを探ってみましょう。どのようにサイズを決定してこれらのランタイム(使用可能な時間)を比較し、その独自の特性や強みは何を示しているのでしょうか? スーパーキャパシタのエネルギー容量を見る際に覚えておくべきことの一つは、最大エネルギー容量と有効エネルギー容量の間に大きな違いがあるということです。有効エネルギーと最大エネルギーの違いは、システムが利用可能な最低電圧と、スーパーキャパシタの設計によって定められた最低電圧によって決まります。スーパーキャパシタはバッテリーのように電圧を失うことはありません。容量が減少しても比較的安定した電圧出力を維持します。リチウムイオンバッテリーの場合、容量範囲が広い間は約3.7ボルトの電圧を期待できますが、スーパーキャパシタではエネルギーが減少するにつれて電圧が急速に低下します。この電圧低下は時には、出力電流が一定の場合に時間とともにほぼ直線的に見えることがあります。 この電圧低下を念頭に置くと、最大エネルギー容量は以下の式で求めることができます: Wmax = ½ * Ctotal * V2loaded * 1/3600。ここで、Wは蓄積されたワット数、Cはスーパーキャパシタの総容量、Vはスーパーキャパシタが完全に充電されたときの電圧を表します。しかし、この方法は誤解を招きかねません。前述の通り、スーパーキャパシタの有効エネルギーはシステムの最低電圧に照らして測定する必要があるのです。 有効エネルギー容量を測定するためには、次の式を使用します: Weff = ½ * Ctotal * (V2max - V2min) * 1/3600。
ここでは、非常に大きなスーパーキャパシタを使用した小さな例を挙げます。最小システム電圧を増加させるにつれて何が起こるか、またどれだけの有用な容量を失うかを示すために、3000FのEaton Powerstor XL60を選びました。そしてはい、これは本当に単一のスーパーキャパシタで3000ファラッドです。タイプミスではありません。
このスーパーキャップを使用したシステム設計が最低入力電圧1.6Vしか対応できない場合、スーパーキャップ内に蓄えられたポテンシャルエネルギーの1/3を失うことになります。この影響は、より広い入力電圧範囲を持つ昇圧回路を使用した電源入力ステージを設計する際に考慮することができますが、事前にその制限を認識しておく必要があります。また、スーパーキャップの電圧を低下させると、定常的な電力出力を維持するために電流出力を増加させる必要があり、その結果として回路要素への負担が増します。
エネルギー容量は少し期待外れかもしれませんが、スーパーキャパシタは電力密度において輝きを見せます。つまり、非常に大きなサージ電流を処理することができます。ピーク電流負荷を処理する能力は、スーパーキャパシタのコンデンサ部分に由来しています。この能力は、スーパーキャパシタがバッテリー駆動のコードレスツールに採用されている主な理由の1つとなっています。これにより、最後のネジをしっかり締めたり、刃に十分なトルクを与えて強力かつクリーンな切断を実現するための高電流サージに対するバッファが提供されます。 上記の例では、同じEaton XL60を見ることができます。データシートの詳細を確認すると、140Aの連続出力を処理できることがわかります。しかし、特に目を見張るのは2400Aのピーク電流定格です。この電流処理能力こそが、スーパーキャパシタがリチウムイオンバッテリーと一線を画する点となっています。さらに、小型のスーパーキャパシタであるJUMT1106MHD(容量10F)も、Nichicon製で、5Aのピーク電流を処理可能です。さらに、自動車用の広い温度範囲に対応した定格も備えています。
スーパーキャパシタがバッテリーに対して持つもう一つの強みは容量劣化です。リチウムイオン電池を充放電を繰り返すと、摩耗して時間と共に容量が減少し、寿命が短くなります。多くの場合、それらは300~500サイクルで評価されています。一方、スーパーキャパシタは同じサイクル効果による影響をそれほど受けず、以前のEaton XL60では、1,000,000サイクル後でも容量が20%未満しか減少しません。この優れたサイクルパフォーマンスに加え、スーパーキャパシタでは一般的により広範囲な使用可能温度範囲を見ることができます。 スーパーキャパシタは現代の電子システムにおいて、その役割を果たしています。特に頻繁に充放電を行ったり、非常に大きな電流負荷を扱わなければならない場合に適しています。通常のバッテリーシステムに追加する形で、または時には完全な代替品として検討する価値があります。
記事タグ