Arrow Electronic Components Online

HVACRシステムにおける圧力センサーの重要性

圧力センサー26 6月 2021
産業用HVACユニットのクローズアップ映像、大型の円形ファンと金属製のダクトが特徴的です。
すべての記事を見る

TE Connectivityの信頼性が高く堅牢なM3200圧力センサーが新しい性能基準をどのように満たしているかについて解説したホワイトペーパーをお読みください。

センサーはほとんどの暖房、換気、空調、冷凍(HVACR)システムにおいて重要な要素であり、快適な室内環境を維持するだけでなく、HVACシステムの効率を向上させる手助けをしています。また、センサーはHVACシステムを建物のオートメーションシステムと統合することを可能にします。
 
従来のHVACシステムでは、基本的な操作を制御するために圧力センサーや温度センサー、スイッチが使用されていました。これにより、システムのオン・オフやバルブや通風口の開閉を行いました。しかし、HVACシステムが飛躍的に効率化されるにつれて、サブシステムをさらに詳細に制御する必要性と取り組みが求められるようになりました。
 
TE Connectivityが提供するこのホワイトペーパーをお読みいただければ、可変冷媒フロー、可変速モーターと送風機、電子膨張弁、その他多くの制御方法論についての進展を知ることができます。これによりシステムを微調整し、全体的なエネルギー使用量を最小限に抑えることが可能になります。この論文では特に圧力センサーに焦点を当て、特に重負荷対応の圧力センサーのニーズや、TEがこの市場で直面する課題にどのように対応しているかについて掘り下げています。

記事タグ

グローバル
TE Connectivity
エネルギー管理
記事
エネルギーと電力

関連コンテンツ