Arrow Electronic Components Online

Maggiore domanda di maggiore potenza

Molex15 ago 2023
Programmatori uomini e donne che parlano di lavoro, risolvono problemi insieme, utilizzano un computer portatile.
Visualizza tutti gli articoli

Gli ingegneri di oggi si stanno preparando per i progetti di potenza di domani. Con le tendenze nei mercati come quello dei data center e dell'elettrificazione dei veicoli, che stanno aumentando la domanda di soluzioni ad alta potenza robuste, in molti casi stiamo vedendo la potenza essere fornita al circuito stampato (PCB) in modi nuovi e innovativi. Queste tendenze stanno modellando il modo in cui la potenza viene collegata, e produttori come Molex stanno sviluppando nuove soluzioni che saranno adatte per la prossima generazione di sistemi ed applicazioni elettroniche. Continua a leggere per saperne di più su come le soluzioni Molex stanno accogliendo quantità significative di potenza per supportare applicazioni ad alta corrente. 

Crescente domanda di energia nelle applicazioni di tendenza

Il futuro della comunicazione dei dati risiede nei data center. Internet è un grande consumatore di energia, e la domanda continuerà a crescere. Alcuni studi prevedono che, entro la fine del decennio, un quinto di tutta l’energia generata nel mondo verrà utilizzata nel settore IT. Questa è una quantità incredibile di energia che deve essere trasferita ai PCB, e i progettisti avranno bisogno delle ultime tecnologie per offrire queste prestazioni. 

Uno dei principali effetti collaterali della potenza sarà il calore. Trasmettere e consumare l'enorme potenza richiesta dai data center genera calore. Sebbene i connettori non siano direttamente coinvolti nel raffreddamento attivo, un design intelligente dei connettori può contribuire a minimizzare gli effetti con alta conducibilità e bassa resistenza di contatto, contribuendo inoltre a un raffreddamento efficiente consentendo all'aria di fluire liberamente.

Close-up of network cables plugged into a server rack with illuminated ports.

I data center stanno consumando più energia che mai e la domanda continuerà a crescere.

L'energia è anche fondamentale per il mercato automobilistico con l'elevato interesse per i veicoli elettrici (EV). I consumatori di tutto il mondo stanno cercando alternative ai combustibili fossili convenzionali, e c'è stata una rapida crescita della domanda di veicoli elettrici e ibridi. I progressi nella tecnologia delle batterie, insieme agli ultimi sistemi di gestione delle batterie, significano che la potenza elettrica è ora un'alternativa pratica ai motori convenzionali.

I produttori automobilistici di oggi stanno creando veicoli elettrici (EV) che competono con le auto convenzionali sia in autonomia che in prestazioni. La tecnologia di ricarica rapida ha reso gli EV una scelta pratica per le auto familiari e i produttori stanno creando reti di stazioni dedicate. Progettati per trasportare centinaia di Ampere ad alte tensioni, i connettori affidabili dovranno garantire alte prestazioni e un funzionamento sicuro per gli utenti della strada.

Risoluzione del problema di connettività

Fornire energia negli spazi ristretti presenti in queste applicazioni ad alto consumo energetico richiederà connettori che combinano eccellenti caratteristiche elettriche, design compatto e caratteristiche termiche avanzate. Molex ha sfruttato decenni di esperienza nel fornire connettività per applicazioni ad alta corrente per creare una gamma di prodotti pronti per le esigenze energetiche odierne.

Il sistema di connettori monopolo Coeur di Molex offre capacità di alta potenza con un elemento elastico cilindrico alloggiato all'interno del terminale femmina e che entra in contatto a 360 gradi con il maschio. Questo aumenta notevolmente la superficie di contatto e migliora la capacità di corrente. La gamma di contatti Sentrality può fornire una potenza fino a 200 ampere, e il design del terminale Coeur consente operazioni facili con una funzione di autoallineamento.

Un approccio più convenzionale al design dei terminali può essere trovato nella gamma Mega-Fit di Molex. Parte di una grande famiglia di connettori, i terminali Mega-Fit utilizzano un design stampato e formato che offre 6 punti di contatto per garantire una conduttività superiore. Di conseguenza, la gamma Mega-Fit può fornire correnti fino a 23 Ampere per circuito.

Mistura di tipi di contatto

Close-up of a circuit board connector with copper contact strips and gold-plated pins.

Connettori Molex EXTreme Power, che combinano contatti di potenza e segnale.

Where space is at a premium, designers can also turn to mixed-contact or hybrid connectors. On PCBs where size is of less concern, power and signal connectors can be mounted separately. The use of mixed power and signal connectors also brings advantages in everyday use. As the pitches of PCB-mounted components become smaller, the precision required during their installation becomes greater. This is especially true in instances when they are to be mated to a parallel or mezzanine PCB where the tolerance for assembly errors becomes very small indeed. By combining both power and signal contacts into a single connector housing, designers can solve both PCB layout and assembly challenges.

La gamma di prodotti Molex EXTreme Power è progettata specificamente per supportare applicazioni ad alta corrente con densità di potenza ottimali e capacità eccezionali di gestione termica. Presentano tipi di contatti misti che combinano segnale e potenza nella stessa custodia del connettore, semplificando sia il design del layout PCB che le operazioni di assemblaggio.

I connettori di alimentazione non devono essere ingombranti e fastidiosi. In alcune applicazioni, connettori più piccoli possono avere un vantaggio in determinate situazioni, particolarmente critico con la crescita dei data center, energie alternative. La stessa tecnologia può essere applicata a quasi tutte le applicazioni nell'elettronica. Quando cerchi il tuo prossimo connettore di alimentazione, Arrow può offrire una gamma completa di soluzioni di alimentazione Molex.

Servizi di Programmazione dei Dispositivi

Fornire servizi di programmazione di dispositivi di qualità su larga scala.

Tag articolo

Potenza
Molex
Automotive
Automazione
Connettività
Data Center

Articoli correlati

Mostra tutto