Il futuro miniaturizzato: Tendenze nell'elettronica automobilistica
La connettività è ovunque. La maggior parte delle persone possiede uno smartphone che li mantiene connessi non solo con amici e familiari, ma anche con notizie e intrattenimento. Con l'espansione dell'Internet of Things, che include una vasta gamma di dispositivi, i consumatori hanno aspettative sempre maggiori di connettività e funzionalità dal mondo che li circonda – soprattutto dai loro veicoli.
Un Mondo di Elettronica
Per soddisfare le esigenze dei consumatori, i produttori di automobili stanno integrando nuovi dispositivi elettronici in ogni nuova generazione di veicoli. Le opzioni di infotainment si sono ampliate per rispondere alle richieste dei clienti, includendo l'integrazione wireless degli smartphone e l'accesso a reti cellulari ad alta velocità. Dispositivi come i caricabatterie wireless migliorano la comodità durante i viaggi. I sistemi di sicurezza stanno diventando sempre più connessi e avanzati, in linea con le crescenti aspettative nei confronti dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).
Tutta questa funzionalità dipende dalla connettività ad alta velocità all'interno del veicolo tra il computer principale, le unità di controllo elettronico (ECU) e i dispositivi. Il veicolo odierno è un data center su ruote, e l'architettura dei cablaggi e dell'elettronica necessaria per mantenerlo operativo in modo affidabile attraverso una gamma di sfide ambientali è fondamentale per la soddisfazione del conducente con il veicolo stesso. Il design dell'elettronica del veicolo ha un impatto maggiore sul design complessivo del veicolo rispetto al passato. L'incremento del numero di dispositivi e della funzionalità sempre più complessa porta a un aumento dei cablaggi, a fasci di cavi più pesanti e a più spazio e peso dedicati all'elettronica del veicolo. Questo può avere un impatto significativo sull'efficienza del veicolo. Con più cavi di rame e dispositivi elettronici che aumentano il peso del veicolo, l'efficienza diminuisce, sia sotto forma di un consumo maggiore di carburante sia di una minore autonomia della batteria. Oltre al peso, la dimensione dei dispositivi elettronici e dei cablaggi necessari per collegarli influisce sul design del veicolo. Alloggiare numerose ECU e fasci di cavi voluminosi rappresenta una sfida significativa per i progettisti dei veicoli.
Mini50
Ottieni un risparmio di spazio del 50% rispetto ai tradizionali connettori USCAR da 0,64 mm, ideali per ambienti interni di veicoli di trasporto.
Miniaturizzazione dell'elettronica: più grande non è meglio
I produttori riconoscono che, per soddisfare la richiesta di una maggiore funzionalità nei loro veicoli senza avere un aumento insostenibile delle dimensioni e del peso, è necessario miniaturizzare l'elettronica.
I componenti miniaturizzati — come i connettori Molex Mini50 che offrono un risparmio di spazio del 50% rispetto ai connettori tradizionali — fanno una grande differenza nella progettazione e nell'efficienza dei veicoli. Questi connettori offrono maggiore flessibilità nella progettazione e nel posizionamento delle ECU all'interno del veicolo. I connettori più piccoli offrono migliori opzioni per la progettazione dei cablaggi, permettendo ai progettisti di instradare i cavi in spazi che prima non erano utilizzabili. Di conseguenza, le ECU possono essere collocate più vicino ai meccanismi che controllano.
I connettori miniaturizzati possono anche abilitare un'architettura zonale, che collega i dispositivi alle unità di controllo in base alla posizione all'interno del veicolo piuttosto che per dominio. Questo offre un enorme potenziale per ridurre il peso, le dimensioni e i costi di produzione, supportando allo stesso tempo l'aumento del numero di telecamere, sensori e altri dispositivi necessari per le funzioni ADAS e di guida autonoma.
Sembra essere in contrasto con la necessità di miniaturizzazione l'esigenza di eccellente affidabilità e prestazioni affidabili. L'elettronica ad alta velocità di oggi richiede connettività costante e integrità del segnale, in particolare per i sistemi di sicurezza dove la comunicazione è cruciale. Il pensiero tradizionale suggerisce che i componenti più piccoli siano naturalmente più fragili e meno affidabili rispetto ai componenti grandi e ingombranti.
Ma i più recenti progetti di elettronica stanno smentendo questo mito. I connettori miniaturizzati, progettati fin dall'inizio per garantire una robusta affidabilità, stanno integrando funzionalità basate sui dati che assicurano un'elevata affidabilità durante l'intero ciclo di vita del veicolo. Questi progetti offrono la connettività ad alta velocità e alte prestazioni necessaria per i dispositivi elettronici odierni.
Progettare per il Futuro
I progettisti automobilistici stanno assistendo a un importante cambiamento nell'architettura elettronica. Tendenze a lungo termine come l'elettrificazione, la guida autonoma e la mobilità condivisa stanno portando a un aumento dei requisiti di connettività e di elaborazione dati dei veicoli. Il veicolo del futuro avrà più funzionalità che mai, e ciò significa più cablaggi e dispositivi. Rendere i connettori elettrici più piccoli e leggeri, ma al contempo più robusti e affidabili, è fondamentale per mantenere basso il peso del veicolo, alta l'efficienza e soddisfatti i clienti.
Molex è in prima linea in questi sforzi, collaborando con i produttori e i fornitori di livello 1 per creare soluzioni rivoluzionarie come il robusto connettore Mini50. Queste soluzioni offrono maggiore affidabilità, opzioni di configurazione flessibili e una manutenzione e assistenza più agevoli rispetto ai connettori elettrici del passato. Stanno contribuendo a rendere possibili progressi come l'architettura zonale, i sistemi ADAS e la guida autonoma.
Tag articolo