Arrow Electronic Components Online

Applicare le tendenze in evoluzione nell'accumulo di energia

Accumulo di Energia25 giu 2024
Visualizza tutti gli articoli

Il settore energetico sta evolvendo rapidamente con l'integrazione di reti intelligenti, risorse energetiche distribuite (DER) e sistemi di monitoraggio intelligenti, ridefinendo il modo in cui l'energia viene generata, distribuita e consumata. Molex supporta questa trasformazione con soluzioni innovative di connettori ad alta potenza e busbar come PowerWize, SW1 e PowerPlane, garantendo un movimento sicuro ed efficiente della corrente per promuovere un futuro energetico sostenibile.

Tendenze emergenti nello stoccaggio, distribuzione e consumo di energia

Di recente, sono cresciuti notevolmente gli investimenti nelle infrastrutture di elettrificazione, nella modernizzazione delle reti e nella connettività rurale. Il motivo? La rapida emergenza di una rivoluzione energetica diffusa, che comprende l'introduzione delle reti intelligenti, l'unificazione delle risorse energetiche distribuite (DER) e l'importanza del monitoraggio intelligente.

Progressi nella tecnologia delle reti intelligenti

Il primo grande cambiamento associato a questa tendenza è l’aumento dei requisiti per l’efficienza nella generazione di energia attraverso l’utilizzo delle reti intelligenti (smart grids). Mentre i produttori trasformano le infrastrutture obsolete in reti elettrificate moderne, possono sfruttare senza problemi i benefici delle fonti energetiche convenzionali, rinnovabili e immagazzinate. Le reti intelligenti sono composte da una varietà di sensori che monitorano attentamente l’utilizzo e identificano i guasti del sistema prima che si trasformino in problemi più significativi, consentendo di allocare energia dove e quando è più necessaria e da quale fonte. Inoltre, le crescenti capacità dell’intelligenza artificiale (IA) e del machine learning (ML) permettono alle reti intelligenti di reagire più rapidamente ai trend di utilizzo, ai blackout o ad altri guasti. Questa reattività offre numerosi vantaggi. Ad esempio, con le fonti rinnovabili come il solare e l’eolico, che hanno periodi ciclici di inattività, i sistemi di accumulo di energia tramite batterie (BESS) vengono integrati nella rete più ampia e utilizzati per catturare l’energia in eccesso da utilizzare in un secondo momento.

Distribuzione dell'energia e funzionamento in isola

Il futuro della modernizzazione delle reti passa attraverso un approccio distribuito tramite i DER (Distributed Energy Resources, ovvero risorse energetiche distribuite). Questi generatori di energia su piccola scala, spesso situati vicino al punto di consumo, possono utilizzare fonti tradizionali come i generatori a diesel o fonti rinnovabili come i pannelli solari o le batterie di accumulo. Solitamente suddivisi in diversi microreti di isole autosufficienti, i DER separati si combinano per compensare — o persino superare — il volume di produzione delle fonti tradizionali. Inoltre, con i microreti miniaturizzati in nanoreti che alimentano una singola struttura, come un data center, la connettività diventa critica per il funzionamento sicuro e efficace di una microrete. L'isolamento e la successiva reintegrazione di parti della rete introducono il rischio di danni agli apparecchi e di incidenti, come quelli che si verificano quando un operatore non è consapevole se un apparecchio sia disconnesso.

Image

Molex Applying evolving trends in energy storage Article Content Image - Islanding and Energy Distribution

I sistemi di gestione dell'energia domestica, le microreti che coprono piccole comunità, ospedali e parchi industriali sono tutti esempi di DER (Risorse Energetiche Distribuite). La ricarica dei veicoli elettrici (EV) integra i DER sfruttando i pannelli solari presenti nelle stazioni di ricarica per ridurre la necessità di prelevare energia direttamente dalla rete. In caso di interruzione di corrente, i DER all'interno della microrete subentreranno nella produzione, garantendo il flusso di energia per tutto ciò che è connesso alla microrete. In generale, i DER contribuiscono a ridurre la pressione sulla rete e a evitare i costi elevati dell'infrastruttura di distribuzione su lunghe distanze.

Monitoraggio del punto di consumo

Proprio come le fonti di generazione, anche l'utilizzo dell'energia sta subendo una trasformazione significativa grazie ai contatori intelligenti. Estensione della rete intelligente, i contatori intelligenti consentono una comunicazione bidirezionale tra il consumatore e il fornitore. Questi contatori offrono a famiglie, aziende e governi una visione ad alta risoluzione del loro utilizzo minuto per minuto, favorendo la consapevolezza energetica. L'uso della misurazione intelligente nei data center può apportare vantaggi significativi, contrastando anche le più piccole interruzioni di corrente che causano perdita di dati o disservizi. Attraverso il monitoraggio accurato dell'output elettrico, le attività inutili possono essere eliminate e sostituite da operazioni più efficienti.

Image

Illustration of a modern smart home featuring solar panels on the roof and connected technology icons.

Connettori ad alta potenza per spazi compatti

In risposta ai sistemi energetici in continua evoluzione, Molex offre un portafoglio completo di soluzioni di connettori ad alta potenza e sbarre collettrici che garantiscono il passaggio sicuro di alte correnti attraverso gli assemblaggi senza compromettere prestazioni o affidabilità.

Connettori PowerWize

Poiché l'efficienza energetica è fondamentale per la gestione dei costi nelle operazioni ad alto consumo di energia, come i data center, i connettori Wire-to-Board/Wire-to-Busbar ad alta tensione e alta corrente Molex PowerWize sono progettati con la tecnologia COEUR nei loro contatti a crimpare. Questa tecnologia innovativa consente ai connettori PowerWize di offrire una bassa resistenza di contatto e una ridotta caduta di tensione nell'interfaccia di contatto grazie ai suoi raggi di contatto multipli. Inoltre, con l'evoluzione dei sistemi energetici, è essenziale che le apparecchiature alimentate siano sicure da maneggiare quando viene installato un nuovo dispositivo o quando si rimuove e si sostituisce un dispositivo difettoso. I connettori e le prese PowerWize sono progettati per rispettare i requisiti di sicurezza al tatto conformi agli standard del settore, fornendo una protezione adeguata in numerosi ambiti. I connettori PowerWize offrono anche una maggiore versatilità grazie a due dimensioni differenti, 6,00 e 8,00 mm, adatte ad applicazioni che richiedono fino a 1.000V e 190,0A. Inoltre, i socket a crimpare PowerWize possono accettare fili con gauge 1/0, 2, 4, 6, 8 o 10 AWG.

Image

A set of electrical connectors featuring one blue connector with attached wires and two standalone connectors in red and blue.

Connettori SW1

L'imballaggio elettronico denso richiede un'altezza di accoppiamento ridotta tra un'assieme di cavi e la sua scheda a circuito stampato o il busbar. Con un design compatto, gli interconnettori Molex SW1 Wire-to-Board/Wire-to-Busbar offrono soluzioni ampie alle limitazioni di spazio. Il socket COEUR, con i suoi multipli contatti a lamella, crea una vasta superficie di contatto sull'interfaccia di accoppiamento e consente interconnettori accoppiati con un'altezza inferiore. I connettori SW1 sono inoltre realizzati con una lunghezza più corta e una larghezza più stretta rispetto a soluzioni comparabili che utilizzano socket iperbolici, misurando circa 1/3 in meno in altezza e 1/3 in meno in lunghezza rispetto a prodotti simili sul mercato. La flessibilità di progettazione è un altro aspetto significativo della famiglia SW1. La loro configurazione di accoppiamento sull'asse z elimina le complicazioni legate al raggio di piega del cavo, rendendole una soluzione ideale per applicazioni dove lo spazio è limitato. Per ingegneri e progettisti che aspirano a migliorare l'efficienza energetica nonostante le restrizioni di spazio nei sistemi come DER e microgrid, SW1 rappresenta un'opzione efficace.

Image

A close-up view of a red electrical connector featuring a metallic base and intricate grooves.

Connettori PowerPlane per barre collettrici

Oltre ai vincoli di spazio, i progettisti si trovano spesso ad affrontare sfide legate all'allineamento del sistema. Per superare gli ostacoli nell'allineamento accurato durante il collegamento dei connettori, i connettori di alimentazione PowerPlane Busbar offrono un allineamento di +/- 1,00 mm per garantire una corretta connessione e prevenire possibili danni. Questi connettori consentono inoltre agli ingegneri di soddisfare le esigenze di progettazione in diversi settori grazie alle prestazioni ad alta corrente, alle varie configurazioni e alle opzioni di funzionalità disponibili. I connettori PowerPlane offrono un'elevata affidabilità per prestazioni migliorate e sono eccellenti per un'ampia gamma di applicazioni di distribuzione di energia, come DER, nanogrid e smart grid. I produttori spesso valutano la continuità di approvvigionamento e altri fornitori per le loro opzioni di progettazione: i connettori di alimentazione PowerPlane Busbar soddisfano le esigenze di una seconda fonte fornendo sostituzioni dirette per la scheda e il footprint compatibili con i prodotti della concorrenza.

Image

A collection of black electronic connectors and terminal blocks arranged on a white background.

Una luce guida in un futuro emozionante

Il futuro è maturo per lo sviluppo rapido delle reti intelligenti, delle DER e del monitoraggio smart. Con l'espansione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, l'integrazione di meccanismi a prova di guasto nei sistemi critici e una crescente indipendenza energetica delle abitazioni, le applicazioni di elettrificazione e gestione dell'energia continueranno a esplorare terreni dinamici e potenzialmente inesplorati. Con un'eredità di 80 anni di innovazione nelle soluzioni di interconnessione, capacità di produzione a livello globale e una rete di distribuzione che comprende partner di valore, come Arrow, Molex è ben posizionata per guidare le soluzioni energetiche di domani.

Close-up view of battery and gateway circuit boards with labeled components.

Tag articolo

Potenza
Energia alternativa
Accumulo di energia
Molex
Gestione dell'energia
Energia e Potenza

Contenuti Correlati