Arrow Electronic Components Online

Evoluzione verso una ricarica avanzata per veicoli elettrici

Ricarica EV06 mar 2024
Visualizza tutti gli articoli

Con l'aumento della domanda di veicoli elettrici (EV) e opzioni di ricarica EV migliorate, gli ingegneri affrontano sfide di progettazione per distribuire più stazioni di ricarica. Questo articolo analizza le principali sfide, come la ricarica più rapida, il miglioramento delle batterie e la gestione termica, e discute il ruolo delle soluzioni di connettività avanzate e dei progressi tecnologici nel supportare la transizione verso una ricarica EV più efficiente e affidabile.

Capitoli video

Un crescente interesse globale per l'energia trasformativa si sta unendo alle aspettative dei consumatori nel settore dei trasporti, che riguardano sicurezza, comfort, praticità e funzionalità — dando vita a una rivoluzione nell'architettura automobilistica e a uno spostamento verso i veicoli elettrici (EV). Con la previsione che gli EV diventeranno sempre più presenti sulle nostre strade, cresce anche la richiesta di una più ampia implementazione sia di stazioni di ricarica per EV commerciali che residenziali, progettate per accelerare il ripristino delle batterie.

Di conseguenza, gli ingegneri ovunque stanno affrontando dinamiche di progettazione complesse mentre considerano modi per installare più stazioni di ricarica per veicoli elettrici lungo le strade, sulle autostrade, nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Poiché i veicoli elettrici rappresentano ancora un mercato emergente, la reputazione dei marchi è legata a queste decisioni critiche. In questo contesto di crescente consapevolezza, un'infrastruttura di ricarica EV ampliata deve rispondere a fattori importanti come sicurezza, usabilità, affidabilità, gestione termica e standard normativi in evoluzione. Continua a leggere per approfondimenti tempestivi sui problemi e le opportunità legati alla ricarica dei veicoli elettrici.

Principali sfide progettuali

Man mano che le regioni di tutto il mondo esplorano i veicoli elettrici (EV), i design stanno avanzando e il mercato è destinato a crescere rapidamente. Infatti, secondo la banca d'investimento UBS, si prevede che i veicoli elettrici rappresenteranno il 20% delle vendite di nuove auto a livello mondiale entro il 2025 e il 50% entro il 2030. Allo stesso modo, JP Morgan osserva che i veicoli ibridi gas-elettrici rappresenteranno quasi un quarto delle vendite automobilistiche a livello mondiale entro il 2025. Tuttavia, diversi aspetti chiave devono ancora essere affrontati affinché le innovazioni nella ricarica dei veicoli elettrici possano seguire questo sviluppo. Questi includono:

Un panorama di ricarica in evoluzione

Con l'aumento della necessità di una maggiore accessibilità ed efficienza nella ricarica dei veicoli elettrici, anche i progressi tecnologici e infrastrutturali offrono un supporto completo. Alcuni esempi sono riassunti di seguito.

Alimentazione 48V

Sebbene il modello di alimentazione a 12V sia uno standard dell'industria automobilistica dagli anni '50, le leggi sulle emissioni in evoluzione si stanno combinando con le dinamiche sopra menzionate per spingere verso un design a 48V. Infatti, i veicoli noti come mild hybrid stanno già incorporando sistemi a 48V per supportare funzioni come la frenata rigenerativa. A differenza dei full hybrid, i mild hybrid non necessitano di una ricarica. Utilizzano sia un motore a combustione che una piccola batteria elettrica, e possono immagazzinare l'energia recuperata dalla frenata per un utilizzo futuro.

L'alimentazione a 48V supporta la produzione di componenti più piccoli per ogni tipo di veicolo elettrico (EV), permettendo ai progettisti automobilistici di integrare più funzionalità in uno spazio dato. Ciò significa che i veicoli possono includere funzionalità avanzate come la ricarica wireless migliorata, sistemi di infotainment e capacità avanzate per i sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Poiché i componenti più piccoli richiedono meno materiali, i costi di produzione e l'uso totale di energia possono diminuire di conseguenza.

Sistemi a 48V più efficienti aiutano anche a controllare le emissioni, creando veicoli più leggeri con meno resistenza aerodinamica — permettendo così a tali veicoli di gestirsi meglio e di percorrere distanze maggiori con un singolo pieno o ricarica. Un altro vantaggio fondamentale è che i sistemi a 48V possono supportare un voltaggio maggiore, che contribuisce a migliorare la distribuzione della potenza riducendo il carico sulla batteria. In termini di ricarica dei veicoli elettrici, questo può significare:

  • Trasferimento di potenza migliorato tra la batteria e la stazione di ricarica
  • Tempo di ricarica ridotto con una durata della batteria migliorata
  • Migliore supporto per sistemi di ricarica ad alta potenza come i DC fast

Realizzare il potenziale dei 48V per i veicoli ibridi completi e gli EV, tuttavia, richiede sistemi di controllo dell'energia in grado di gestire livelli di tensione più elevati per ottimizzare l'efficienza di ricarica — insieme a connettori che facilitino gli aggiornamenti architetturali.

Innovazioni per la Connettività

Ecco perché innovazioni come i connettori Molex MX150 a media tensione creano vantaggi importanti. Basate sul design Molex MX150 testato sul campo, queste soluzioni a file singole e doppie supportano gli aggiornamenti a un'architettura di cablaggio a 48V, riducendo al minimo il lavoro aggiuntivo di progettazione ingegneristica.

Questo è solo un esempio di come l'ingegneria avanzata dei connettori stia aprendo la strada verso un futuro più efficiente per i veicoli elettrici (EV). Poiché le attuali soluzioni di interconnessione per il settore automobilistico alimentano sia i veicoli che i caricabatterie, devono svolgere quattro funzioni fondamentali: supportare aggiornamenti efficienti, adattarsi a vincoli di spazio, ridurre la generazione di calore e resistere a condizioni difficili per garantire prestazioni sicure e affidabili.

Gli EV stessi necessitano di connettori miniaturizzati, sigillati e rinforzati con passi più alti e una maggiore funzionalità integrata. I caricatori avanzati per veicoli elettrici richiedono una gamma di connettori affidabili e attentamente integrati, tra cui connettori filo-scheda, connettori scheda-scheda, blocchi terminali, strisce barriera, connettori per schede di memoria e altro — tutti devono operare senza problemi e in modo prevedibile quando i livelli della batteria sono bassi. Quando i conducenti collegano il veicolo, è altrettanto essenziale evitare di mettere a rischio il veicolo, gli occupanti o le strutture circostanti.

Questi alti livelli di posta in gioco richiedono una comprovata esperienza ingegneristica combinata con una visione del mercato, prospettive multidisciplinari e capacità di produzione integrate. Ad esempio, Molex collabora regolarmente con produttori automobilistici di livello 1 e fornitori affidabili del settore per diversificare le offerte ai clienti in modi che siano sicuri, conformi e commercialmente sostenibili. Molex utilizza anche la tecnologia del gemello digitale per ottimizzare proattivamente le prestazioni dei propri portafogli di prodotti per la connettività. Basata su dati storici, algoritmi di apprendimento automatico (ML) e le più recenti innovazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), la tecnologia del gemello digitale fornisce ai progettisti e agli operatori intuizioni precoci e reali per aiutare a migliorare le prestazioni.

Con l'aumento della consapevolezza generale sulle opzioni energetiche trasformative che si combina con la crescente domanda dei consumatori per una maggiore sicurezza, comfort, praticità e infotainment nei veicoli, i veicoli elettrici (EV) e le opzioni avanzate di ricarica EV stanno assumendo un ruolo centrale. In questo panorama industriale multifaccettato, Molex collabora con Arrow Electronics per offrire soluzioni avanzate di interconnessione per una varietà di applicazioni correlate agli EV. Le innovazioni di Molex — che includono connettori wire-to-wire, board-to-board e wire-to-board, oltre a assemblaggi di cavi e sensori — riflettono decenni di comprovata esperienza nel settore automobilistico per fornire prestazioni all'avanguardia che permettono di mantenere le innovazioni dei clienti sempre all'avanguardia.

Webinar: Garantire il Futuro della Ricarica dei Veicoli Elettrici: L'importanza Critica dei Connettori

Guarda la nostra tavola rotonda on-demand con Molex per scoprire come la connettività sta plasmando il futuro della ricarica dei veicoli elettrici.

Una moderna stazione di ricarica per veicoli elettrici con diverse unità di ricarica sotto una struttura coperta.

Lascia che Molex ti aiuti a guidare il futuro con le soluzioni di cui hai bisogno per le applicazioni di trasporto di nuova generazione.

Una rappresentazione futuristica della logistica con camion su un'autostrada, un treno e un aereo sullo sfondo

Tag articolo

Ricarica EV
Automotive e Trasporti
EMEA
Molex
Video
Veicoli elettrici (EV)

Contenuto Correlato