Arrow Electronic Components Online

Oltre la linea di assemblaggio: Il potenziale versatile dei robot mobili autonomi

Autonomo Mobile04 apr 2023
Un ambiente di fabbrica moderno con bracci robotici e carrelli autonomi che trasportano casse gialle.
Visualizza tutti gli articoli

Dalla fabbrica alla sala operatoria, i robot hanno la capacità di avere un impatto straordinario in una moltitudine di settori. Con il mondo che diventa sempre più connesso e frenetico, il potenziale dei robot per rivoluzionare il modo in cui viviamo e lavoriamo è più grande che mai.

I robot mobili autonomi, o AMR, stanno sfruttando le più avanzate tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per diventare autonomi. Questi progressi stanno migliorando le prestazioni, la produttività e la sicurezza in diversi settori, inclusi la consegna autonoma, l'agricoltura intelligente e i servizi di sicurezza. Cosa sta guidando l'adozione globale degli AMR nei vari settori?

La sicurezza è una priorità

I robot mobili autonomi stanno assumendo molti compiti in ambienti pericolosi, dove i lavoratori umani sono soggetti a infortuni o incidenti, o dove non è possibile per un essere umano svolgere il compito. Gli AMR possono trasportare carichi pesanti in ambienti di produzione, operare su ampi spazi agricoli e navigare ostacoli mentre disinfettano aree che migliorano salute e sicurezza negli ospedali.

Aumentare la produttività

Con l'accettazione sempre più diffusa dei robot, gli AMR sono sempre più considerati una parte fondamentale della forza lavoro. Molte aziende stanno utilizzando questa tecnologia per supportare compiti monotoni come la gestione e il recupero dell'inventario. Gli AMR non solo permettono ai dipendenti di dedicarsi a mansioni più gratificanti, ma offrono anche una forza lavoro affidabile che può essere ricaricata o riparata rapidamente per il prossimo incarico.

Flessibilità dell'applicazione

Gli AMR possiedono la capacità di analizzare l'ambiente circostante e di adattarsi ai cambiamenti ambientali mentre svolgono vari compiti, tutto ciò senza richiedere la supervisione umana. Questa versatilità li rende uno strumento prezioso, utilizzabile in una moltitudine di mercati e applicazioni, tra cui:

Robot per la pulizia e disinfezione:

Gli AMR possono navigare senza sforzo tra le forme complesse, le superfici e gli arredi di strutture residenziali e commerciali, aggirando abilmente qualsiasi ostacolo per garantire una copertura completa dello spazio mirato.

A sleek white robotic vacuum cleaner is actively cleaning a dusty tile floor in a modern indoor setting.

Robot di sicurezza e servizio:

Gli AMR dotati di telecamere, sensori e tecnologia wireless possono fornire un flusso continuo di dati e immagini per scopi di monitoraggio. Con l'aiuto della navigazione autonoma e dell'IA, questi robot possono reagire in modo appropriato a una vasta gamma di eventi.

A person holds a smartphone displaying multiple camera feeds, suggesting remote monitoring capabilities.

Robot per la consegna autonoma:

Gli AMR per la consegna riducono i costi e il tempo grazie ai loro moduli wireless integrati e alla funzione di navigazione, che ottimizzano collaborativamente la consegna di pacchi e acquisti dai negozi locali o centri di distribuzione ai destinatari previsti al momento giusto.

A modern warehouse featuring robotic arms sorting and handling packages on conveyor belts.

Robot intelligenti per l'agricoltura:

La dimensione dei terreni agricoli o coltivati spesso presenta sfide di navigazione per gli esseri umani. Gli AMR possono migliorare l'efficienza agricola monitorando e fertilizzando le coltivazioni, offrendo un valore aggiunto ai coltivatori.

A compact agricultural robot moves through rows of ripe tomato plants in an outdoor farm setting.

Fornire una soluzione: Antenne multi-hub Molex

Man mano che la tecnologia robotica avanza verso una maggiore autonomia, la domanda di tecnologie per antenne sta crescendo. Gli ingegneri devono affrontare sfide progettuali come la posizione dell'antenna, l'efficienza, l'ingombro e la flessibilità della soluzione antenna.

Le ultime novità di prodotto di Molex includono una gamma di antenne Multiple-in-1 che affrontano queste sfide progettuali consolidando tutte le antenne necessarie in un unico, compatto alloggiamento. Per gli ingegneri AMR, ciò si traduce in un design semplificato che colloca l'antenna in un'unica posizione, evitando di dover reperire antenne diverse per posizioni multiple.

Le antenne Multi-in-1 o Multi-Hub di Molex offrono alte prestazioni in un piccolo contenitore montabile su metallo, soddisfacendo una gamma di esigenze progettuali. L'antenna hub 7-in-1 di Molex, progettata con antenne MIMO (Multi-in, Multi-out) sia 5G che Wi-Fi, garantisce la massima larghezza di banda possibile per le applicazioni AMR di oggi. È disponibile anche la nuova antenna hub Sunshade 5-in-1 che incorpora le stesse antenne ad alta velocità in un alloggiamento a basso profilo e facile da installare.

Indipendentemente dai requisiti AMR, Molex e Arrow, con la loro competenza tecnica, esperienza nel settore e presenza globale, offrono soluzioni anche per le applicazioni più complesse.

Tag articolo

EMEA
Robotica
Macchine autonome
Articolo
IP&E

Contenuto correlato