Arrow Electronic Components Online

Rivoluziona la tua linea di produzione: come la robotica sta plasmando il futuro della manifattura

Robotica09 set 2024
Un magazzino moderno con bracci robotici e sistemi di trasporto automatizzati che gestiscono i pacchi
Visualizza tutti gli articoli

Robots are transforming manufacturing by taking over repetitive, accident-prone tasks, thereby enhancing productivity, accuracy, and safety. As demand for specialized components like compact, high-performance connectors and cable assemblies grows, partnering with experts like Molex and Arrow ensures seamless integration and superior performance in robotic applications.
 
Robots are increasingly taking on some of the most repetitive, accident- and error-prone tasks. At the same time, they’re affording manufacturers the opportunity to realize newfound productivity, accuracy and safety levels. As robotic systems find their way into more applications across a growing list of industries, so grows the demand for specialized connectors, cable assemblies and components.
 
For those who need to design safe and effective robotics to support a wide range of industries, including automated manufacturing, it’s critical to partner with an experienced provider of compact, high-performance assemblies, connectors, sensors and cables. But designing robotics is a complex undertaking that must take many diverse issues into consideration.

Quando ogni centimetro conta

Rispondendo alle esigenze di miniaturizzazione del mercato, i produttori di robot richiedono sempre più componenti in grado di garantire prestazioni elevate in spazi ridotti. Hanno bisogno di connettori più piccoli che facilitino una trasmissione di energia ad alta velocità e qualità. Come pioniere nella tecnologia Single Pair Ethernet (SPE), Molex ha dimostrato di migliorare le capacità e l'intelligenza dei robot con connettori miniaturizzati, cablaggi, sensori e altre tecnologie, contribuendo a rendere i robot più compatti per applicazioni in crescita.

Image

An industrial automotive assembly line featuring robotic arms welding car frames

Combattere i tempi di inattività con l'affidabilità

Con l'aggiunta di velocità e complessità alle operazioni in fabbrica, i produttori valorizzano soluzioni che riducono al minimo i tempi di inattività. Molex supporta le esigenze di produzione con soluzioni di automazione industriale ultra-robuste, ad alte prestazioni e facili da installare, progettate per affrontare le condizioni più difficili. L'affidabilità dei componenti si traduce in una maggiore produttività e un aumento della sicurezza, limitando i guasti e l'esposizione dei lavoratori ai rischi legati alle riparazioni.

Sfruttare la robotica per la sicurezza

Per soddisfare le aspettative dei clienti, garantendo al contempo la sicurezza dei lavoratori e rispettando le normative di sicurezza governative, i produttori stanno adottando sistemi robotici per affrontare funzioni pericolose, liberando gli esseri umani per concentrarsi su mansioni di livello superiore. Le tecnologie automatizzate all'avanguardia collaborano e supportano gli operatori, lavorando fianco a fianco, per mantenere la massima produttività ed efficienza. Molex facilita l'integrazione senza soluzione di continuità tra robot e umani nella produzione moderna. Gli esperti di progettazione, con conoscenze tecniche approfondite sui protocolli di sicurezza, inclusi CIP Safety e PROFIsafe, aiutano i clienti a raggiungere la sicurezza funzionale in tutti gli ambienti di lavoro. Attraverso la collaborazione, i clienti ottengono operazioni efficienti, conformandosi agli standard normativi più elevati.

Image

Robotics engineer working on maintenance of modern robotic arm in factory warehouse

Image

A factory engineer wearing a safety helmet and vest uses a tablet to monitor robotic arm

Verso l'Industria 4.0

La convergenza della robotica insieme all'IA, all'IoT, alla sicurezza SaaS e ad altre tecnologie in rapida espansione sta introducendo la quarta rivoluzione industriale, o Industria 4.0. L'integrazione della robotica con sistemi operativi basati su cloud ed esistenti è un compito grande e complesso che richiede competenze e soluzioni specializzate. Tuttavia, l'implementazione riuscita di sistemi robotici offre ai produttori vantaggi in termini di produttività, precisione e sicurezza sul luogo di lavoro.

Molex offre soluzioni di comunicazione che vanno oltre i connettori, fornendo capacità complete di comunicazione e controllo che si integrano con tecnologie come il Single-Pair Ethernet, che raddoppia i tassi di trasferimento dati mantenendo una qualità di alimentazione costante. Prodotti per la connettività affidabili e compatti aiutano i clienti a gestire sistemi robotici sia sul posto che virtualmente attraverso cloud, intranet e altri canali remoti. Gli operatori intelligenti possono ora svolgere funzioni di supervisione a distanza.

Soluzioni robotiche innovative

Connettori affidabili, robusti e compatti permettono una produzione intelligente e offrono una moltitudine di vantaggi associati. Soluzioni specializzate per l'industria della robotica includono:

Molex soddisfa una vasta gamma di esigenze di design con connettori di alimentazione compatti e facili da usare. Single-Pair Ethernet, Micro-Change M12 e connettori rettangolari heavy-duty offrono prestazioni affidabili richieste dalle applicazioni robotiche. Insieme ad Arrow, trova la tua soluzione Molex per il settore robotico, migliorando la produttività e la sicurezza in fabbrica.

Tag articolo

Fabbrica Intelligente
EMEA
Robotica
Macchine autonome
Molex
Connettori

Contenuti correlati