Arrow Electronic Components Online

Siamo già arrivati? L'esperienza di guida futuristica è proprio dietro l'angolo.

Automotive e Trasporti26 apr 2022
Strada asfaltata curva con segnaletica bianca, un'auto sfocata in lontananza e il logo dell'azienda "molex" in basso.
Visualizza tutti gli articoli

Questo è un momento entusiasmante per l'industria automobilistica. Una serie di nuove tecnologie sono maturate contemporaneamente, creando opportunità straordinarie per le innovazioni. Con i produttori che sfruttano gli ultimi sviluppi, il futuro della guida cambierà significativamente. In questo articolo, esamineremo alcune tendenze chiave e come influenzeranno il modo in cui viaggeremo in futuro.

Connettività del Veicolo

Per decenni, i sistemi a bordo dei veicoli non sono stati in grado di condividere informazioni con il mondo esterno. La connettività wireless più recente cambia questo aspetto e ha introdotto un nuovo acronimo nel settore automobilistico: C-V2X, che sta per "cellular vehicle-to-X", talvolta noto come veicolo a tutto. Molti veicoli moderni utilizzano sensori integrati per creare un'immagine dell'ambiente circostante, sfruttando queste informazioni per navigare ed evitare potenziali pericoli. La tecnologia C-V2X consente ai veicoli di condividere le informazioni raccolte con altri utenti della strada, inclusi altri veicoli, pedoni con smartphone 5G e infrastrutture di controllo del traffico.

La condivisione di dati attraverso la rete consentirà agli altri utenti della strada di prendere decisioni in una frazione di secondo per migliorare il flusso del traffico ed evitare incidenti. Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti stima che, se la tecnologia C-V2X fosse ampiamente adottata, gli incidenti stradali potrebbero potenzialmente essere ridotti di oltre il 13%. La chiave per far raggiungere a questo sistema il suo pieno potenziale è la velocità di risposta. I veicoli devono essere dotati di sistemi di calcolo ad alta velocità in grado di elaborare e poi agire sull'enorme volume di informazioni raccolte dai sensori. I dati spesso devono essere trasmessi a reti di comunicazione e infrastrutture esterne al veicolo. Ciò richiede il computing edge—l'implementazione di attrezzature di calcolo sofisticate vicino al punto di necessità. Questo significa che le auto stanno diventando veri e propri piccoli centri dati, raccogliendo ed elaborando enormi quantità di dati a bordo per mantenere la latenza al minimo. Una rete C-V2X pienamente funzionale è essenziale per questa rapida condivisione di informazioni. Le più recenti infrastrutture 5G, inclusi connettori e antenne, consentono la condivisione dei dati alla massima velocità possibile.

eMobilità ed Elettrificazione

I veicoli alimentati a batteria non sono una novità, ma la recente crescita della tecnologia elettrica e ibrida ha portato enormi cambiamenti nell'industria automobilistica. Siamo incoraggiati a ridurre o eliminare la nostra dipendenza dai combustibili fossili, e i veicoli elettrici giocheranno un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo.

Uno degli ostacoli all'adozione completa dei veicoli elettrici è la convenienza. Per renderli attraenti per i conducenti, i produttori devono creare veicoli elettrici che siano altrettanto comodi e semplici da utilizzare quanto le auto a benzina. I migliori veicoli elettrici di oggi possono percorrere tra i 200 e i 300 miglia. Tuttavia, prima che le auto elettriche possano “competere” con i veicoli convenzionali, questa autonomia deve aumentare per eguagliare le prestazioni dei veicoli a benzina. L'adozione completa richiederà anche lo sviluppo di un'infrastruttura di ricarica che sia altrettanto pratica quanto l'accesso ai carburanti fossili. I produttori e i governi riconoscono che incoraggiare i conducenti ad adottare i veicoli elettrici comporterà sia un miglioramento delle prestazioni delle batterie sia la disponibilità di stazioni di ricarica rapida convenientemente posizionate.

La più recente tecnologia di connettività sta svolgendo un ruolo fondamentale nel superare questi ostacoli all'adozione dei veicoli elettrici. Le stazioni di ricarica stanno diventando una presenza comune durante i nostri viaggi, mentre le abitazioni e i parcheggi sono sempre più dotati di infrastrutture per alimentare i veicoli elettrici. In questo modo, una volta che l'utilizzo di un veicolo elettrico diventerà semplice quanto quello di un veicolo a combustibile fossile, i veri vantaggi dei veicoli elettrici—including i bassi costi operativi, il minor impatto ambientale e una maggiore affidabilità—diventeranno indiscutibili. Saremo ben avviati verso la creazione di un ambiente migliore per il futuro.

Esperienza a Bordo

L'industria automobilistica riconosce che l'auto del futuro sarà un “terzo spazio abitativo.” Il tempo trascorso nelle nostre auto sarà superato solo dal tempo trascorso a casa o al lavoro, e quindi i produttori le stanno progettando per essere spazi sicuri e attraenti.

I sistemi di infotainment hanno fatto molta strada dai primi radioricevitori per auto introdotti. Si sono evoluti ben oltre quei primi sviluppi e non si limitano più a fornire intrattenimento al conducente. Al contrario, l'uso di schermi touch e controlli dinamici significa che questi sistemi svolgono un ruolo centrale nel funzionamento dell'automobile.

Inoltre, i più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) combinano gli input dei sensori con i display head-up che offrono progressi nella realtà aumentata. Questi permetteranno di proiettare una serie di informazioni, tra cui i comandi di navigazione e i pericoli stradali, sulla visuale reale del conducente, migliorando così la consapevolezza situazionale e la sicurezza.

Queste tecnologie creeranno un ambiente tranquillo, piacevole e sicuro, che è centrale per il concetto di terzo spazio vitale. Questo andrà oltre il mercato domestico e permetterà agli operatori di veicoli commerciali e industriali di beneficiare della tecnologia introdotta nelle auto familiari. Camion, macchine da costruzione e persino veicoli agricoli utilizzeranno le stesse tecniche per offrire le migliori esperienze all'interno del veicolo.

Veicoli Autonomi

I veicoli autonomi porteranno queste tecnologie a un livello superiore. Con gli ADAS che già offrono soluzioni sofisticate per la sicurezza stradale, le tecnologie in grado di aiutare a guidare il veicolo stanno diventando disponibili.

Un recente sondaggio tra professionisti del settore automobilistico ha rivelato che oltre quattro quinti degli esperti ritengono che la guida autonoma di livello IV sarà disponibile come funzione standard nei nuovi veicoli entro i prossimi 10 anni. I veicoli a guida autonoma sicuramente catturano l'attenzione del pubblico, e i produttori stanno sviluppando soluzioni robuste e sicure per aiutare il pubblico ad accogliere questa tecnologia.

Il veicolo autonomo rappresenta una combinazione delle ultime tendenze automobilistiche in un unico prodotto. L'ascesa della propulsione elettrica, l'uso della connettività C-V2X e l'introduzione di funzionalità avanzate di sicurezza per il conducente stanno preparando la strada per l'auto a guida autonoma. È raro che così tante nuove innovazioni maturino contemporaneamente, portando a una rivalutazione di come viaggiamo. Queste tendenze rappresentano il futuro dell'industria automobilistica, e Molex sta sviluppando prodotti e strategie che permetteranno ai produttori di sfruttare queste nuove tecnologie al massimo delle loro potenzialità. Con una gamma di prodotti che comprende connettori, cablaggio e antenne, Molex è all'avanguardia nell'industria automobilistica.

Tag articolo

Globale
Macchine autonome
Molex
Connettori
Veicoli elettrici (EV)
Elettrificazione di Tutto

Contenuti correlati