Arrow Electronic Components Online

Crea la tua soluzione multimediale con il tuo Raspberry Pi 3

Soluzione Media13 mar 2021
Vista ravvicinata di una scheda elettronica Raspberry Pi con il logo Raspberry Pi e componenti elettronici dettagliati.
Visualizza tutti gli articoli

Una delle applicazioni più popolari per il Raspberry Pi 3 economico ma potente è un server multimediale dedicato. Il Pi offre connettività Wi-Fi, supporto per display a 1080p e uno strumento multimediale Linux chiamato OMXplayer. Tu porti il display, l'uscita audio e i popcorn.

Uscita audio e adattatore VGA

Se hai intenzione di interfacciarti con un display o proiettore più vecchio, l'uscita HDMI del Raspberry Pi potrebbe dover essere convertita in VGA con un'uscita audio separata. In questo caso, Adafruit Industries ti offre tutto ciò di cui hai bisogno con un adattatore HDMI a VGA e un cavo audio da 3,5 mm in un pratico pacchetto. Puoi utilizzare il cavo audio per collegarti a altoparlanti commerciali, come quelli inclusi nel kit Arduino Music Shield, oppure tagliare un'estremità per collegare il tuo Raspberry Pi ad altoparlanti discreti.

Altoparlanti da 8 ohm

Incorpora questi altoparlanti praticamente ovunque per ottenere un ambiente da sala multimediale elegante senza sforare il tuo budget. Il Raspberry Pi può gestire gli altoparlanti da 8 ohm senza un amplificatore separato e il suono è sorprendentemente buono per un altoparlante alto solo 6 mm. Avrai sicuramente bisogno di altoparlanti più grandi per sperimentare bassi travolgenti, ma questi funzionano bene per un setup completamente fai-da-te.

Unità flash da 8GB

Puoi trasmettere in streaming tutti i tuoi programmi online preferiti tramite il chip WiFi integrato del Pi, ma puoi anche portare i tuoi giochi e film preferiti con te collegando una chiavetta USB o un altro tipo di memoria esterna a una delle porte USB del Pi. OMXplayer gestisce bene i file .mp4 e ci sono alcuni progetti guidati dalla comunità che ti aiutano a utilizzare un motore come Steam sul Pi. Potresti aver bisogno di una scheda grafica separata per far funzionare senza problemi i tuoi giochi preferiti, ma sappiamo che puoi caricare RetroPie e giocare ai giochi arcade utilizzando solo i driver integrati.

Alimentazione elettrica

Alimenta il tuo Pi ovunque nel mondo con questo adattatore universale plug-in della Raspberry Pi Foundation. Fornisce 5V fino a 2,5A tramite un connettore microUSB.

Ventola di raffreddamento 5V

Il Raspberry Pi può assorbire fino a 2A di corrente, specialmente durante lo streaming di video, quindi la gestione termica è molto importante. Un dissipatore di calore è utile, ma il movimento dell'aria è ancora meglio. Questa piccola ventola da 60x60mm di ORION Fans funziona con la stessa alimentazione da 5V del tuo Pi e muove 20 piedi cubi al minuto (CFM) per mantenere il tuo sistema fresco senza essere troppo rumorosa per una sala cinema.

Caso completo

Indipendentemente dal tipo di progetto che stai realizzando con il tuo Raspberry Pi, dovresti sempre proteggerlo con una custodia adeguata. Questa custodia elegante nero opaco/grigio è prodotta direttamente dalla Raspberry Pi Foundation e si adatta al tuo Pi3 consentendo l'accesso a tutte le porte importanti.

Soluzione di pulizia ESD

I dispositivi elettronici si impolverano e si sporcano. Gli apparecchi elettronici non funzionano al meglio quando hanno contaminanti sulla loro superficie o detriti che bloccano il flusso d'aria. Quando il tuo piumino non è sufficiente, questo speciale detergente sicuro per ESD di Desco Industries è la scelta migliore per le superfici vicine ai componenti elettronici. Anche se non consigliamo di spruzzare il Raspberry Pi con il prodotto, il detergente non contiene silicone che potrebbe aderire agli apparecchi elettronici con effetti negativi ed è progettato per pulire i tappetini ESD senza danneggiarli.

Tag articolo

Globale
Articolo
Adafruit Industries

Contenuti Correlati