Arrow Electronic Components Online

Tendances de recharge rapide de véhicules électriques et solutions systèmes

Recharge de véhicules électriques27 mars 2024
Deux véhicules électriques modernes sont stationnés et en charge à des stations de recharge alimentées par énergie solaire dans un quartier résidentiel contemporain. Le logo Infineon est visible dans le coin inférieur droit.
Voir tous les articles

Alimenter l'ensemble de l'écosystème de recharge des véhicules électriques

La demande croissante pour l'infrastructure des véhicules électriques (VE) a créé un marché hautement compétitif pour les systèmes de recharge de VE, dans lequel les ingénieurs en conception doivent différencier leurs systèmes en termes de taille, d'efficacité et de performance. Infineon répond à cette demande grâce à son vaste portefeuille de semi-conducteurs pour l'ensemble du système.

Avec une large gamme de solutions en silicium et à large bande pour l'alimentation, ainsi que des solutions pour le contrôle, la connectivité et la sécurité, les concepteurs peuvent trouver les produits les mieux adaptés à leurs besoins systémiques en un seul endroit.

Les conceptions de référence pratiques et les cartes d'évaluation pour différents systèmes de recharge de VE accélèrent la phase de conception, tandis que le vaste réseau de support mondial d'Infineon, le catalogue de formation complet et la documentation produit détaillée garantissent aux clients de pouvoir commercialiser leurs conceptions plus rapidement.

A man carrying a black bag approaches the entrance of a modern house. In the driveway, a white electric vehicle is plugged into a charging station.

A man dressed in business attire stands in a contemporary indoor setting. The subject is wearing a blue collared shirt and a dark pinstripe suit jacket.

Torsten Klemmer Responsable Marketing Application Charge VE, Infineon Technologies

La technologie propulsant la charge bidirectionnelle des VE

Le monde est confronté au défi de la décarbonisation tout en ayant besoin de plus d'énergie que jamais. C'est pourquoi la recharge bidirectionnelle des véhicules électriques est la voie à suivre, et les solutions à base de semi-conducteurs sont là pour la soutenir. Regardez notre webinaire passionnant et découvrez les topologies de conversion de puissance pour la recharge bidirectionnelle en courant continu. Ne manquez pas cette opportunité électrisante !

Torsten est diplômé en génie électrique et en génie industriel. Avant de rejoindre Infineon en 2013, il a travaillé dans l'industrie automobile et de l'éclairage pendant plus de 10 ans. Chez Infineon à Neubiberg, il a d'abord travaillé comme Responsable Marketing Produits dans la division Automobile et est responsable de la charge des véhicules électriques dans la division Green Industrial Power en tant que Responsable Marketing Applications depuis mi-2022.

Les semi-conducteurs d'Infineon soutiennent parfaitement la recharge bidirectionnelle des véhicules électriques

Plus de véhicules électriques (VE) signifient plus de recharge de VE – et une demande énergétique accrue. C’est pourquoi il est important d’optimiser tout le cycle énergétique, ce qui met en avant le flux d’énergie bidirectionnel.

En termes simples, le flux d'énergie bidirectionnel signifie que l'énergie peut circuler dans deux directions. Cette fonctionnalité permet aux véhicules électriques (VE) de fonctionner comme des systèmes de stockage d'énergie pour aider à minimiser les demandes croissantes sur le réseau électrique. Le flux d'énergie bidirectionnel peut être intégré dans le chargeur embarqué de la voiture ou dans le système de recharge comme une borne murale DC.

Le portefeuille complet d’Infineon, y compris les MOSFET discrets CoolSiC™, les modules MOSFET CoolSiC™ et les pilotes de grille isolés EiceDRIVER™, simplifie la conception des systèmes bidirectionnels grâce à la carte convertisseur CC/CC bidirectionnel SiC de 11 kW pour la recharge des véhicules électriques, permettant de commercialiser vos conceptions plus rapidement que jamais.

A contemporary two-story home features large solar panels on the roof, a swimming pool in the foreground, and an electric car charging station.

Découvrez notre portefeuille de produits pour l'écosystème complet de charge des véhicules électriques

Bénéficiez de l'un des portefeuilles de produits et de conceptions les plus complets et prêts à être mis en œuvre sur le marché, couvrant toute la gamme de produits, de la conversion de puissance, des microcontrôleurs, de la sécurité, de l'alimentation auxiliaire et de la communication.

Étiquettes d'article

Recharge de VE
Infineon Technologies AG

Articles d'actualité connexes

Afficher tout