Arrow Electronic Components Online

Capteurs TMR : améliorez la fonction avec des pièces plus petites

Capteurs17 janv. 2024
Une capture d'écran d'oscilloscope numérique affiche deux formes d'ondes superposées comparant les sorties du capteur TMR et du capteur Hall. Le capteur TMR est représenté par une forme d'onde bleue lisse, tandis que le capteur Hall est montré sous forme d'un signal rouge plus bruité. Le graphique est annoté avec 'TMR Sensor' et 'Hall Sensor' à droite, et l'interface logicielle PicoScope est visible en haut.
Voir tous les articles

Un élément capteur TMR est constitué d'une couche isolante non magnétique extrêmement fine au niveau nanométrique, prise en sandwich entre deux couches ferromagnétiques.

Aujourd'hui, plusieurs techniques capables de convertir un champ magnétique en une tension proportionnelle sont disponibles. Les capteurs magnétiques ont été utilisés dans différentes applications à travers une variété de secteurs, y compris les codeurs magnétiques, les e-boussoles, les capteurs d'angle absolus, les interrupteurs simples marche/arrêt, et la détection de courant.

L'effet Hall, découvert pour la première fois par Edwin Hall en 1879, a été utilisé avec succès et de manière extensive pendant de nombreuses années pour construire des capteurs magnétiques à semi-conducteurs. Cependant, il a atteint certaines limites qui obligent les concepteurs de systèmes à développer de nouvelles technologies capables de répondre aux exigences cibles, telles qu'une faible consommation d'énergie, une haute sensibilité et précision, et un coût abordable.

Les nouvelles technologies capables de répondre à ces exigences sont basées sur l'effet de magnétorésistance (MR), qui est la propriété d'un matériau (comme le fer, le nickel et le cobalt) de modifier sa valeur électrique sous l'influence d'un champ magnétique. Modifier la magnétisation d'un matériau change la manière dont les électrons se déplacent à l'intérieur, ce qui entraîne un changement de la résistance électrique du dispositif. L'effet MR présente différentes caractéristiques selon la façon dont l'intérieur du matériau magnétique a été magnétisé.

Une technologie novatrice dérivée de la magnétorésistance (MR) est l'effet de magnétorésistance tunnel (TMR), découvert par le professeur Terunobu Miyazaki dans les années 1990. Comme illustré dans Figure 1, un élément capteur TMR est constitué d'une couche isolante non magnétique extrêmement fine au niveau nanométrique, insérée entre deux couches ferromagnétiques. Les électrons traversent une couche isolante d'une couche ferromagnétique à l'autre. C'est un exemple de mécanique quantique en action. Lorsque les directions de magnétisation des deux matériaux ferromagnétiques sont parallèles, la résistance diminue, tandis que lorsqu'elles sont antiparallèles, la résistance augmente.

Image

The image shows a schematic diagram illustrating electron spin transport through two ferromagnetic (FM) layers. Arrows indicate the direction of electron spin and movement, with wavy lines representing scattering or resistance.

Une jonction TMR composée de deux ferromagnétiques et d'une couche tunnel (Source : Crocus Technology)

Figure 1

Technologie TMR XtremeSense de Crocus

Crocus Technology propose un large choix de capteurs magnétiques basés sur sa technologie brevetée XtremeSense TMR dans les applications électroniques industrielles et grand public. La technologie XtremeSense TMR est au cœur de la famille de capteurs magnétiques Crocus, qui comprend des interrupteurs magnétiques intégrés et des capteurs de courant.

Selon Crocus, les principaux avantages offerts par la technologie XtremeSense TMR sont :

  • Rapport signal/bruit élevé (résolution de 5 mA dans les capteurs de courant)

  • Faible consommation d'énergie (110 nA dans les commutateurs)

  • Stabilité de la température (moins de 40ppm/°C)

« La demande de détection de courant continue d'augmenter, en particulier pour les architectures qui doivent fonctionner plus rapidement, être plus précises et avoir moins de latence — c'est là que nous voyons réellement l'introduction des dispositifs Crocus », a déclaré Tim Kaske, vice-président des ventes et du marketing chez Crocus Technology.

TMR offre plusieurs caractéristiques qui permettent son utilisation comme capteur de courant. Grâce à l'effet TMR, la résistance d'un capteur TMR varie en fonction du champ magnétique externe. Lorsqu'ils sont associés à des circuits CMOS de pointe, les capteurs basés sur TMR peuvent être utilisés comme capteurs à haut rapport signal/bruit avec une excellente linéarité et performance thermique. Ces caractéristiques des capteurs TMR permettent leur utilisation en tant que capteur de courant avec ou sans contact.

Applications des capteurs TMR

Une application clé des capteurs TMR qui nécessite des solutions de détection de courant précises et fiables est la correction du facteur de puissance (PFC), un circuit devenu obligatoire dans de nombreuses applications d'alimentation (comme les alimentations électriques) pour augmenter l'efficacité et qui, pour la même raison, est exigée par des réglementations internationales, telles que la norme EN61000-3-2 en Europe. Une alimentation incluant une étape PFC peut fournir des courants de charge de sortie plus élevés que celles sans correction du facteur de puissance. La PFC peut réduire de manière significative les harmoniques du courant alternatif, ne laissant pratiquement que la fréquence de courant « fondamentale », qui est en phase avec la forme d'onde de la tension.

« Nous constatons vraiment comment l’une des principales applications [capteur TMR] sur lesquelles nous évoluons est le PFC à architecture en totem pour CCM avec des MOSFETs GaN », a déclaré Kaske. « Je dirais que l’étage PFC n’a pas connu beaucoup de mises à jour au cours des 10 dernières années, mais maintenant, avec l’architecture en totem et les nouveaux contrôleurs capables de la prendre en charge, de nouvelles opportunités s’ouvrent, telles que les chargeurs embarqués et déportés pour véhicules électriques, l’informatique et les centres de données. »

Les solutions standard de détection de courant, telles que celles basées sur des résistances, des amplificateurs et des isolateurs numériques, présentent plusieurs limitations qui peuvent être surmontées grâce à l'utilisation de capteurs de courant TMR, en réduisant l'empreinte sur le PCB de 2× à 5×.

« D'autres ingénieurs, qui utilisent un capteur basé sur effet Hall pour la mesure de courant, constatent maintenant que nous pouvons offrir un avantage significatif à leur système en termes de précision, de bande passante, de latence et d'efficacité globale », a déclaré Kaske.

Le diagramme fonctionnel d'un PFC actif typique est illustré dans Figure 2. Le pont de diodes convertit la tension d'entrée AC en une tension DC, tandis que l'étage PFC est inséré entre la ligne et le convertisseur principal. Il agit comme un pré-convertisseur (généralement un convertisseur boost), en tirant un courant sinusoïdal du secteur et en fournissant en sortie une tension DC.

This diagram illustrates the flow of electrical power from an AC line through a diode bridge, PFC (Power Factor Correction) stage, and into a power supply with a bulk capacitor and load. The PFC stage includes a controller and inductor, with arrows indicating current flow. Insets show current reference waveforms, highlighting the effect of PFC on current shape.

Schéma d'un étage PFC actif typique (Source : Crocus Technology)

Figure 2

Le CCM totem-pole PFC, illustré dans Figure 3, utilise deux MOSFETs GaN, S1 et S2, configurés en demi-pont à haute fréquence. S3 et S4 fonctionnent à fréquence de ligne avec des MOSFETs synchrones. Les principaux avantages de cette solution sont une haute efficacité, des pertes de puissance réduites et un nombre de composants diminué. Les solutions de commutation douce à fréquence plus élevée nécessitent un capteur de courant capable de détecter les transitoires rapides pour éviter d'éventuelles défaillances en cascade. Ce circuit utilise un seul capteur de courant bidirectionnel (iL) pour détecter le courant sur les demi-cycles positif et négatif.

Image

This image shows a schematic of a single-phase inverter circuit. The diagram includes an AC voltage source, inductor L1, four switches labeled S1 to S4, a capacitor CL, and a load resistor RL.

PFC en totem-pôle CCM (Source : Crocus Technology)

Figure 3

A digital oscilloscope screenshot displays two overlaid waveforms comparing TMR Sensor and Hall Sensor outputs. The TMR Sensor is represented by a smooth blue waveform, while the Hall Sensor is shown as a red, noisier signal. The graph is labeled with 'TMR Sensor' and 'Hall Sensor' on the right, and the PicoScope software interface is visible at the top.

Capteur TMR contre capteur basé sur Hall (Source : Crocus Technology)

Figure 4

Selon Crocus, un capteur XtremeSense TMR est la solution idéale pour cette application, car il offre :

  • Rapport signal/bruit élevé et signal propre vers le contrôleur

  • Faible perte de puissance à travers le conducteur de courant

  • Bande passante de 1 MHz avec faible retard de phase et temps de réponse de sortie rapide (300 ns) pour les mesures

  • Détection de surintensité programmable et broche de défaut pour fournir des informations de courant au MCU

  • Mesure du courant positif et négatif avec détection bidirectionnelle

  • Isolation haute tension (5 kV) pour garantir la sécurité

« Un autre marché où nous voyons de grandes opportunités est celui de l'énergie solaire, un secteur où les transformateurs de courant, offrant une grande sécurité et une bonne isolation, sont largement utilisés », a déclaré Kaske. « Nous pensons que c'est un marché où nous pouvons rivaliser avec des capteurs de courant sans contact, offrant la même isolation ou une meilleure et une précision supérieure. »

Parcourez un large assortiment de capteurs de courant, capteurs à effet Hall, transformateurs de courant et plus encore auprès des principaux fabricants sur Arrow.com.

Êtes-vous sur la liste ?

Inscrivez-vous pour recevoir des offres exclusives, des annonces de produits et les dernières actualités de l'industrie.

Étiquettes d'article

MOSFETs
Automobile
IP&E
Capteurs

Articles d'actualités similaires

Afficher tout