Arrow Electronic Components Online

Briser la barrière de taille dans la détection de CO₂

Capteurs de qualité de l'air11 janv. 2022
Module de capteur calibré NDIR CO2, température et humidité relative
Voir tous les articles

Les consommateurs dans l'économie actuelle préfèrent de plus en plus des appareils de plus en plus petits. Dans cet article, découvrez comment le dernier capteur de CO2 ultra-compact de Sensirion atteint un rapport prix/performances inégalé tout en occupant moins d'espace sur la carte.

Sensirion prouve une fois de plus être un pionnier de l'innovation dans les solutions de détection environnementale. Le SCD4X représente le premier capteur de CO₂ au format miniature, nécessitant un espace de seulement un centimètre cube. Cette innovation est basée sur le principe de la technologie de capteur photoacoustique, combinant une taille minimale avec une performance maximale et ouvrant de nombreuses nouvelles possibilités d'intégration et d'application. En raison de son rapport qualité-prix inégalé, le SCD4X est particulièrement adapté à la production en série et aux applications sensibles aux coûts.

La technologie PASens® est l'innovation de mesure de CO₂ photoacoustique qui rend possible le SCD4X. En bref, la concentration de CO₂ est déterminée comme suit :

  • La source lumineuse du SCD4X est allumée et émet une lumière IR à bande étroite dans le volume de mesure. Cela entraîne des excitations vibrationnelles des molécules de gaz à mesurer, ici le CO₂.

  • Après un court laps de temps (généralement quelques millisecondes), les oscillations s'atténuent, ce qui entraîne une augmentation de la température, laquelle entraîne à son tour une augmentation de la pression.

  • Comparé aux temps d'excitation et de dés-excitation des molécules de gaz, la pression à l'intérieur de la chambre de mesure s'équilibre rapidement, de sorte que l'augmentation de pression peut être enregistrée par un microphone connecté à la chambre de mesure.

  • Après plusieurs 10ms, la source lumineuse est éteinte, ce qui entraîne une diminution de la température et donc de la pression en raison de la thermalisation de la cellule de mesure avec l'environnement, et le système revient à son état initial.

  • Le processus de mesure est répété plusieurs fois pour augmenter le rapport signal-bruit du signal généré.

Étiquettes d'article

Sensirion AG
Air Quality Sensors
Capteurs

Articles de presse associés

Afficher tout