Arrow Electronic Components Online

Solutions d'antenne : connecter l'industrie sans fil

Connectivité17 avr. 2023
Voir tous les articles

La popularité de la connectivité sans fil et la croissance exponentielle du réseau de communication 5G signifient que les antennes font partie de la conception quotidienne. Rendue possible par cette technologie, l'Internet des objets ou IoT est le réseau mondial de machines qui communiquent entre elles via Internet.

L'Internet des objets affecte désormais un large éventail d'appareils utilisés dans de nombreux aspects de la vie – la plupart de nos connaissances sur cette technologie concernent la maison. Les appareils ménagers quotidiens sont maintenant équipés pour partager des données entre eux et permettre un contrôle par le propriétaire à l'aide d'un smartphone.

Mais le plus grand potentiel pour les appareils compatibles IoT se trouve à l'extérieur de la maison. Avec le déploiement de la technologie 5G, l'IoT trouve des applications dans presque toutes les industries, de l'agriculture aux soins médicaux. Il est donc essentiel que la dernière génération d'appareils connectés soit conçue pour offrir des services plus rapides et plus efficaces qui répondent spécifiquement à cet ensemble diversifié d'applications.

Image

Aerial view of multiple automated harvesters operating in a golden wheat field.

L'industrie automobile a rapidement tiré parti de la communication à haute vitesse. La voiture familiale moderne est remplie de technologie, allant du système stéréo le plus simple au système de navigation le plus sophistiqué. Les conducteurs et opérateurs ont désormais accès à une vaste gamme de fonctionnalités, dont beaucoup nécessitent une connexion avec le monde extérieur. À mesure que le besoin de communication augmente, les méthodes existantes pour assurer la connectivité au sein du véhicule ont prouvé qu'elles ne pouvaient pas offrir les performances requises par la technologie la plus récente. Pour fournir cette énorme augmentation de fonctionnalité, la conception des véhicules doit établir ces connexions de manière distinctement différente. Cela signifie qu'en raison de nouveaux concepts de conception comme l'architecture zonale, les antennes joueront un rôle énorme dans la conception automobile.

La connectivité sans fil est déjà utilisée pour de nombreuses tâches, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du véhicule. À l'intérieur de la voiture elle-même, la connexion la plus importante sera entre les appareils personnels du conducteur et la voiture elle-même. Cela prend la forme de Bluetooth à courte portée ou, plus récemment, de la technologie WiFi.

Image

A modern car interior showcasing a high-tech digital dashboard interface.

Cette nouvelle connectivité embarquée a créé le concept de « troisième espace de vie », dans lequel les appareils améliorent l'expérience de l'utilisateur comme à la maison ou au bureau. Au-delà de l'habitacle passager, il y aura également plusieurs autres connexions sans fil à courte portée, dont certaines sont déjà utilisées régulièrement aujourd'hui, comme les capteurs de pression des pneus. L'intégration de ces appareils dans un réseau sans fil réduira encore le besoin de câbles et de connecteurs physiques.

Le monde extérieur

Les véhicules communiqueront également entre eux, partageant d'énormes quantités d'informations sans fil. Pour la première fois, les voitures feront partie d'un réseau dynamique dans lequel l'information est partagée avec d'autres usagers de la route et même avec l'infrastructure de contrôle du trafic afin de rendre les déplacements plus sûrs et plus efficaces. Connue sous le nom de communication véhicule-à-tout (V2X), cette technologie nécessite que les voitures soient équipées d'antennes offrant la plus grande largeur de bande possible.

Les connexions entre la voiture et le monde extérieur joueront un rôle majeur dans la manière dont nous utiliserons les voitures à l'avenir. L'intégration de la voiture dans l'Internet des objets (IoT) nécessitera une connexion via le dernier réseau 5G à haute vitesse, et l'utilisation des systèmes de navigation par satellite les plus récents verra les voitures utiliser les systèmes de positionnement global et de navigation par satellite (GPS et GNSS). Qu'elles soient à courte portée ou à longue portée, à haute vitesse ou non, la clé de tous ces systèmes de communication sera les systèmes d'antennes.

Usine Intelligente

Les concepteurs dans le monde industriel partagent de nombreux défis avec les fabricants de véhicules. L'automatisation industrielle joue un rôle essentiel dans la ligne de production moderne. Qu'il s'agisse de moteurs simples ou de robots complexes, l'équipement de fabrication peut tirer parti des dernières technologies pour réduire le besoin d'intervention humaine. Cet équipement d'automatisation est devenu encore plus important dans la nouvelle usine intelligente.

Image

A modern highway in an urban setting is depicted with digital connection overlays symbolizing smart city technology.

Contrairement aux usines traditionnelles, l'usine intelligente utilise des appareils connectés. L'IoT crée un environnement de fabrication dans lequel l'automatisation industrielle partage des informations avec le réseau de l'usine. Cette communication bidirectionnelle entre les appareils offre une flexibilité au fabricant, permettant à l'utilisateur de réagir rapidement aux changements de la demande.

En utilisant la communication sans fil, l'espace de l'usine peut être reconfiguré pour créer des processus alternatifs. Les fabricants installent même des réseaux 5G privés à l'intérieur de leurs installations pour créer un réseau sur mesure dans lequel chaque élément est intégré dans l'usine intelligente. Cela est encore amélioré avec des robots autonomes qui se déplacent en toute sécurité autour de l'usine en utilisant les données de leurs propres capteurs et des informations partagées via le réseau sans fil. Ces machines dépendent des antennes.

Molex Antenna Solutions

Molex est l'un des plus grands fabricants mondiaux de technologies d'antennes. Molex et Arrow offrent ensemble l'expertise technique, l'expérience de l'industrie et la présence mondiale pour fournir des solutions d'antennes pour les applications les plus exigeantes.

Image

A compact black electronic device featuring six connected cables with gold connectors.

Les dernières solutions de Molex incluent le hub 7 en 1*, conçu avec des antennes 5G et WiFi MIMO (Multi-in, Multi-out) pour offrir la plus grande bande passante possible pour les applications gourmandes en données d'aujourd'hui.

Aussi disponible, le nouveau concentrateur Sunshade 5-en-1 qui intègre les mêmes antennes haute vitesse dans un boîtier à profil bas, facile à installer.   Quels que soient les besoins, Molex est prêt à répondre et dépasser ces exigences et à aider à créer les connexions sans fil de demain.

Image

A sleek black Molex connector hub featuring multiple attached cables with gold-plated connectors.

*Antenne Multi-Hub 7-en-1 - stock disponible à partir d'octobre 2023 sur arrow.com.

Étiquettes d'article

EMEA
Molex
Connecteurs
Sans fil
IP&E
Connectivité

Vidéos associées

Afficher tout