Arrow Electronic Components Online

Aplicaciones y soluciones para monitores continuos de glucosa

Médico y atención sanitaria06 may 2025
Una persona usando un oxímetro de pulso en un dedo, mostrando una lectura de 95=71.
Ver todos los artículos

En el contexto de una población global diabética en continuo crecimiento, la gestión de la glucosa se ha convertido en clave para mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir complicaciones. Aunque las mediciones de glucosa en sangre con pinchazos tradicionales son efectivas, su naturaleza intermitente e invasiva a menudo no cumple con las exigencias de una gestión precisa de la glucosa. Los sistemas de Monitoreo Continuo de Glucosa (CGM), como avanzadas tecnologías de monitoreo no invasivo o mínimamente invasivo, permiten el seguimiento en tiempo real de las fluctuaciones de la glucosa. Proporcionan a los pacientes y profesionales de la salud datos completos de tendencias de glucosa, optimizando así la terapia de insulina y reduciendo los riesgos de hipoglucemia e hiperglucemia. Este artículo explora los desafíos que plantea la diabetes en la sociedad moderna, las ventajas tecnológicas y escenarios de aplicación de los sistemas CGM, y las soluciones relacionadas ofrecidas por onsemi.

La diabetes se ha convertido en un problema de salud global

La diabetes es una enfermedad común entre las poblaciones modernas y ha surgido como una preocupación de salud global. Conduce a numerosas complicaciones, como enfermedades cardiovasculares, nefropatía y retinopatía, lo que supone una pesada carga para la salud pública. La diabetes se puede categorizar en tres tipos principales: Diabetes Tipo 1 (T1D), Diabetes Tipo 2 (T2D) y Diabetes Mellitus Gestacional (GDM). Entre estas, la T2D es la más prevalente y está asociada con hábitos alimenticios poco saludables, falta de ejercicio, obesidad y factores genéticos. La T1D, por otro lado, es un trastorno autoinmune que afecta principalmente a individuos más jóvenes. La GDM se caracteriza por intolerancia a la glucosa diagnosticada por primera vez durante el embarazo, típicamente en el segundo trimestre (semanas 24-28). Aunque algunas mujeres pueden volver a niveles normales de glucosa después del parto, la GDM puede aumentar los riesgos de salud tanto para la madre como para el niño y elevar la probabilidad de desarrollar T2D en el futuro.

T1D es una condición autoinmune donde el sistema inmunológico ataca las células β pancreáticas, resultando en una pérdida total de producción de insulina. Los pacientes requieren terapia de insulina de por vida para mantener niveles estables de glucosa en sangre. T1D a menudo se manifiesta en niños o adolescentes (aunque los adultos también pueden verse afectados), con síntomas que aparecen rápidamente, como micción frecuente, sed, pérdida de peso y fatiga. Dado que no puede controlarse solo con dieta o ejercicio, las inyecciones de insulina son esenciales. Sin embargo, la T2D se origina por factores como obesidad, una dieta deficiente, estilo de vida sedentario, antecedentes familiares y estrés elevado, lo que hace posible controlarla mediante cambios en el estilo de vida o medicación.

El manejo de T1D implica terapia de insulina (inyecciones subcutáneas o bombas de insulina), monitoreo continuo de glucosa (CGM) o pruebas de glucosa en sangre, manejo dietético (conteo de carbohidratos) y ejercicio regular (con ajustes a la dosis de insulina).

La diabetes es un problema de salud mundial en aumento. Aunque la T1D representa una proporción menor de casos, su impacto en los pacientes es profundo. Los avances en la terapia con insulina, el monitoreo de glucosa y la tecnología han mejorado gradualmente la calidad de vida de los pacientes con T1D, y los futuros avances pueden ofrecer tratamientos aún más avanzados o medidas preventivas.

Dado que la T1D afecta predominantemente a niños y adolescentes, los jóvenes pacientes deben soportar los desafíos, dificultades y el impacto emocional de la enfermedad. El miedo a lo desconocido puede causar una ansiedad significativa tanto en los pacientes como en sus familias.

Diagram illustrating a device's power system, showing a USB-C battery charger, primary/rechargeable battery, electrochemical analog front end, wireless microcontroller, and Bluetooth connection.

Los monitores continuos de glucosa proporcionan lecturas de glucosa en tiempo real

Aunque la causa exacta de la diabetes tipo 1 sigue siendo incierta, es una condición en la que el cuerpo no puede producir insulina, una hormona vital para la supervivencia. Durante la digestión, los carbohidratos se descomponen en moléculas de azúcar, pero sin insulina, estas moléculas no pueden ser absorbidas. La insulina mueve el azúcar (glucosa) de la sangre hacia las células para obtener energía. El exceso de glucosa en la sangre, que generalmente supera los 200 mg/dL, lleva a la hiperglucemia. Si no se controla, la hiperglucemia puede causar complicaciones potencialmente mortales como insuficiencia renal, daño nervioso, pérdida de visión o enfermedad cardíaca.

Por el contrario, factores como la actividad física pueden disminuir los niveles de glucosa en sangre. Los niveles de glucosa anormalmente bajos (generalmente por debajo de 70 mg/dL) se denominan hipoglucemia, lo cual puede conducir a arritmias, paro cardíaco, fallo orgánico, coma o incluso la muerte.

Imagina a un niño de ocho años con T1D - quizás comiendo y jugando vigorosamente - asistiendo a la escuela sin que su familia sea consciente de su condición. El niño y el personal de la escuela, inconscientes de cómo manejar esta enfermedad crónica, enfrentarían una inmensa ansiedad.

Los sistemas CGM son dispositivos corporales basados en sensores que proporcionan lecturas continuas de glucosa y permiten la monitorización remota. Estos dispositivos permiten a los padres rastrear los niveles de glucosa de sus hijos en tiempo real, ofreciendo tranquilidad sin importar el entorno del niño, día o noche. Además, los niños recuperan la libertad de la infancia sin necesidad de pinchazos frecuentes en los dedos utilizando los medidores de glucosa en sangre (BGMs) de la vieja escuela. En promedio, una persona prueba sus niveles de glucosa de 3 a 8 veces al día (dependiendo de la ingesta de carbohidratos), lo que suma 2,352 pinchazos al año - un número desafiante para los dedos pequeños.

A partir de 2021, 537 millones de personas de entre 20 y 79 años en todo el mundo fueron diagnosticadas con T1D. Para 2030, se proyecta que esta cifra aumente a 643 millones. Esto subraya la necesidad crítica de que los fabricantes médicos tengan acceso a las soluciones más avanzadas y confiables.

Diagram of a low power analog front end (AFE) system, showing the flow of data from an electro-chemical sensor network through amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs), digital signal processing (Buff/Avg), digital-to-analog converters (DACs), configuration, and a Bluetooth Low Energy (BLE) microcontroller (MCU).

Soluciones avanzadas de monitorización continua de glucosa

Para mejorar la vida de los niños con diabetes, onsemi proporciona a los fabricantes de dispositivos médicos soluciones integrales de sistemas microelectrónicos para dispositivos CGM, permitiendo que los niños diabéticos vivan vidas más felices, largas y satisfactorias, libres del temor a lo desconocido.

La plataforma Treo de onsemi es compatible con dispositivos analógicos y de señal mixta de próxima generación, incluidas soluciones CGM de última generación. La plataforma Treo cuenta con una arquitectura modular que acelera el desarrollo de la gestión inteligente de energía, interfaces de sensores y soluciones de comunicación.

El sensor electroquímico AFE de onsemi, el CEM102, es un front-end analógico (AFE) diseñado específicamente para la monitorización continua de glucosa (CGM) de ultra baja potencia y aplicaciones similares que requieren mediciones amperométricas de corrientes extremadamente bajas. Su pequeño formato y bajo consumo de energía permiten una mayor miniaturización de las aplicaciones finales y una vida útil de la batería más prolongada. El CEM102 está diseñado para funcionar con el RSL15 de onsemi (un MCU inalámbrico Bluetooth® 5.2 seguro), ofreciendo beneficios adicionales a nivel de sistema, como el consumo de energía optimizado y el voltaje de funcionamiento. Esto incluye operación en un amplio rango de voltaje de suministro de 1.3 a 3.6 V, típicamente usando una sola batería de óxido de plata de 1.5 V o una pila de botón de 3 V.

El CEM102 es una solución de medición electroquímica de 2 canales (CEM102 + RSL15) que admite 1, 2, 3 o 4 electrodos, con un consumo de corriente del sistema ultra bajo, un ADC de alta resolución incorporado, varios DACs para configuraciones de sesgo y sistema ajustado de fábrica, y soporte para detectar condiciones anormales del sensor y activación del procesador host. Su huella pequeña lo hace ideal para aplicaciones como sistemas de monitoreo continuo de glucosa (CGMs), dispositivos sensores de IoT y wearables.

Para acelerar el desarrollo de productos, onsemi también ofrece la placa de evaluación CEM102 - CEM102-EVB. Esta placa sirve como un kit de desarrollo de software para evaluar el rendimiento y la funcionalidad del CEM102, así como para desarrollar, demostrar y depurar aplicaciones de software para el dispositivo. Además del CEM102, incluye el RSL15 y código de muestra para configurar y realizar mediciones, lo que facilita un rápido inicio del desarrollo de sistemas y firmware.

El CEM102-EVB es una solución completa de medición electroquímica de 2 canales, que permite autodiagnósticos flexibles, calibración y pruebas de producción (con PCBs del cliente). Admite la auto-medición del voltaje de polarización de los electrodos y las desviaciones del circuito de calibración, cuenta con un amplificador TIA con circuitos de retroalimentación internos y externos, establece la precisión de medición, la linealidad y el rango dinámico, e incluye modos de almacenamiento y trabajo de bajo consumo con mediciones de consumo de energía para cada uno.

Green circuit board with numerous electronic components, including switches, LEDs, and connectors, displaying the RSL15 EVD V1.1 description.

MCU inalámbrico diseñado para dispositivos inteligentes conectados en aplicaciones industriales y médicas

El RSL15 de onsemi es un MCU inalámbrico BLE 5.2 seguro y de ultra bajo consumo basado en el procesador Arm® Cortex®-M33, diseñado para dispositivos inteligentes conectados en aplicaciones industriales y médicas. El RSL15 cuenta con gestión de energía integrada, un amplio rango de voltaje de suministro, esquemas flexibles de GPIO y reloj, y un extenso conjunto de periféricos, ofreciendo máxima flexibilidad de diseño para aplicaciones de alto rendimiento y ultra bajo consumo. El RSL15 incluye 80 kB de RAM y ofrece opciones de memoria flash de 284 kB o 512 kB.

El RSL15 viene con un completo y fácil de usar kit de desarrollo de software (SDK), que incluye controladores, bibliotecas, código de muestra, herramientas de desarrollo y aplicaciones móviles (RSL Central para iOS® y Android™, y RSL FOTA para iOS y Android). Los entornos de desarrollo compatibles incluyen onsemi IDE, Keil μVision® y IAR Embedded Workbench®.

El RSL15 es adecuado para aplicaciones como automatización e identificación industrial, sensores médicos conectados, dispositivos portátiles, seguimiento de activos, etiquetas electrónicas y control de acceso, etiquetas electrónicas, registradores de datos, electrodomésticos inteligentes y interruptores de recolección de energía.

El RSL15 también ofrece una placa de evaluación/desarrollo (EVB) - el RSL15-EVB - diseñada para usarse con el RSL15 SDK para evaluar el rendimiento y la funcionalidad del dispositivo, así como para desarrollar, demostrar y depurar aplicaciones de software.

Conclusión

El avance de los sistemas de Monitoreo Continuo de Glucosa (CGM) ha revolucionado el manejo de la diabetes, permitiendo a los pacientes monitorear los niveles de glucosa en tiempo real, optimizar la terapia de insulina y reducir los riesgos de complicaciones agudas y crónicas. Con mejoras continuas en tecnología de sensores, inteligencia artificial y comunicación inalámbrica, los CGM están volviéndose más precisos, convenientes y capaces de integrar datos de manera fluida, allanando el camino para soluciones de atención médica personalizadas más inteligentes. A medida que la tecnología avanza y la adopción del mercado crece, los CGM están destinados a convertirse en la herramienta estándar para el manejo de la diabetes. Las soluciones de onsemi jugarán un papel crucial en acelerar el desarrollo de productos CGM, fomentando un futuro más saludable y seguro para los pacientes diabéticos en todo el mundo.

Etiquetas de artículo

Arrow Times
Médico y Atención sanitaria
Salud Inteligente
onsemi

Artículos de noticias relacionados

Ver todo