Arrow Electronic Components Online

Fórmula de conversión de CA a CC: Cómo convertir CA a CC

CA a CC08 ago 2024
Una unidad de fuente de alimentación digital compacta con una pantalla LED clara que muestra lecturas de voltaje y corriente.
Ver todos los artículos

Aprende la matemática detrás de la conversión de energía de AC a DC y cómo alimentar dispositivos DC desde una fuente AC. 

Convertir CA a CC

Convertir físicamente la corriente alterna (AC) en corriente continua (DC) implica varios pasos y el uso de un dispositivo llamado rectificador. Afortunadamente, calcular la conversión matemática es bastante sencillo.

En general, expresamos el voltaje de CC como voltaje RMS de CA. RMS significa raíz cuadrada del promedio (media aritmética) de los cuadrados de todos los valores en el conjunto. En el caso de las formas de onda sinusoidales típicas de CA, el RMS en todo el tiempo es igual al RMS de un período de la onda. Esto es posible porque presumimos que la onda es idéntica en cada período.

El RMS para una forma de onda de CA estándar es igual al voltaje pico dividido por la raíz cuadrada de dos, como se muestra en esta fórmula de RMS a CC:

Ecuación RMS para la conversión de CA a CC:

The image displays the RMS formula, showcasing the relationship between peak voltage (Vp) and the square root of 2.

Si conocemos el voltaje pico de una corriente alterna (CA), podemos calcular rápidamente el voltaje de corriente continua (CC) necesario. Divide el voltaje pico por la raíz cuadrada de dos para obtener el voltaje RMS, que es equivalente al voltaje CC requerido. Es importante señalar que esto determina el equivalente teórico de voltaje CC basado en el voltaje pico de CA, no el voltaje CC exacto que resultará de una conversión en la vida real. Desafortunadamente, solo las conversiones hipotéticas mantienen una eficiencia del 100 por ciento.

Poner la teoría en práctica

Podemos usar la ecuación de RMS mencionada para determinar y permitir la conversión de corriente alterna (AC) a dispositivos de corriente continua (DC). Como ejemplo teórico, una bombilla incandescente brillará con la misma intensidad tanto a 141V AC (voltaje máximo) como a 100V DC, ya que expresamos el RMS de 141V como:

Mathematical equation with square root

Esta ecuación también nos permite trabajar hacia atrás desde el dispositivo, conociendo su requisito de energía en DC, para calcular la entrada necesaria en AC. Con esta información, podemos convertir el suministro de AC de la red eléctrica al voltaje adecuado para alimentar el dispositivo. Por supuesto, recuerda que en una aplicación real, necesitarás considerar las pérdidas debido a la ineficiencia en la conversión. Esta ecuación puede proporcionar un buen punto de partida para aplicaciones prácticas.

Convertir voltaje de CA a CC es bastante simple matemáticamente y proporciona una base para comprender las conversiones necesarias para alimentar con éxito dispositivos de CC desde un suministro de CA estándar proveniente de la red de distribución eléctrica.

Etiquetas de artículo

Global
Fuentes de alimentación de CA a CC
Fuentes de alimentación
Artículo

Contenido Relacionado