Arrow Electronic Components Online

5 tecnologías de vanguardia que están revolucionando los robots quirúrgicos

Robótica10 jul 2024
Robótica quirúrgica avanzada en el quirófano
Ver todos los artículos

Los robots han evolucionado significativamente, pasando del ámbito de la ciencia ficción a ser utilizados activamente en la fabricación, la atención médica y muchas más aplicaciones. A medida que la tecnología sigue avanzando, los robots adquirirán nuevas capacidades, como encargarse de tareas quirúrgicas complejas. En este artículo de Kontron, explore 5 factores que están impulsando el desarrollo de la próxima generación de robots quirúrgicos.

1. Auge de la inteligencia artificial

Artificial intelligence (AI) is everywhere now, and one area it’s significantly impacting is surgical robotics. AI enhances precision, reduces human error, and provides real-time decision support. Sophisticated algorithms perform tasks like cutting tissue and providing real-time video analytics. For instance, the Touch Surgery Enterprise by Medtronic employs AI for automatic blurring of faces and protected information, ensuring patient confidentiality. Kontron's high-performance modules with AI capabilities provide the necessary computing power and reliability to handle the complex processing demands of advanced surgical applications.

2. Importancia del Aprendizaje Automático

El Aprendizaje Automático (ML, por sus siglas en inglés) es un área significativa de la Inteligencia Artificial (IA) que mejora el control de calidad, la automatización y la personalización. En los quirófanos robóticos, el ML entrena a los robots en patrones de extracción de tejidos, lo que les permite detectar deformaciones en los tejidos durante la cirugía y modificar el plan quirúrgico en consecuencia.   Este análisis de datos en tiempo real y reconocimiento de patrones lleva a cirugías más personalizadas y adaptativas. Como resultado, los robots quirúrgicos pueden mejorar continuamente su desempeño, garantizando mejores resultados para los pacientes. Las soluciones de cómputo en el límite de alto rendimiento de Kontron, impulsadas por los últimos procesadores Intel™ Xeon D-2800 y D-1800, proporcionan la potencia computacional y las capacidades de procesamiento de datos en el límite, asegurando que los robots puedan analizar datos de manera eficiente y realizar ajustes en tiempo real.

3. Impacto de la retroalimentación háptica

Precision is critical in surgical procedures, especially in robotic surgery, which relies on sophisticated haptic feedback. Haptic feedback transmits tactile information to surgeons through sensors in the robot’s end effectors, simulating the sensation of touch. Not having this clear sense of touch can result in botched surgeries or serious mistakes. Kontron’s SMARC™ module product line offers powerful processing capabilities and sensor integration, ensuring real-time “touch” feedback during robotic-assisted surgeries.

4. Crecimiento de las redes móviles de quinta generación

Estar conectado es un tema global, y las redes 5G hacen que esto sea más fácil que nunca. El 5G proporciona a los robots quirúrgicos una comunicación de ultra baja latencia y alto ancho de banda, lo que habilita el potencial para cirugías remotas y comunicaciones en tiempo real en todo el mundo.   Este avance permite a los cirujanos realizar procedimientos con una precisión y capacidad de respuesta sin precedentes, incluso desde ubicaciones distantes. Los módulos compatibles con 5G de Kontron, como el COM-HPC® Mini, aseguran una comunicación rápida y confiable para cirugías asistidas por robots (RAS) con una precisión y capacidad de respuesta sin precedentes.

5. Avance de la visualización en 3D

Otra tecnología clave que impulsa el RAS es la visualización en 3D, que mejora la comprensión espacial del cirujano al utilizar la consola del sistema. El cirujano obtiene una vista ampliada del área quirúrgica, transmitida desde una cámara de alta definición. Esta tecnología puede ser utilizada en tiempo real durante la cirugía o para la planificación previa a la operación y orientación intraoperatoria mediante sistemas de realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR).   El MediClient de Kontron, una solución informática de grado médico, respalda estas avanzadas tecnologías de visualización al proporcionar pantallas táctiles de alta resolución, conectividad robusta de datos y cumplimiento de estándares médicos en materia de higiene. La integración del MediClient de capacidades informáticas de alto rendimiento y visualización superior garantiza operaciones quirúrgicas precisas y efectivas.

El futuro de los robots quirúrgicos

Según Fortune Business Insights, se proyecta que el mercado global de (RAS) alcance los $22,381.6 millones para el año 2032, con una tasa compuesta anual de crecimiento (CAGR) del 21.5 por ciento. Este crecimiento destaca la creciente demanda y el potencial del RAS para mejorar los resultados de los pacientes. Los beneficios del RAS incluyen procedimientos más seguros y ahorros a largo plazo. Sin embargo, los altos costos iniciales y la necesidad de tecnología avanzada y entrenamiento pueden ser barreras para su implementación.   Los avances en IA, aprendizaje automático (ML), 5G, imágenes 3D y retroalimentación háptica están abordando estos desafíos y impulsando la evolución del RAS. En los sistemas actuales de RAS, los brazos robóticos quirúrgicos son controlados por los cirujanos desde una consola cercana. Mirando hacia el futuro, los robots quirúrgicos podrían realizar operaciones de manera autónoma con una mínima intervención de los cirujanos, quienes incluso podrían no estar en la misma sala.

Conclusiones clave

En resumen, cinco tecnologías clave están impulsando el crecimiento de la industria de los robots médicos, transformando los quirófanos tradicionales en avanzados dominios robóticos:

  • Artificial Intelligence (AI) enhances precision, reduces human error, and provides real-time decision support in surgical robots.

  • El Aprendizaje Automático (ML) permite que los sistemas robóticos se adapten a las variaciones del tejido y mejoren los resultados quirúrgicos mediante el análisis de datos en tiempo real.

  • Haptic feedback provides surgeons with tactile feedback during robotic surgeries, improving precision and reducing the risk of errors.

  • Las redes 5G ofrecen comunicación de ultra baja latencia y alta capacidad de ancho de banda, facilitando cirugías remotas y transferencia de datos en tiempo real.

  • Visualización 3D mejora la comprensión espacial para los cirujanos mediante imágenes en alta definición, en tiempo real, y sistemas de AR/VR.

Etiquetas de artículo

Global
Robótica
5G
Kontron
Aprendizaje Automático
Artículo

Contenido Relacionado