Arrow Electronic Components Online

Habilitar Empresas Sostenibles del Futuro con Controladores de Edificios Conectados por Ethernet

Industrial04 abr 2024
Una vista de cerca de un bastidor de servidor con cables conectados y luces indicadoras iluminadas.
Ver todos los artículos

En los últimos años, la tecnología de IoT, control y sensores se ha incorporado en los diseños de edificios para ayudar a mejorar la eficiencia y el confort. El siguiente paso es una comunicación más rápida entre los diferentes sistemas dentro de un edificio, para lograr un impacto aún mayor. En este artículo, explora cómo la tecnología Ethernet de vanguardia de Analog Devices puede ayudar a habilitar la próxima generación de edificios inteligentes.

Hacer que los edificios sean más sostenibles es fundamental para reducir el consumo global de energía y las emisiones de carbono asociadas. Muchos nuevos edificios están siendo equipados con tecnologías para controlar de forma remota los sistemas HVAC, detectar la ocupación de las habitaciones, controlar la iluminación de manera autónoma y monitorear las condiciones ambientales, haciendo que estos edificios sean más sostenibles, además de más seguros y cómodos para sus habitantes. Las tecnologías líderes de medición, conectividad y procesamiento de Analog Devices están ayudando a hacer realidad los edificios inteligentes. La tecnología de ADI está diseñada específicamente para hacer que tanto los edificios nuevos como los existentes sean más sostenibles y saludables, permitiendo la modernización de edificios al reutilizar la infraestructura de cable de par trenzado y conectar sistemas modernos a través de Ethernet de un solo par.

Diseño de Redes de Automatización de Edificios para Empresas Sostenibles

Conectividad Ethernet Sin Interrupciones

Un edificio típico cuenta con varios controladores y numerosos nodos dispares que forman el sistema de automatización del edificio. Para habilitar la conectividad a todos estos dispositivos, se puede utilizar Ethernet en diferentes configuraciones a distancias de hasta 1 km. Analog Devices ofrece una cartera de productos para proporcionar conectividad Ethernet a todos los niveles de una red de automatización de edificios. Están disponibles PHYs (ADIN1100), MAC-PHYs (ADIN1110) y switches de baja complejidad (ADIN2111) compatibles con el estándar IEEE 802.3cg 10BASE-T1L para llevar Ethernet a los controladores de habitación y nodos periféricos en configuraciones de red punto a punto, anillo y línea. El switch de baja complejidad de dos puertos ADIN2111 reduce la carga sobre el microcontrolador del controlador de habitación, facilitando las actualizaciones desde sistemas heredados.

Flexibilidad en el Borde

A pesar de las limitaciones de RS-485, E/S analógica y otros sistemas de comunicación heredados, estos tienen sus beneficios y permanecerán en edificios nuevos y existentes durante muchos años. Los productos de ADI permiten un camino de actualización gradual para sistemas heredados. Las inversiones continuas en RS-485, como el ADM2587E, ofrecen aislamiento de datos y alimentación en un solo CI. Los productos de E/S por software (SWIO), como el AD74412R, aportan un nuevo nivel de flexibilidad y ahorro de espacio tanto para sistemas heredados como para sistemas basados en Ethernet. Cualquier puerto del AD74412R puede programarse como entrada o salida analógica, o entrada digital.

Cuando se actualiza un edificio para mejorar el sistema de comunicación de RS-485 a Ethernet, los productos 10BASE-T1L destacados en la Figura 1 se pueden utilizar con la infraestructura de cableado de par trenzado existente del edificio, reduciendo el desperdicio y el tiempo de instalación. Al llevar Ethernet al borde, el ADIN2111 y el ADIN1100 se pueden usar juntos para conectar nodos a través de un único cable de par trenzado. Los productos de seguridad de ADI, como el MAXQ1065, ofrecen soluciones de raíz de confianza que abordan las amenazas cibernéticas de hoy con seguridad llave en mano de extremo a extremo.

A detailed network diagram showcasing connectivity between room controllers and edge sensors

Transición planificada de sistemas heredados a nodos de borde completamente digitales.

Figura 1

Impulsando Edificios Inteligentes

Los edificios inteligentes dependen de una base de energía. Gestionar eficientemente la energía disponible en el borde y reducir la dependencia de dispositivos operados con baterías es clave. Las soluciones LTC4296-1 de ADI, Equipo de Alimentación por Ethernet de Par Único (SPoE) y LTC9111 Dispositivo de Alimentación (PD), ayudan a impulsar mayores niveles de inteligencia en los edificios inteligentes. Aunque están idealmente diseñados para nuevas instalaciones donde no existen líneas eléctricas, SPoE permite la transmisión de hasta 52 W de energía más datos a través de cables Ethernet de par trenzado único, proporcionando energía eficiente, confiable y de fácil instalación. Echa un vistazo al kit de evaluación SPoE de ADI (EVAL-SPoE-KIT-AZ) para crear rápidamente un prototipo de tu diseño SPoE hoy mismo.

Etiquetas de artículo

Artículo

Contenido relacionado