Arrow Electronic Components Online

Más allá de la línea de montaje: El potencial versátil de los robots móviles autónomos

Máquinas Autónomas04 abr 2023
Una fábrica moderna con brazos robóticos y carros autónomos transportando cajas amarillas.
Ver todos los artículos

Desde el piso de la fábrica hasta la sala de cirugía, los robots tienen la capacidad de tener un impacto tremendo en una multitud de industrias. A medida que el mundo se vuelve cada vez más conectado y acelerado, el potencial de los robots para revolucionar la forma en que vivimos y trabajamos es mayor que nunca.

Los robots móviles autónomos, o AMRs, están utilizando tecnología de IA y aprendizaje automático de vanguardia para volverse autónomos. Estos avances están mejorando el rendimiento, la productividad y la seguridad en diversos campos, incluyendo la entrega autónoma, la agricultura inteligente y los servicios de seguridad. ¿Qué está impulsando la adopción global de AMRs en las industrias?

La seguridad es una prioridad

Los robots móviles autónomos están asumiendo muchas tareas en entornos peligrosos donde los trabajadores humanos son propensos a lesiones o accidentes, o donde no es posible que un humano realice la tarea. Los AMRs pueden transportar cargas pesadas en entornos de fabricación, trabajar en vastas áreas de espacio agrícola y navegar obstáculos mientras desinfectan áreas que mejoran la salud y la seguridad en hospitales.

Incrementando la productividad

A medida que los robots ganan más aceptación, los AMR se consideran cada vez más una parte vital de la fuerza laboral. Muchas empresas están utilizando esta tecnología para ayudar en tareas tediosas como la obtención y recolección de inventario. Los AMR no solo permiten a los empleados asumir roles más gratificantes, sino que también ofrecen mano de obra confiable que puede recargarse o repararse rápidamente para la próxima tarea.

Flexibilidad de aplicación

Los AMR tienen la capacidad de analizar su entorno y adaptarse a los cambios ambientales mientras realizan diversas tareas, todo sin necesidad de supervisión humana. Esta versatilidad los convierte en una herramienta valiosa que puede utilizarse en una multitud de mercados y aplicaciones, incluyendo:

Robots de limpieza y desinfección

Los AMR pueden navegar sin esfuerzo por las formas intrincadas, superficies y muebles de estructuras residenciales y comerciales, esquivando hábilmente cualquier barrera para asegurar una cobertura exhaustiva del espacio objetivo.

A sleek white robotic vacuum cleaner is actively cleaning a dusty tile floor in a modern indoor setting.

A person holds a smartphone displaying multiple camera feeds, suggesting remote monitoring capabilities.

Robots de seguridad y servicio

Los AMRs equipados con cámaras, sensores y tecnología inalámbrica pueden ofrecer un flujo ininterrumpido de datos e imágenes con fines de monitoreo. Con la ayuda de la navegación autónoma y la IA, estos robots pueden reaccionar adecuadamente a una variedad de eventos.

Robots de entrega autónomos

Los AMR de entrega ahorran en costos y tiempo, gracias a sus módulos inalámbricos integrados y función de navegación que optimizan de manera colaborativa la entrega de paquetes y compras desde tiendas locales o centros de distribución a los destinatarios previstos en el momento adecuado.

A modern warehouse featuring robotic arms sorting and handling packages on conveyor belts.

A compact agricultural robot moves through rows of ripe tomato plants in an outdoor farm setting.

Robots de agricultura inteligente

El tamaño de las tierras agrícolas o de cultivo a menudo presenta desafíos de navegación para los humanos. Los AMRs pueden mejorar la eficiencia agrícola al monitorear y fertilizar cultivos, proporcionando un valor agregado para los agricultores.

Proporcionando una solución: antenas multi-hub de Molex

A medida que la tecnología robótica avanza hacia una mayor autonomía, la demanda de tecnología de antenas también está aumentando. Los ingenieros deben afrontar desafíos de diseño como la ubicación de la antena, la eficiencia, el espacio y la flexibilidad de la solución de antena.

Los últimos lanzamientos de productos de Molex abarcan una gama de productos de antenas Multiple-in-1 que abordan estos desafíos de diseño al consolidar todas las antenas necesarias en un único y compacto alojamiento. Para los ingenieros de AMR, esto se traduce en un diseño simplificado que coloca la antena en un solo lugar, en lugar de buscar diferentes antenas para múltiples ubicaciones.

Las antenas Multi-in-1 o Multi-Hub de Molex ofrecen un alto rendimiento en un pequeño recinto montable en metal que satisface una variedad de necesidades de diseño. La antena hub de 7 en 1 de Molex, diseñada con antenas MIMO (Multi-in, Multi-out) de 5G y Wi-Fi, ofrece el mayor ancho de banda posible para las aplicaciones AMR actuales. También está disponible la nueva antena hub Sunshade de 5 en 1 que incorpora las mismas antenas de alta velocidad en una carcasa de perfil bajo y fácil instalación.

Independientemente de los requisitos de AMR, Molex y Arrow, con su experiencia técnica, experiencia en la industria y presencia global, ofrecen soluciones para las aplicaciones más desafiantes.

Etiquetas de artículo

EMEA
Robótica
Máquinas autónomas
Molex
Conectores
IP&E

Artículos de noticias relacionados

Ver todo