Arrow Electronic Components Online

¿Ya hemos llegado? La experiencia de conducción futurista está a la vuelta de la esquina

Automotriz y Transporte26 abr 2022
Carretera de asfalto curvada con marcas blancas de carril, un coche borroso a lo lejos y el logotipo de la empresa "molex" en la parte inferior.
Ver todos los artículos

Ahora es un momento emocionante para la industria automotriz. Una gama de nuevas tecnologías ha madurado al mismo tiempo, creando oportunidades fantásticas para innovaciones. Con los fabricantes aprovechando los últimos desarrollos, el futuro de la conducción cambiará significativamente. En este artículo, analizaremos algunas tendencias clave y cómo influirán en la forma en que viajaremos en el futuro.

Conectividad de Vehículos

Durante décadas, los sistemas dentro de los vehículos no podían compartir información con el mundo exterior. La conectividad inalámbrica más reciente ha cambiado esto y ha creado un nuevo acrónimo en el mundo automotriz: C-V2X, que significa "vehículo celular a X", a veces conocido como vehículo a todo. Muchos vehículos modernos están utilizando sensores en el interior del coche para crear una imagen del entorno que los rodea, utilizando esta información para ayudar a navegar y evitar posibles peligros. La tecnología C-V2X permite que los vehículos compartan la información recopilada con otros usuarios de la carretera, incluidos otros vehículos, peatones con smartphones 5G e infraestructura de control de tráfico.

Este intercambio de datos a través de la red permitirá a otros usuarios de la carretera tomar decisiones en fracciones de segundo para mejorar el flujo de tráfico y evitar accidentes. El Departamento de Transporte de los Estados Unidos estima que, si la tecnología C-V2X se adoptara ampliamente, los accidentes de tráfico podrían reducirse potencialmente en más del 13%. La clave para que este sistema alcance su máximo potencial es la velocidad de respuesta. Los vehículos deben estar equipados con sistemas de computación de alta velocidad que puedan procesar y luego actuar sobre el enorme volumen de información recopilada por sensores. Los datos a menudo necesitarán ser transmitidos a redes de comunicación e infraestructuras fuera del vehículo. Esto requiere computación en el borde: desplegar equipos de computación sofisticados cerca del punto de necesidad. Esto significa que los autos se están convirtiendo en sus propios pequeños centros de datos, recopilando y procesando grandes cantidades de datos a bordo para mantener la latencia al mínimo. Una red C-V2X completamente funcional es vital para este intercambio rápido de información. La infraestructura 5G más reciente, incluidos conectores y antenas, permite el intercambio de datos a las velocidades más altas posibles.

eMovilidad y Electrificación

Los vehículos alimentados por batería no son nuevos, pero el reciente crecimiento de la tecnología eléctrica e híbrida ha provocado grandes cambios en la industria automotriz. Se nos está alentando a reducir o eliminar nuestra necesidad de combustibles fósiles, y los vehículos eléctricos desempeñarán un papel importante en el logro de este objetivo.

Una de las barreras para la adopción completa de los vehículos eléctricos es la conveniencia. Para hacerlos atractivos para los conductores, los fabricantes necesitan producir vehículos eléctricos que sean tan convenientes y simples de usar como los autos impulsados por gasolina. Los mejores vehículos eléctricos de hoy en día pueden recorrer entre 200 y 300 millas. Sin embargo, antes de que los autos eléctricos puedan "competir" con los vehículos convencionales, este alcance necesita aumentar para igualar el rendimiento de los vehículos impulsados por gasolina. La adopción total también requerirá el desarrollo de una infraestructura de carga que rivalice con la conveniencia de acceder a combustibles fósiles. Los fabricantes y los gobiernos reconocen que fomentar la adopción de vehículos eléctricos por parte de los conductores implicará tanto una mejora en el rendimiento de las baterías como estaciones de carga rápida convenientemente ubicadas.

La tecnología de conectividad más reciente está desempeñando un papel clave en superar estas barreras para la adopción de vehículos eléctricos. Las estaciones de carga se están convirtiendo en una vista común durante nuestros viajes, mientras que los hogares y los estacionamientos están cada vez más equipados para alimentar vehículos eléctricos. De esta manera, una vez que usar un vehículo eléctrico sea tan fácil como usar uno de gasolina, los verdaderos beneficios del vehículo eléctrico—incluidos los bajos costos de operación, el reducido impacto ambiental y una mayor confiabilidad—se volverán innegables. Estaremos en el buen camino para crear un mejor ambiente para el futuro.

Experiencia en Vehículo

La industria automotriz reconoce que el automóvil del futuro será un “tercer espacio vital”. El tiempo que pasamos en nuestros autos solo será superado por el tiempo que pasamos en casa o en el trabajo, por lo que los fabricantes los están diseñando para que sean espacios seguros y atractivos.

Los sistemas de infoentretenimiento han recorrido un largo camino desde que se introdujeron las primeras radios en los automóviles. Han evolucionado mucho más allá de esos desarrollos iniciales y ya no solo brindan entretenimiento para el conductor. En su lugar, el uso de pantallas táctiles y controles dinámicos significa que estos sistemas desempeñan un papel central en el funcionamiento del automóvil.

Además, los últimos sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) combinan las entradas de los sensores con pantallas de visualización frontal que ofrecen avances en realidad aumentada. Estos permitirán proyectar una gama de información, incluidos comandos de navegación y peligros en la carretera, en la vista real del conductor, mejorando así la conciencia situacional y la seguridad.

Estas tecnologías crearán un ambiente tranquilo, agradable y seguro que es fundamental para el concepto del tercer espacio vital. Esto irá más allá del mercado doméstico y permitirá a los operadores de vehículos comerciales e industriales aprovechar la tecnología pionera en los automóviles familiares. Camiones, maquinaria de construcción e incluso vehículos agrícolas emplearán las mismas técnicas para ofrecer las mejores experiencias dentro del vehículo.

Vehículos Autónomos

Los vehículos autónomos llevarán estas tecnologías un paso más allá. Con ADAS ya proporcionando soluciones sofisticadas para la seguridad vial, las tecnologías que pueden ayudar a conducir el vehículo están volviéndose disponibles.

Una encuesta reciente entre profesionales del sector automotriz reveló que más de cuatro quintas partes de los expertos creen que la conducción autónoma de nivel IV estará disponible como característica estándar en los nuevos vehículos dentro de los próximos 10 años. Los vehículos autónomos ciertamente captan la atención del público, y los fabricantes están desarrollando soluciones robustas y seguras para ayudar al público a adoptar esta tecnología.

El vehículo autónomo representa una combinación de las últimas tendencias automotrices en un solo producto. El auge de la energía eléctrica, el uso de la conectividad C-V2X y la introducción de características avanzadas de seguridad para el conductor están preparando el camino para el automóvil autónomo. Es raro que tantas innovaciones nuevas maduren al mismo tiempo para crear una reevaluación tan significativa de cómo viajamos. Estas tendencias representan el futuro de la industria automotriz, y Molex está desarrollando productos y estrategias que permitirán a los fabricantes aprovechar estas nuevas tecnologías al máximo. Con una gama de productos que abarca conectores, cableado y antenas, Molex está a la vanguardia de la industria automotriz.

Etiquetas de artículo

Global
Máquinas autónomas
Molex
Conectores
Vehículos eléctricos (EV)
Electrificación de Todo

Contenido relacionado