Arrow Electronic Components Online

Tecnología Wi-Fi de 5GHz y celular 5G: ¿cuál es la diferencia?

Wi-Fi06 abr 2023
Una torre de telecomunicaciones se eleva contra un cielo azul brillante, equipada con múltiples antenas y receptores.
Ver todos los artículos

La radiación electromagnética crea luz visible, permite el funcionamiento de hornos microondas, causa quemaduras solares y posibilita la comunicación inalámbrica. Las aplicaciones tecnológicas utilizan una amplia gama de frecuencias electromagnéticas dentro del espectro electromagnético.

Los sistemas de routers Wi-Fi y de comunicación celular son dos usos modernos que dependen del espectro electromagnético. Los routers Wi-Fi modernos pueden crear Wi-Fi de '5GHz'. Los sistemas de comunicación celular utilizan tecnología '5G'. Estos no son lo mismo.
 
¿Cuál es la diferencia entre 5G y 5GHz? Estos sistemas utilizan diferentes partes del espectro electromagnético y tienen capacidades de rendimiento muy distintas. Este artículo explica la diferencia entre 5G y 5GHz y los casos de uso de ambas tecnologías.

¿Qué es 5G y qué es el Wi-Fi de 5GHz?

Fundamentalmente, tanto la tecnología 5G como la de 5GHz utilizan ondas de radio (radiación electromagnética) para permitir la comunicación inalámbrica. Sin embargo, emplean tecnologías de ondas de radio diferentes. Además, 5G y 5GHz representan dos tecnologías distintas.

¿Qué significa 5G?

5G es una abreviatura para la quinta generación de tecnología de comunicación celular inalámbrica. La tecnología celular 5G—el reemplazo de la tecnología 3G/4G/LTE—utiliza bandas de frecuencia de radio (RF) relativamente similares a las de sus predecesoras celulares, además de una nueva banda de frecuencia de radio (NR) que no se había utilizado anteriormente para comunicaciones inalámbricas de RF.
 
Las frecuencias de banda baja y media de la tecnología celular 5G operan entre 600MHz y 900MHz (banda baja) y de 2.5GHz a 3.7GHz (banda media). Las frecuencias de banda alta del 5G son las nuevas para las telecomunicaciones, que van desde 24GHz hasta 71GHz.
 
Visite nuestro artículo ¿Qué es 5G? para aprender más sobre esta tecnología.

¿Qué significa 5GHz?

5GHz es una de varias bandas de frecuencia de operación reservadas para Wi-Fi y otras tecnologías de comunicación inalámbricas no licenciadas. La mayoría de los routers Wi-Fi modernos ofrecen dos opciones de banda RF durante la configuración: 2.4GHz y 5GHz. El Wi-Fi de 2.4GHz es mejor para proporcionar internet a largas distancias y a través de superficies sólidas, pero las señales de Wi-Fi de 5GHz tienen menor latencia y velocidades de internet más altas que el Wi-Fi de 2.4GHz.

¿Qué hay del internet doméstico 5G?

Sumando a la confusión entre las dos tecnologías, muchos proveedores de internet para el hogar ahora ofrecen un servicio 5G que es en realidad una combinación de las dos tecnologías.
 
Tradicionalmente, el internet se proporciona a un hogar a través de un cable ethernet o de fibra óptica propiedad del proveedor de internet. Esta señal de internet se convierte de una señal cableada a través de un módem y luego se transmite de forma inalámbrica por una casa a través de un router.
 
El internet 5G para el hogar elimina la necesidad de una conexión a internet cableada. En su lugar, utiliza una señal inalámbrica 5G proporcionada por un proveedor celular. Esta señal celular 5G se convierte, a través del módem, en una señal Wi-Fi (potencialmente una señal de 5GHz) y se transmite a través de un router Wi-Fi.

A wireless router with three antennas is prominently placed on a wooden table in the foreground.

Capacidades de 5G vs. 5GHz

Aparte de ser tecnologías diferentes, hay varias diferencias entre las capacidades de 5G y 5GHz. Por lo general, las capacidades celulares de 5G son mucho más vastas que las de 5GHz, pero cada una tiene su propio valor y casos de uso.
 
1.   Rango y calidad de la señal: Dado que la tecnología 5G ocupa tres bandas de frecuencia diferentes, el rango de estas señales también varía. Las frecuencias de banda baja pueden viajar varios miles de metros, mientras que las frecuencias de banda alta pueden viajar solo unos pocos metros. Mientras tanto, las señales de Wi-Fi de 5GHz pueden viajar alrededor de 15 metros manteniendo una señal de calidad, pero la señal se debilita rápidamente por señales interferentes y obstáculos como materiales de construcción y personas.
 
2.   Velocidad: Nuevamente, la tecnología 5G varía significativamente en velocidad a través de sus diferentes bandas de frecuencia. Las frecuencias de banda baja de 5G pueden alcanzar velocidades de internet de 50 a 250Mbps. Sin embargo, las frecuencias de banda alta de 5G pueden alcanzar velocidades teóricas de hasta 20 Gbps (que es 20 veces la velocidad típica de fibra óptica por cable).
 
Mientras tanto, las señales de Wi-Fi de 5GHz pueden alcanzar velocidades teóricas de alrededor de 1.3 Gbps.
 
3.   Capacidad: Una ventaja adicional de las frecuencias de banda alta de 5G es su capacidad para soportar más dispositivos que un sistema típico de 5GHz. Los sistemas de Wi-Fi de 5GHz generalmente pueden soportar decenas de dispositivos, mientras que los sistemas de banda alta de 5G pueden soportar cientos de dispositivos. Estos umbrales de soporte de dispositivos son una función directa de las velocidades operativas capaces de cada tecnología, razón por la cual los sistemas celulares de 5G se utilizan ampliamente en entornos públicos como arenas en lugar de sistemas Wi-Fi.

¿Qué significa 5G para el futuro del Wi-Fi?

Si bien las tecnologías celulares 5G y Wi-Fi de 5GHz son diferentes, sus aplicaciones y capacidades son relativamente similares. El Wi-Fi es el estándar para el servicio inalámbrico en el hogar y, históricamente, ha sido más rápido que la comunicación celular. Con la llegada del 5G, eso ya no es el caso. El 5G no reemplazará el Wi-Fi de 5GHz en el hogar en el corto plazo, pero en la próxima década, probablemente veremos un cambio en los dispositivos conectados que actualmente solo soportan Wi-Fi para también admitir señales de Wi-Fi y 5G. A medida que se realicen las máximas teóricas de la velocidad y latencia del 5G, las aplicaciones de alta velocidad como los videojuegos en internet, VR, AR y los productos IoT en el borde ya no requerirán un router Wi-Fi.
 
Busque en la selección de Arrow de productos de comunicación inalámbrica de fabricantes líderes del sector en Arrow.com. Encuentre antenas, transceptores RF, módems populares y más a continuación.

Boletín informativo

¿Estás en la lista?

Regístrate para recibir ofertas exclusivas, anuncios de productos y las últimas noticias de la industria.

Etiquetas de artículo

Global
Wi-Fi®
5G
Internet de las cosas (IoT)
Artículo
Inalámbrico

Contenido relacionado