Arrow Electronic Components Online

La comodidad inestimable de la conectividad inalámbrica

Conectividad17 mar 2023
Un primer plano de una persona sosteniendo un teléfono inteligente, interactuando con íconos de hogar inteligente que se muestran digitalmente alrededor del dispositivo.
Ver todos los artículos

La conectividad hace realidad el estilo de vida digital inteligente

El dicho de que "la mayor razón para lo inalámbrico es la conveniencia" no puede ser más verdadero. Con miles de millones de dispositivos IoT desplegados en nuestros hogares, vehículos, edificios de oficinas, fábricas, espacios públicos e infraestructura de ciudades inteligentes, el deseo de los usuarios de dispositivos electrónicos por la conveniencia sobre la capacidad de conectarse no es ninguna sorpresa. Con el despliegue del Internet de las Cosas (IoT) y el Internet de Todo (IoE), desde electrodomésticos inteligentes y wearables hasta automóviles conectados y ciudades inteligentes, todos necesitan conexiones, y desconectarse de la red significará desconectarse de la sociedad. Hay mucho en juego en el mundo conectado en el que vivimos y del que dependemos hoy.   La conectividad inalámbrica puede proporcionar algo tan simple como una conexión segura a Internet desde cualquier lugar del mundo, pero una solución profundamente diseñada puede permitir a los proveedores de servicios ofrecer una experiencia favorable a los suscriptores, rastrear datos de rendimiento e integridad hasta sus puntos de acceso y ejecutar operaciones, resolver problemas de forma remota, rápida y eficazmente. El valor de una conectividad bien diseñada es, sin duda, inmenso.   Las redes Wi-Fi se han desplegado por su facilidad de implementación, facilidad para aumentar el número de usuarios, contención de costos de infraestructura, escalabilidad y portabilidad. Los trabajadores itinerantes ven las redes inalámbricas en espacios públicos como una manera sencilla de mantenerse conectados, impulsada aún más por la disponibilidad de tecnologías 5G y Multiple Input, Multiple Output (MIMO*). El sistema multimedia en vehículos con transmisión de video de alta definición (HD) en tiempo real mientras están en movimiento ya no es solo una posibilidad, sino una realidad. El personal de fábrica que utiliza routers industriales que operan en plataformas de aplicaciones IoT o M2M (Machine-to-Machine) puede transmitir video HD a través de bandas LTE a sus sistemas de visualización para capacitación o comunicación. Las posibilidades son infinitas.   *La tecnología MIMO se utiliza en redes Wi-Fi y en tecnología celular de cuarta generación (4G) Long-Term Evolution (LTE) y de quinta generación (5G) en una amplia gama de mercados, y también puede ser utilizada en redes de área local inalámbricas (WLANs). Todos los productos inalámbricos con soporte IEEE 802.11n incluyen MIMO. La tecnología ayuda a que el 802.11n alcance velocidades más altas que los productos sin 802.11n.   Con buenas condiciones de visibilidad hacia el cielo, los Sistemas Globales de Navegación por Satélite (GNSS) pueden proporcionar posicionamiento con un rendimiento que cumple con los requisitos de una multitud de servicios y aplicaciones, ya sea en vehículos o fuera de ellos. Redes, navegación y telemática, ya sea para vehículos comerciales en red o autos inteligentes, son casos de uso de la tecnología de conectividad donde las antenas multifuncionales, como la antena Molex Sunshade 5-in-1 Antenna (5G MIMOx2/Wi-Fi MIMOx2/GNSS), ofrecen el ajuste perfecto.

A vibrant illustration showcasing a smart city ecosystem with interconnected technologies.

El mundo conectado de las tecnologías inalámbricas en los campos de la energía limpia y verde, ciudades inteligentes, industrias inteligentes, transporte inteligente, agricultura inteligente y hogares inteligentes.   Fuente: Getty Images

Una solución, muchas posibilidades

Electronic antenna components with visible wiring

Imagen superior derecha: La Serie 219264 Sunshade 5-in-1 Antenna Lite incluye 2 x LTE, 2 x Wi-Fi y 1 x GNSS antenas. Comprende sistemas de antena 5G MIMO y Wi-Fi MIMO dentro de un radomo compacto de antena hecho de material plástico de alta calidad y viene con montaje adhesivo en la parte posterior en cualquier tipo de superficie. Idealmente adecuado para aplicaciones de telemática automotriz, transporte y monitoreo remoto, este producto cuenta con un cable de alimentación que sale desde la parte inferior de la carcasa de la antena.   Imagen inferior derecha: La Serie 220573 Sunshade 5-in-1 Antenna Pro ofrece conectividad 2 x 5G/LTE, 2 x Wi-Fi y 1 x GNSS. Presenta antenas 5G/LTE MIMO y Wi-Fi MIMO, todas encapsuladas dentro de un radomo compacto de plástico de alta calidad y con configuración de montaje de tuerca y perno. Al igual que la variante de la Serie 219264, la antena cuenta con un cable de alimentación que sale desde la parte inferior de la carcasa de la antena.   Ofreciendo rangos de frecuencia ampliados para manejar una combinación de múltiples protocolos de comunicación inalámbrica mientras proporciona conectividad de largo alcance con alta eficiencia de radiación, la antena Molex Sunshade 5-in-1 responde a las demandas del mercado por conectividad modular que se adapta de manera rápida y sencilla a una variedad de aplicaciones. Estas abarcan desde vehículos comerciales hasta infraestructura inalámbrica de TI, sistemas de telecomunicaciones, redes o instalaciones en entornos operativos difíciles.   Las capacidades celulares integradas (LTE, 5G) MIMOx2, Wi-Fi (Tri-banda)x2 y GNSS de la antena Sunshade 5-in-1 ofrecen un espectro de bandas de frecuencia extenso que ayuda a superar los desafíos de los diseñadores frente a elecciones limitadas de antenas que solo funcionan en un entorno y no en otro. Al incorporar un conjunto de antenas que admiten una amplia gama de frecuencias de operación, los diseñadores de aplicaciones inalámbricas pueden acceder a la conectividad que necesitan para un rendimiento óptimo del dispositivo.   La antena de bajo perfil Sunshade 5-in-1 Antenna Pro encapsula antenas celulares LTE/5G de banda completa, Wi-Fi y GNSS dentro de un recinto compacto y robusto diseñado para soportar una alta clasificación IK10 para aplicaciones anti-impacto. Las características adicionales de durabilidad incluyen clasificación IP67 para proteger contra condiciones ambientales adversas. La antena está disponible en configuraciones de montaje adhesivo en la parte posterior o de tuerca y perno. Se integra fácilmente en aplicaciones como vehículos inteligentes y especializados, T-boxes, IoT e IoT Industrial y sistemas telemáticos.   La integración de una miríada de dispositivos electrónicos en redes inalámbricas globales ha creado desafíos para los diseñadores de sistemas. Estos desafíos pueden incluir el cumplimiento de requisitos de diseño de alta eficiencia de radiación en un espacio reducido y superficie metálica o limitaciones en la longitud del cable y el tipo de conector. El conector SMA (macho) de la antena Sunshade facilita la longitud ajustable del cable y tiene extremos conectores ajustables a conectores FAKRA y HFM. La antena Molex Sunshade 5-in-1 Antenna Pro ofrece un excelente rendimiento tanto en superficies metálicas como no metálicas.   Ambas antenas Sunshade 5-in-1 miden solo 95 x 95 x 38 mm con una longitud de cable de 1000 mm y operan con una potencia RF de 2 vatios sobre bandas de frecuencia de: 698-960MHz/1710-2690MHz/3300-5000MHz para 5G/LTE MIMO; 2400-2500MHz/5150-5850MHz/5925-7125MHz para WI-FI MIMO y 1561-1602MHz para GNSS. Linealmente polarizada, la antena tiene una temperatura de operación de -40 a +85°C con emparejamiento.   Están disponibles dos números de parte para las antenas Sunshade 5-in-1. Estos incluyen la Sunshade 5-in-1 Antenna Pro (220573-1000) y la Sunshade 5-in-1 Antenna Lite (219264-0001). Se puede encontrar más información sobre especificaciones de producto y aplicaciones en los sitios web de External Antennas o Combo Antenna en Molex.com.

Conclusión 

Con la continua miniaturización, versatilidad y portabilidad de los productos electrónicos, las tecnologías inalámbricas y las soluciones que las implementan se han vuelto más inteligentes y están cada vez más conectadas. Las tecnologías de conectividad del IoT, IoE y Vehicle to Everything (V2X) impulsan la velocidad y el estilo con los que avanzan las tecnologías inalámbricas – siendo la antena aún la pieza clave de dichos avances – sin mencionar la creciente comodidad que brinda la conectividad y el estar conectado. Si la Sunshade 5-in-1 Antenna de Molex, introducida en este artículo, pudiera describirse en tres palabras, se podría decir que es multifacética, multifuncional y multicaracterística, y posiblemente cierto en todos los aspectos de su construcción, configuración y contribución al creciente ecosistema de tecnologías de antenas.

Etiquetas de artículo

Molex
Wi-Fi®
Arrow Times
Internet de las cosas (IoT)
APAC
Artículo

Contenido relacionado