Arrow Electronic Components Online

Aprenda sobre los estilos de terminación de conectores de Amphenol

IoT15 sept 2022
Una sala de servidores moderna iluminada con luces azules y púrpuras, con filas de servidores de datos. Se ve a un técnico trabajando en una computadora portátil, enfatizando un entorno profesional y tecnológico. El logotipo de Amphenol es claramente visible en la esquina superior izquierda.
Ver todos los artículos

A medida que los dispositivos siguen evolucionando y volviéndose más sofisticados, la calidad de conexión de los periféricos y otros componentes a la PCB principal debe evolucionar. En este artículo, explore 4 tipos principales de conectores de PCB disponibles de Amphenol, incluyendo aplicaciones ideales, tipo de terminación y más.

Hay múltiples factores que los ingenieros de diseño consideran al elegir un conector. Esto puede variar desde factores de rendimiento como la velocidad y la integridad de la señal hasta factores de forma como el tamaño y la forma. Entre los conceptos básicos de los conectores, es esencial determinar qué método de terminación se debe elegir. La mayoría de las aplicaciones requieren un tipo particular de terminación para cumplir con los requisitos de diseño.

Terminación de orificio pasante (THT)

Las terminaciones de montaje pasante eran muy comunes en los primeros días, donde los contactos o las patillas del conector pasaban a través de un agujero en la PCB. Los componentes de montaje pasante son los más adecuados para productos de alta fiabilidad que requieren conexiones más fuertes entre las capas de la PCB. Muchos de los conectores de Amphenol, como Minitek®, Dubox®, Bergstak®, PV®, Quickie®, BergStik® y EconoStik™, se ofrecen con terminaciones de montaje pasante.

Terminación de montaje en superficie (SMT)

Con esta tecnología, los conectores se montan directamente en la parte superior de la PCB. Los conectores se sueldan manualmente en su lugar o se utiliza un método de soldadura por reflujo/onda para mantenerlos en su posición. Algunos de los tipos de conectores de borde de tarjeta/placa también vienen con terminaciones de montaje en superficie. Amphenol ICC ofrece varios productos en este estilo de montaje, incluidos Minitek®, Dubox®, Bergstak®, Quickie®, BergStik®, EconoStik™, Rib-Cage®, Conan®, Minitek® MicroSpeed, Griplet® y Cross-Mate™.

Terminación Pin-in-Paste (PiP)

La tecnología Pin-in-Paste, también conocida como Through-Hole-Reflow, es un proceso de soldadura por reflujo realizado con la ayuda de maquinaria automatizada, eliminando los procesos de soldadura manual y de ola. Los conectores se colocan ligeramente en los agujeros de la placa y se posicionan bajo una máquina de ensamblaje, que a su vez realiza el reflujo de la soldadura liquificada bajo altas temperaturas sobre la placa. Debido a la acción capilar, la pasta fundida atrae la soldadura hacia la placa y dentro del agujero, formando una unión permanente entre la soldadura, la pasta y el terminal del conector. Los productos de Amphenol que utilizan la conexión PIP incluyen Minitek®, Quickie®, BergStik®, conectores de alta temperatura DIN 41612 para backplane, Boltrack™, Modular Jack, OCTIS™ Outdoor, D-sub y conectores VerIO™ I/O.

Terminación Press-fit

La terminación de ajuste a presión es generalmente una terminación sin soldadura, lo que ayuda a reducir el costo total de la aplicación. Estos tipos de conectores se recomiendan a menudo con herramientas específicas y son requeridos por el fabricante para garantizar una inserción uniforme y un asentamiento completo del artículo. Amphenol ofrece Quickie®, BergStik® de cable a placa y de placa a placa, Metral®, Millipacs®, DIN, HPC desde el plano posterior, conectores de plano posterior de alta velocidad como AirMax®, ExaMAX®, ExaMEZZ® y Paladin®, y conectores Delta-D D-sub con terminación de ajuste a presión. Además, la mayoría de los productos de potencia de Amphenol pueden configurarse con terminaciones de ajuste a presión, incluyendo la serie PwrBlade®, la serie PwrMAX® y la serie de conectores de borde de tarjeta EnergyEdge™.

Etiquetas de artículo

América del Norte
Internet de las cosas (IoT)
Artículo
Conectores
Amphenol

Contenido Relacionado