Arrow Electronic Components Online

Baterías profesionales proporcionan energía estable para dispositivos inalámbricos de Internet de las cosas.

Internet de las Cosas02 jul 2022
Baterías Profesionales Proporcionan Energía Estable para Dispositivos Inalámbricos de Internet de las Cosas
Ver todos los artículos

En la actualidad, cada vez más productos electrónicos en el mercado funcionan con baterías. Se utilizan diversas baterías para proporcionar energía estable a los dispositivos. Combinados con diversas tecnologías de conexión inalámbrica de bajo consumo, estos dispositivos pueden funcionar durante meses o incluso años. Este artículo le mostrará el desarrollo de la tecnología de baterías, así como las características de los productos de varias baterías profesionales introducidas por Duracell.

Diferentes tipos de baterías cumplen con distintos requisitos de aplicación

Las baterías son un producto bastante común en la vida de las personas. Muchos productos portátiles y sensores funcionan con baterías. Según los diferentes requisitos de diseño, los tipos de baterías utilizadas pueden dividirse en baterías desechables y baterías recargables. Por lo general, los dispositivos con bajo consumo de energía, como los sensores, suelen utilizar baterías desechables, que pueden ser reemplazadas cada pocos meses o incluso años. Sin embargo, las baterías recargables se utilizan comúnmente en productos con alto consumo de energía, como teléfonos móviles, tabletas y relojes. Es posible que necesiten recargarse en unos días o una semana, por lo que será más económico y conveniente utilizar baterías recargables.   Las baterías desechables pueden dividirse en modelos generales y modelos especiales. Los modelos generales son baterías comunes con tamaños estándar como AA, AAA, C, D y 9V que se encuentran en el mercado. Sus diferentes materiales químicos pueden dividirse en diferentes tipos de baterías como alcalinas, batería de litio (LiFeS2), etc. Los modelos especiales incluyen batería de litio de alta potencia (batería de botón alcalina) y batería de botón de litio.   Existen bastantes variedades de baterías recargables. Muchos dispositivos utilizan baterías recargables integradas diseñadas exclusivamente para los dispositivos, y los consumidores generalmente no pueden reemplazarlas por sí mismos. Sin embargo, también hay baterías recargables con tamaños estándar en el mercado, que los consumidores pueden comprar y reemplazar por sí mismos.

La nueva tecnología y la alta calidad hacen que la batería dure más tiempo

La empresa más famosa que representa a la industria de baterías es Duracell, cuyo predecesor fue P.R. Mallory Company, fundada en 1920. En ese momento, producía específicamente baterías de mercurio para dispositivos militares. En 1960, la primera batería alcalina de la compañía se comercializó bajo la marca Mallory y fue suministrada a las cámaras instantáneas Kodak. En 1971, Duracell presentó su icónico diseño en cobre y negro, convirtiéndose en el primer fabricante de baterías en anunciarse en televisión. En 1973, nació el Conejo Duracell, un conocido personaje de publicidad.   Hasta 2016, Duracell fue adquirida por Berkshire Hathaway como una subsidiaria permanente de Berkshire. En 2018, Duracell invirtió en nuevas competencias de B2B para ayudar a los fabricantes de dispositivos a proporcionar baterías de alta calidad para todas las aplicaciones, desde hogares inteligentes hasta cuidado médico. En 2020, Duracell introdujo una combinación de batería con fórmula dual: batería de descarga de baja corriente PROCELL y batería de descarga de alta corriente PROCELL Intense para el mercado profesional asiático. Ahora Duracell tiene 2,907 empleados y 300 ingenieros de I+D en todo el mundo, con un volumen anual de ventas de más de 7 mil millones de baterías, lo que la convierte en la marca de baterías número uno del mundo.   Según las necesidades de los productos tecnológicos y dispositivos industriales, Duracell ha introducido la serie de baterías industriales, Procell, para aplicaciones en dispositivos profesionales, incluidas baterías alcalinas con varios tamaños estándar, baterías alcalinas especiales con tamaños específicos, baterías de litio con múltiples tamaños y baterías recargables bajo pedido.   Duracell puede alcanzar resultados tan excelentes en la industria de baterías, porque Duracell se centra en los esfuerzos en tecnología y calidad, e invierte continuamente en fabricación para que sus baterías tengan mayor consistencia y calidad. Usar baterías Duracell permitirá que los dispositivos tengan una vida útil más larga. Combinadas con la excelente calidad de los productos, facilitarán que los dispositivos ofrezcan un rendimiento constante.   En la actualidad, más del 90% de los dispositivos en el mercado funcionan con múltiples baterías, y el rendimiento de estos dispositivos está estrechamente relacionado con el rendimiento de las baterías. Si hay un problema con las baterías, esos dispositivos fácilmente fallarán y no podrán funcionar según lo esperado. La batería PROCELL de Duracell adopta un nuevo diseño de latas, tecnología y proceso. En comparación con el diseño de latas obsoleto de los competidores, la baja eficiencia de llenado y la calidad inconsistente, el proceso y el control de calidad de la batería PROCELL hacen que el rendimiento y la fiabilidad de los dispositivos sean más consistentes, reduciendo así los costos operativos.

Investigación y desarrollo continuos e innovación para mejorar la eficiencia de las baterías de botón

Duracell también está comprometido con la investigación, el desarrollo y la innovación de baterías de litio tipo botón para satisfacer la demanda de energía de los nuevos dispositivos. Con el fin de lograr que las baterías de litio tipo botón tengan mejor calidad y eficiencia, el diseño de malla en las baterías tipo botón de Duracell ofrece un mejor contacto con el cátodo. Tiene menor impedancia, lo que también significa un mejor rendimiento. En comparación, los productos de los competidores generalmente tienen posiciones de cátodo inconsistentes, lo que resulta en tasas de utilización bajas y un rendimiento deficiente. La tecnología de fabricación deficiente de cátodos puede llevar a una mayor impedancia y un rendimiento inferior, especialmente en aplicaciones de alta corriente donde la diferencia es más evidente.   Las baterías de litio tipo botón de Duracell adoptan una nueva textura en la superficie del ánodo (litio) para proporcionar más área superficial, ofreciendo así una mejor conductividad. En contraste, la malla en donde se encuentra el cátodo proporciona una mayor tasa de utilización de los materiales activos durante altas pulsaciones y mantiene la integridad del cátodo. El diseño de envase más reciente permite que la batería de Duracell contenga más materiales activos para mejorar el rendimiento tanto en aplicaciones de alta demanda como en aquellas de baja demanda, lo que también significa que puede ofrecer una mayor capacidad.   Duracell optimiza especialmente el diseño de dispositivos IoT, y el rápido desarrollo de nuevas tecnologías y dispositivos está afectando positivamente la demanda de baterías de litio primarias. Por ejemplo, el diseño optimizado de la Duracell CR123 es aproximadamente un 40% mejor que el principal competidor en descargas de carga de pulsos bajos (replicando la transmisión periódica de datos) en dispositivos que usan el tipo de descarga del Internet de las Cosas, y la batería del principal competidor dejará de funcionar prematuramente debido al efecto de corte del ánodo de litio.

La combinación profesional de baterías cumple con los requisitos de aplicaciones profesionales

La combinación de baterías profesionales PROCELL de Duracell es la primera combinación de baterías profesionales del mundo, en la que la batería de descarga de alta corriente PROCELL Intense se utiliza principalmente para operar motores, bombas y otros dispositivos de gran corriente que generan movimiento. En contraste, la batería de descarga de baja corriente PROCELL se usa para dispositivos de pequeña corriente que requieren una pequeña corriente para una larga vida útil de la batería.   En la actualidad, el desarrollo de la tecnología Bluetooth 5.2 Low Energy en el mercado ha alcanzado una etapa madura, y el hardware inteligente con Bluetooth 5.2 puede utilizarse durante varios años con solo una pila de botón. También es compatible con dispositivos Android, iOS y otros, lo que hace que esta tecnología tenga un uso más amplio. Puede aplicarse a nuevos productos como wearables inteligentes, brazaletes, relojes para niños, altavoces Bluetooth, dispositivos Bluetooth anti-pérdida, termómetros, básculas, luces inteligentes de colores con Bluetooth, dispensadores de agua Bluetooth, etc. También puede trabajar con el software de aplicaciones cliente para controlar este hardware.   Tomando como ejemplo los sensores de temperatura para control de temperatura constante y los sensores de detección de ocupación, se puede utilizar la batería Duracell CR2477. Un termostato inteligente Wi-Fi puede conectarse hasta con seis sensores de temperatura para detección de ocupación, descargando principalmente con pulsos de alta corriente cuando está en funcionamiento.   Además, para aplicaciones de seguridad en hogares inteligentes IoT, las baterías CR2450 y CR2032 pueden utilizarse en controladores de hogares inteligentes como paneles de control e interruptores inalámbricos; baterías AA, AAA, 9V, PROCELL AA y CR123 pueden usarse en aplicaciones de seguridad como detectores de Co, medidores de gas y detectores de ambiente marino, y las baterías CR2032, CR2025, CR1632 y CR2477 pueden emplearse en sensores de contacto y productos de sensores magnéticos de puertas. Otras aplicaciones de cerraduras inteligentes de puertas como cerraduras de puerta de gabinete, puertas enrollables y cerraduras electrónicas pueden usar baterías CR123, CR2450, 2032, 9V y AA, mientras que los instrumentos industriales como bolígrafos de medición, telémetros láser y básculas electrónicas pueden usar baterías AA, AAA y 9V.

Conclusión

Una batería parece ser solo un accesorio de dispositivo simple, pero tiene un impacto decisivo en el rendimiento del dispositivo. Las baterías de alta calidad y estabilidad permitirán que los dispositivos funcionen durante más tiempo y muestren un rendimiento estable. Si elige baterías de baja calidad solo considerando el factor de costo, estas traerán efectos adversos en el funcionamiento de los dispositivos. Se puede decir que se pierde mucho por cosas pequeñas. Elegir baterías profesionales Duracell PROCELL será el mejor compañero para los dispositivos de hogar inteligente.

Etiquetas de artículo

Global
Batteries
Artículo
Internet de las cosas (IoT)
Edificios Inteligentes

Contenido relacionado